Libres y seguros: cooperación productiva entre humanos y robots

08-nov-2022

Cada vez más empresas de producción industrial, entre ellas un número creciente de pequeñas y medianas empresas manufactureras, ven en las aplicaciones robóticas una oportunidad para hacer frente a los diversos y acuciantes retos de la industria. La tendencia hacia la cooperación hombre-máquina crece rápidamente, pero todos los implicados necesitan confiar en la fiabilidad y seguridad de las aplicaciones de robots cooperativos. SICK acompaña a los usuarios de todos los sectores durante la implementación y les abre el acceso a una productividad segura con una amplia cartera de servicios y sistemas de seguridad completos llave en mano.

To enable humans to intervene at any time in cooperative robot applications, they must be able to reliable unhesitatingly on being protected from danger at all times.
To enable humans to intervene at any time in cooperative robot applications, they must be able to reliable unhesitatingly on being protected from danger at all times.

Para que los humanos puedan intervenir en cualquier momento en aplicaciones de robots cooperativos, deben poder confiar en estar protegidos del peligro en todo momento. Los expertos coinciden en que no existe un robot seguro, sino una aplicación robótica segura. Por tanto, debe considerarse la aplicación robótica en su conjunto: el robot con el efector final, con el dispositivo y con el objeto que transporta. Porque un Cobot solo es intrínsecamente seguro. El análisis y la eliminación de los riesgos residuales en la aplicación individual es tarea responsable de los expertos en seguridad.

 

Todo de un mismo proveedor: soluciones completas y seguras

SICK apoya a la industria de la automatización en este proceso no solo con su amplia cartera de componentes de hardware y software hasta sistemas de seguridad completos, sino también como proveedor de servicios de consultoría e ingeniería. De este modo, en estrecha colaboración con el cliente, se crea una aplicación robótica segura para procesos de trabajo óptimos y tiempos de inactividad reducidos. Dado que los sistemas pueden adaptarse fácilmente a la aplicación robótica y al entorno de producción respectivos, las soluciones de automatización también proporcionan más flexibilidad y garantía de futuro.

 

Evaluación de riesgos para un comienzo seguro

A la hora de crear aplicaciones robóticas cooperativas de libre acceso, no hay forma de evitar una exhaustiva evaluación de riesgos al principio. Los fabricantes de robots, los integradores de sistemas y los operadores de sistemas deben registrar primero los límites de la máquina e identificar los posibles peligros para la evaluación de riesgos. Aquí, más de 250 expertos en seguridad certificados de SICK en todo el mundo ofrecen apoyo y asesoramiento en la valoración y evaluación, y proponen medidas de reducción de riesgos. Los requisitos de la directiva de máquinas y las normas internacionales vinculantes como ISO 10 218-2 / TS 15066 especifican el nivel de protección para una cooperación segura entre el hombre y la máquina.

Consultoría y diseño

Evaluaciones de riesgos personalizadas para soluciones de seguridad eficaces

Evaluación de riesgos

Safety training offerings at all levels help ensure lasting trust in the new robot colleagues and increase the safety competency within the company.
Safety training offerings at all levels help ensure lasting trust in the new robot colleagues and increase the safety competency within the company.

Protección con el sistema de seguridad de SICK: Safe Robotics Area Protection

El siguiente paso es desarrollar el concepto de seguridad. Para ello, el equipo de expertos define los objetivos de protección y selecciona las medidas adecuadas de reducción de riesgos para una seguridad y productividad óptimas. Una vez definidas todas las funciones de seguridad, coordinadas con los procesos de trabajo y las funciones de la máquina, se crea el diseño de seguridad concreto. SICK ofrece sistemas completos de Safe Robotics Area Protection, como sBot Stop y sBot Speed, para cada aplicación. Consisten en un escáner láser de seguridad, una cortina fotoeléctrica de seguridad o una barrera fotoeléctrica de seguridad multihaz, que hacen que el robot se detenga o reduzca su velocidad de forma segura cuando se aproxima. Los controladores de seguridad Flexi Soft proporcionan una comunicación segura entre el dispositivo externo y el controlador del robot. Con el nivel de rendimiento (PL) d garantizado, se consigue un alto nivel de seguridad de forma fiable.

Sistemas de seguridad
Acceso abierto para lograr una productividad segura
Safe Robotics Area Protection

Por último, los usuarios también ahorran tiempo y dinero gracias a la sencilla instalación y puesta en marcha de los componentes de hardware y software preseleccionados y la lógica de control prefabricada y probada. En el último paso, la verificación y validación tienen lugar durante la aceptación final con el sello de calidad “VERIFIED SAFETY” de SICK.

 

Lograr competencia y ganarse la confianza

Para consolidar a largo plazo la confianza en los nuevos colegas robots y aumentar la competencia interna de la empresa en materia de seguridad, los cursos de formación sobre seguridad ofrecen apoyo a todos los niveles. Especialistas de todas las áreas de la empresa refuerzan sus conocimientos con cursos de formación escalonados desde el “Básico” hasta el certificado de “Experto en seguridad”, ya sea directamente in situ, a través de aulas en línea o en la Sensor Intelligence Academy de la sede alemana de la empresa en Waldkirch, cerca de Friburgo.

Con su amplia y diferenciada cartera de soluciones llave en mano, SICK favorece el acceso libre y productivo en aplicaciones robóticas y hace que el mundo de los robots industriales sea más seguro al reducir la complejidad.

 

Más artículos

“El santo grial de la colaboración entre humanos y robots”.

Seguir leyendo

La seguridad como servicio: de la evaluación de riesgos a la validación en Eternit

Seguir leyendo

Seguridad en las aplicaciones de robots colaborativos

Seguir leyendo

Interacción productiva y segura entre personas y robots KUKA

Seguir leyendo

Soluciones de sensores para robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya se trate de Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback: los sensores SICK permiten a los robots percibir con mayor precisión.
Más información