ELIGE SENSORES DE SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA 4.0
Puede que hayas visto el término anglosajón safety first, es decir, la seguridad ante todo: una expresión que debe ser el reclamo de la empresa del futuro. Las plantas productivas estarán cada vez más marcadas por la colaboración entre humanos y robots, —como se conoce en inglés, Human Robot Collaboration (HRC)— lo que significa que los operadores, robots y sistemas de conducción autónomos compartirán áreas de trabajo: por este motivo, la adopción de herramientas de seguridad adecuadas es fundamental.
Los sensores de seguridad son indispensables para la reducción de riesgos, permitiendo alcanzar los Required Performance Level (PLr), o nivel obligatorio de ejecución en movimiento, velocidad y rotación, en pleno cumplimiento de la normativa vigente para aplicaciones de robótica móvil. Estos niveles de ejecución van desde PLa (bajo) hasta PLe (alto) y están definidos por la norma ISO 13849-1.
Los sensores de seguridad creados para aplicaciones móviles, como plataformas AGV y AMR, ayudan a localizar obstáculos y evitar colisiones. Para detectar objetos y personas de forma fiable, estos sensores de seguridad deben ser muy resistentes a la incidencia de la luz solar y la luz ambiental, de la suciedad y del polvo. Gracias al uso de tecnologías de escaneo y soluciones innovadoras, los sensores de seguridad de estas plataformas móviles pueden detectar la posición y la distancia de los obstáculos incluso en condiciones ambientales difíciles.
Al adoptar medidas utilizando los sensores de seguridad más apropiados para realizar la tarea, se reduce el riesgo general tanto para los empleados como para las máquinas, creando un entorno seguro donde se puede mantener un ritmo alto de productividad.