Soluciones para la logística interna | SICK

06-jul-2023

LOCALIZACIÓN DE INTERIORES: SOLUCIONES PARA LA LOGÍSTICA INTERNA

En la industria 4.0, la localización en interiores es una tecnología importante para mejorar la eficiencia de la intralogística: tener un conocimiento preciso y constante de la posición dentro de la empresa de todos los activos fijos y móviles es crucial para optimizar la producción y la logística. Esto se aplica a los materiales de suministro, productos semiacabados que hay que montar y productos acabados que hay que almacenar y enviar, así como a robots móviles, cada vez más autónomos. 

El objetivo es conseguir la máxima transparencia posible, así como un conocimiento continuo del estado de cada proceso, pero ¿qué es necesario para obtener toda la información necesaria? Principalmente, mediante el uso de la tecnología de localización en interiores, ya que permite un seguimiento continuo, mapeo y navegación de todos los activos relacionados con la producción (incluidos los transportistas), así como la mejora de las rutas en tiempo real y el trabajo de los equipos de carga, manejo y cualquier otro componente clave de la cadena de suministro. Esto permite una planificación ágil y un aumento de la eficiencia y de la productividad de los procesos logísticos. 

Localización en interiores
Localización en interiores

LA IMPORTANCIA DE LA RECOGIDA DE DATOS PARA LAS SOLUCIONES DE LOGÍSTICA INTERNA

Gracias a los datos de las soluciones de logística interna y de localización en interiores es posible gestionar la complejidad de los procesos actuales, los cuales requieren operaciones cada vez más flexibles y modulares, así como una organización autónoma de la producción, montaje y distribución. Los datos de ubicación también pueden satisfacer la creciente demanda de transparencia que requieren tales procesos. 

A la hora de recoger y analizar datos en todo el proceso, es fundamental evitar las discontinuidades que se producen ante la ausencia de sistemas de localización en interiores, soluciones que permiten obtener un flujo continuo y sin vacíos. Estos lapsos pueden surgir con el paso de las mercancías de una cadena de producción o montaje rígida con un transportador fijo, tipo cinta o rodillo, a los nuevos modos de transporte a través de almacenes y depósitos, organizados por medios auxiliares como carretillas elevadoras que mueven paletas y palés, y trenes de remolcadores, AGVs y robots AMR.

En el contexto de la intralogística, estas discontinuidades del sistema reflejan una falta de transparencia que puede comprometer gravemente la eficiencia de los procesos, resultando en pérdidas, retrasos, entregas en lugares equivocados u otros errores similares. Aquí es donde entran en juego las tecnologías de análisis y localización en interiores de SICK. Tecnologías como RFID, lectores ópticos, escáneres láser y UWB (Ultra Wide Band) son fundamentales para la identificación de activos en todas las etapas de procesamiento y en la cadena de suministro, así como para el control de calidad.

 

LOCALIZACIÓN EN INTERIORES CON SISTEMAS RTLS

Los sistemas de localización en interiores RTLS (Real-Time Locating System) de SICK para la intralogística se basan en la tecnología LOCU UWB-System basada en etiquetas, que transmite y recibe señales a altas velocidades a través de frecuencias de radio en distancias medias de aproximadamente 20 a 50 metros. La distancia máxima recomendada entre las antenas en interiores es de 30 metros, mientras que para exteriores es de 50, aunque es posible cubrir grandes áreas interiores colocando un mayor número de antenas. 

 

Sistemas de localización
Localización exacta, seguimiento y administración de recursos
Tag-LOC System

Se trata de un sistema de radio para comunicaciones de corto alcance, en la banda de frecuencias de 3,1 GHz a 10,6 GHz que por sus características, como la reducida potencia de emisión en funcionamiento continuo de las antenas UWB (ancla), tiene éxito en la localización en interiores; por ejemplo, en el caso en que se deba rastrear la flota de carretillas elevadoras.

Cada activo, dotado de una etiqueta UWB necesaria para asociarlo a una identidad única, es detectado por las antenas receptoras de la LOCU y localizado con una precisión de 30 centímetros. A cada valor de ubicación se le da una marca de tiempo y, por lo tanto, responde completamente a la pregunta de “dónde, qué y cuándo”. 

Utilizando la plataforma de visualización y análisis Asset Analytics de SICK, los datos LOCU, así como los datos de posición y tiempo de todos los sistemas de ubicación en interiores relevantes, otras tecnologías y sensores de identificación existentes, escáneres láser 2D, cámaras 3D y sensores de guía de línea, son combinados con algoritmos de software específicos y un poderoso middleware, y analizados, interpretados y procesados como información. 

Engineering Tools
Software para la digitalización de activos de la planta de producción
Asset Analytics

 

Soluciones de sistema para logística interna

Localización exacta, seguimiento y administración de recursos. Descubre el Tag-LOC System, una herramienta de localización para aplicaciones industriales que determina las ubicaciones y lugares de almacenamiento en tiempo real. Con esta solución podrás rastrear y hacer un seguimiento de los recursos para mantener una supervisión continua.

ELIGE SOLUCIONES DE LOGÍSTICA INTERNA COMO EL UWB-SYSTEM LOCU Y ASSET ANALYTICS

Se trata de un sistema de radio para comunicaciones de corto alcance, en la banda de frecuencias de 3,1 GHz a 10,6 GHz que por sus características, como la reducida potencia de emisión en funcionamiento continuo de las antenas UWB (ancla), tiene éxito en la localización en interiores; por ejemplo, en el caso en que se deba rastrear la flota de carretillas elevadoras.

Cada activo cuenta con una etiqueta UWB, que lo asocia a una identidad única; a través de esta identificación, las antenas receptoras de la LOCU lo detectan, localizándolo con una precisión de 30 centímetros. A cada valor de ubicación se le da una marca de tiempo y, por lo tanto, responde completamente a las preguntas “qué”, dónde” y “cuándo”. 
 
Utilizando la plataforma de visualización y análisis Asset Analytics de SICK, los datos LOCU se combinan con algoritmos de software específicos y un poderoso middleware, que los interpreta y procesa, junto a los datos de posición y tiempo de todos los sistemas de ubicación en interiores relevantes, otras tecnologías y sensores de identificación existentes, escáneres láser 2D, cámaras 3D y sensores de guía de línea.  
 

Herramientas de ingeniería para la logística 

Software para la digitalización de activos de la planta de producción.
 
Utiliza soluciones como el software Asset Analytics de SICK que te permitirá obtener datos en bruto de posición y movimiento a través de la combinación de tecnologías RTLS y de identificación. 
 

MEJORA LA LOGÍSTICA INTERNA CON SOFTWARE ESPECIALIZADO

¿Buscas una herramienta que obtenga datos en bruto que puedas utilizar para optimizar los procesos de tu centro logístico? Asset Analytics permite la presentación de perfiles de movimiento, el análisis de tiempos de inactividad y de transporte, así como la derivación de potenciales de optimización de la logística de procesos. Esto es posible a través de informes específicos como "Spaghetti Map" o "Heat Map", que permiten analizar el movimiento de activos dentro de la planta. 
 
Asimismo, es posible configurar esta herramienta para enviar alertas por SMS y/o correo electrónico. Por ejemplo, si se necesita notificar la entrada de un activo en un área específica, física o virtual (la geozona), donde ese activo no debería acceder. 
 
Además de sus capacidades de visualización y análisis, Asset Analytics tiene interfaces abiertas, lo que permite el uso de datos, tanto en bruto como pre procesados, en sistemas de cadena de suministro y gestión de activos, así como en la Nube, en toda la empresa. 
 
La conectividad que caracteriza al sistema también permite utilizar los datos de localización en interiores a nivel de ERP y MES, lo que garantiza una mejor comprensión de los flujos de materiales, lo que a su vez permite analizar los tiempos de funcionamiento y transporte entre fuentes y tomar medidas para optimizar la cadena de suministro. 
 
Si buscas la mejor solución para tu logística interna, en SICK contamos con una variada selección de herramientas con las que podrás optimizar tus procesos a través de un seguimiento preciso, fiable y continuo. Ponte en contacto con nosotros y estaremos encantados de enviarte información adicional o una solución personalizada.