Condition Monitoring, la aplicación en la gestión de residuos

30-nov-2023

Cuando hablamos de condition monitoring nos referimos a un enfoque particular del mantenimiento destinado al monitoreo de la salud y la seguridad de una máquina, dispositivo o instalación mediante los datos recogidos por sensores que miden las vibraciones, la temperatura y otros parámetros producidos en tiempo real.

Condition Monitoring, la aplicación en la gestión de residuos
Condition Monitoring, la aplicación en la gestión de residuos

El condition monitoring se basa, por lo tanto, en el uso de sensores inteligentes que representan el elemento clave para optimizar el funcionamiento y la seguridad de las instalaciones. En el ámbito de la gestión y la incineración de residuos, es posible utilizar instrumentos de condition monitoring para el monitoreo de las condiciones de los analizadores de gases, que se emplean para comprobar el cumplimiento de los estrictos valores de emisión de gases impuestos por la legislación europea pertinente.

De hecho, la incineración de residuos peligrosos y no peligrosos puede causar emisiones contaminantes para la atmósfera, el agua y el suelo, que causan daños a la salud humana. Para limitar estos riesgos, la Unión Europea (UE) impone unas condiciones estrictas de funcionamiento y requisitos técnicos a las instalaciones de incineración y coincineración de residuos. Las modernas plantas de valorización energética para la fracción no reciclable de los residuos son capaces de generar electricidad y calefacción con bajas emisiones de CO2. Para ello, emplean sistemas complejos de depuración de gases para filtrar los contaminantes producidos durante la combustión. Estos sistemas requieren soluciones de condition monitoring.

La importancia del condition monitoring

Para asegurar el cumplimiento de los límites legales impuestos por la normativa en materia de emisiones se utilizan, con total seguridad, los analizadores de gas SICK. Mediante la tecnología de medición extractiva, estos recogen una muestra del gas de escape y la transportan al analizador, que mide con precisión el contenido de sustancias como los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono y el mercurio en bajas concentraciones (unos pocos microgramos por metro cúbico).

Estos dispositivos y equipos de análisis deben garantizar una elevada disponibilidad para evitar que el sistema de control de emisiones se interrumpa o se averíe, lo que llevaría al operador a incurrir en penalizaciones o, en el peor de los casos, a una orden de cierre de la planta. Gracias a las soluciones de condition monitoring es posible controlar los analizadores de gas y registrar los cambios en el estado de los dispositivos, reconociendo los problemas a tiempo y evitando paradas de la planta.

El condition monitoring asegura el mantenimiento regular del sistema de control de las emisiones y la continua accesibilidad a los analizadores. Comprobando cada componente del dispositivo, los parámetros de funcionamiento y, si es necesario, sustituyendo los componentes dañados, se garantiza el cumplimiento de la legislación de control de contaminación atmosférica, con la posibilidad de alcanzar niveles de disponibilidad superiores al 97%.

Condition monitoring para la gestión de residuos en las instalaciones de incineración

La capacidad del condition monitoring para identificar rápidamente la posible degradación del equipo representa la base para implementar una verdadera estrategia de mantenimiento predictivo, para cuya planificación puede utilizarse la Monitoring Box, la solución de monitoreo de estado basada en web de SICK.

Este sistema, compuesto por un gateway TDC (Telematic Data Collector) que toma los datos del sistema y de un paquete de software específico con interfaz web, recoge los datos de los analizadores y, una vez cifrados, los envía a la nube para su elaboración a través de la conexión de datos 3G, LAN o WLAN.

Insight Tools
Tratamiento analítico de los datos de estado y de aplicación
Monitoring Box

Este proceso permite detectar posibles variaciones significativas en las condiciones del dispositivo, gracias al uso de apps específicas de monitoreo. El responsable de mantenimiento puede monitorear las condiciones del analizador de gas y sus funciones en el panel de control en tiempo real o acceder al historial de datos. Se notificará inmediatamente por email en el caso de que se hayan superados los valores límites fijados. De esta manera, es posible detectar cambios críticos en las condiciones de manera rápida y proactiva, identificar a tiempo cualquier problema e, incluso, evitarlo. Esto permite a los técnicos de asistencia llegar a tiempo y con las piezas de repuesto adecuadas. En muchas ocasiones, la causa puede diagnosticarse a distancia y el problema solucionarse de inmediato, incluso antes de plantearse la decisión de apagar la planta.

Como parte de los sistemas de monitoreo de SICK, los expertos de asistencia de campo pueden proporcionar también sugerencias concretas sobre los pasos a seguir. El Monitoring Box permite a los encargados de la instalación de incineración y gestión de residuos introducir la manutención predictiva digital en su funcionamiento. Gracias al condition monitoring se aumentan tanto la disponibilidad de las máquinas y de las instalaciones como la rentabilidad del capital invertido.