Autonomt kørende robotter sætter i stigende grad deres præg på vores hverdag. De klipper græsarealer, støvsuger dagligstuer og pudser vinduer – også helt uden pauser, hvis vi ønsker det. Men det, som MetraLabs har i deres portefølje, rækker langt udover disse populære anvendelser: Specialisterne i mobil robotteknologi har med deres mangeårige praktiske erfaring mobile robotter til mange forskellige områder og funktioner med i deres program. Fra robotter, der foretager statusopgørelser i detailhandlen over desinfektionsrobotter til automatiske ministablere til intralogistikken. Alle modeller har det til fælles, at de takket være sikkerhedslaserscannere og 2D-LiDAR-sensorer fra SICK bevæger sig sikker omkring – en forudsætning for vellykkede serviceydelser og et effektivt materialeflow.
Alt i samme gennemløb: Mobile robotter i detailhandlen, på hygiejneområdet og inden for logistikken
To og en halv gange rundt om verden
Selskabet MetraLabs i Ilmenau har siden 2007 bragt over 300 robotter på markedet og dermed sat gang i det. Sammenlagt når de i mellemtiden op på en kørt strækning på over 100.000 km, altså rent faktisk to og en halv gange rundt om verden. At de i den sammenhæng lige fra starten af også stolede på SICK er ifølge Sabrine Greul-Nothnagel, ansvarshavende for området industri og healthcare, velbegrundet: ”Vi har gjort meget gode erfaringer med SICK. Kvaliteten og teknologien er totalt overbevisende, og hvad angår sikkerhedsteknik, findes der intet på markedet, der kan sammenlignes med deres.” Altså de bedste forudsætninger for også at tilbagelægge de næste kilometer sammen.
Den mobile robotteknologis mangfoldighed – mere end bare et modefænomen
Et eksempel fra modens verden: Den autonomt kørende TORY finder selv vej mellem tøjstanderne på et modemarked. Når først den er installeret og udstyret med tilsvarende kortlægning, gennemfører den ved hjælp af RFID-registrering automatisk lageropgørelser og kan derudover kobles på de pågældende varestyringssystem for bl.a. at udløse bestillinger automatisk. Det i sig selv er allerede absolut fascinerende, hvis ikke der også lige var den kendsgerning, at TORY både arbejder nat og dag. Publikum, legende børn og genstande såsom indkøbstasker eller kasser står ikke virkelig i vejen for dens utrættelige indsats. Muligt bliver det med sikkerhedslaserscannere i serierne S300 såsom TiM7xx. De kombinerer intelligent feltanalyse og visning af måledata i en enkelt enhed. Dermed kan de både registrere data om et objekts tilstedeværelse i et fastlagt område og vise præcise måledata for det scannede areal. Et vigtigt forhold: På den måde opfylder sikkerhedslaserscannerne hele to af de vigtigste krav, nemlig sikring af kørebevægelsen med det formål at beskytte personer og samtidig registrering af omgivelserne via ikke-sikre måledata til køretøjslokalisering. Derudover egner Tim7xx sig på grund af sin kompakte opbygning især til mobile platforme, førerløse transportkøretøjer (FT) og mobile servicerobotter.
Med den kunstige sols kraft – desinfektion uden pause
Den mobile robotteknologis mangfoldighed viser sig også i andre anvendelser. Her er desinfektionsrobotter på det seneste rykket i fokus. Men udover den aktuelle presserende situation vil de med rette også forblive der. Emnerne hygiejne og desinfektion rækker langt udover sundhedsområdet. Mobile robotter som STERYBOT fra MetraLabs gør princippet om solstråler til deres eget. Ved hjælp af kortbølge-UV-stråling elimineres op til 99,99 % af alle vira og bakterier – følsomme overflader og medicinske enheder beskadiges ikke. Desinfektionsrobotten kører helt selvstændigt omkring i det område, hvor den anvendes – og også her fungerer det kun ved hjælp af sikkerhedslaserscannere. Den indbyggede funktionelle sikkerhed og et navigeringssoftware, der er optimeret over titusindvis af kilometer, sikrer, at den kan orientere sig pålideligt og vige uden om personer og forhindringer. Først med denne frie måde at navigere på kan man opnå en høj desinfektionshastighed og dermed et meget effektivt samlet system – i modsætning til robotter, der indledningsvis skal køre langs de foreskrevne ruter. Udover fladedesinfektion af rum i hospitaler og hos praktiserende læger kan UV-desinfektion lige så vel anvendes til at sterilisere i supermarkeder, indkøbscentre, hoteller, kontorer, skoler eller i produktionen – lutter lyse udsigter.
Ministabler – maksimal sikkerhed
À propos produktion: Også til de mange forskellige krav fra produktionen tilbyder folkene fra Ilmenau med CARY endnu en mobil robot med sikkerhedslaserscannere fra SICK. Som autonom ministabler udgør den med succes en niche, når det handler om at transportere lastede gulvrullevogne – også og især, når de er lastet med meget følsomme dele. Robotterne i denne serie kan uden videre indbygges enkeltvis eller flere samtidigt i den eksisterende intralogistik.
Mobil forskerånd
Eksemplet MetraLabs viser en ting meget tydeligt: Så alsidige som den mobile robotteknologis anvendelsesområder efterhånden er blevet, lige så stor er også de kloge hoveders interesse i denne fremgangsrige branche blevet. ”Vi har allerede i flere år arbejdet sammen med bl.a. universitetet i Ilmenau, når det drejede sig om forskningsprojekter – de studerende viser kæmpe stor interesse i det,” siger Sabrina Greul-Nothnagel. Et samarbejde, som også SICK støtter efter bedste evne, for hver dag på ny at holde gang i nysgerrigheden og forskerånden.
Yderligere bidrag
Ultrakompakte mobile robotter optimerer proceskæden
Den første plæneklipperrobot baseret på intelligent sensorteknik til store udendørsarealer
Mobile robotter fra SUitee Cobotics revolutionerer arbejdet i supermarkedet
Mobile Robotter:
Move into new dimensions
Robotteknologien er på vej – uanset om det er i produktionen, i logistikken eller på serviceområdet. Sensorløsninger til alle varianter af mobile robotter