Industrielle billedbehandlingssystemet og ekspertise overbeviser maskinbyggere og maskiningeniører

29. jul. 2024

Maskiningeniørerne hos Klebo Technics B.V. fra Holland har i mange år været kendt for deres omfattende ekspertise inden for maskiner og komponenter til ultralydssvejsning. Men det er ikke alt. “Vores kunder kontakter os ofte om en ultralydsapplikation, men indser derefter hurtigt, at vi kan tilbyde meget mere inden for områderne mekanik, modul- og anlægsteknik,” siger administrerende direktør Johan Klein Leetink. Herunder også: PLOC2D-robotstyringssystemet i en maskine til produktion af en ny type solpaneler.

Klebo is known for machines and components for ultrasonic welding, machine, module, and system building.
Klebo is known for machines and components for ultrasonic welding, machine, module, and system building.

Med tyve medarbejdere dækker Klebo Technics alle ansvarsområder: fra design og fremstilling til service og vedligeholdelse. Maskinerne leveres til virksomheder fra talrige industrier over hele Europa, herunder store virksomheder inden for fødevare- og medicinalindustrien.

 

Kundespecifikke hightech-løsninger

For den administrerende direktør er der mange grunde til succesen. “Traditionelt set er vi kendt for at reagere hurtigt og yde god service. Og den forventning lever vi stadig op til, samtidig med vores maskiner fortsætter med at udvikle sig mod højteknologiske løsninger. Vi gør også store udviklingsfremskridt inden for service. Vi analyserer nu også maskinfejl via fjernvedligeholdelse. Kundens maskiner står ikke stille længere end nødvendigt,” siger Klein Leetink.

Projektleder Dick Rozendal nævner en anden vigtig grund til, at kunderne kan lide at arbejde med Klebo: “Vi leverer ikke serieprodukter, men derimod kundespecifikke løsninger. Vi foretrækker at være med lige fra de første planlægningstrin. Til nogle projekter kræves meget specifikke bearbejdningsmetoder eller komponentkombinationer, som efter vores erfaring er meget vanskelige at implementere ved brug af maskinteknologi. Er vi involveret på et tidligt tidspunkt, kan vi stadig foreslå ændringer til kunden. Så er det ofte nemmere at finde muligheder, der kan implementeres. Fordi vi har lov til at have indflydelse på projekterne, modtager vores kunder maskiner, der giver dem merværdi.”

Klebo Technics uses the PLOC2D robot guidance system in the machines for the production of solar panels.
Klebo Technics anvender robotstyringssystemet PLOC2D i maskinerne til fremstilling af solpaneler.
Klebo Technics uses the PLOC2D robot guidance system in the machines for the production of solar panels.
Klebo Technics anvender robotstyringssystemet PLOC2D i maskinerne til fremstilling af solpaneler.

Innovative solpaneler på glasfiberforstærkede plastpaneler

I fabrikshallen viser Klein Leetink og Rozendal stolt en af​de maskiner frem, som tidligt blev drøftet med en kunde. “Vi bygger her et modul, som skal bruges i en produktionslinje til en ny typer solpaneler. Det nye ved disse paneler er, at solcellerne er monteret på en glasfiberforstærket plastplade. Der skal bores huller i denne plade, hvori der så kan indsættes indføringsbøsninger til kablerne,” forklarer Klein Leetink.

Og Rozendal tilføjer: “I første omgang ville kunden save hullerne med ultralyd. Det var derfor, de henvendte sig til os. Under samtalen viste det sig dog hurtigt, at ultralydsteknologi ville være alt for langsom til denne anvendelse. Til sidst har vi nu valgt denne boreløsning sammen. På kun 30 sekunder borer maskinen de seks nødvendige huller og indsætter bøsningerne.”

Setup and operation of the PLOC2D vision system is simple.
Opsætning og betjening af industrielle billedbehandlingssystemet PLOC2D er let.
Setup and operation of the PLOC2D vision system is simple.
Opsætning og betjening af industrielle billedbehandlingssystemet PLOC2D er let.

Support fra robotstyringssystemet PLOC2D

Når bøsningerne skal sættes i, kan robotstyringssystemet PLOC2D virkelig vise, hvad det dur til. Seks hvide bøsninger med riller placeres på transportbåndet over en trækfjeder. Industrielle billedbehandlingssystemet PLOC2D scanner bøsningerne og registrerer deres retning baseret på rillerne. Denne information er nok til, at robotten kan komme i gang: den griber alle seks bøsninger, vender dem i den rigtige retning og sætter dem i.

PLOC2D robot guidance system (top) and W2 photoelectric sensor (bottom) in the machine for solar panels
Robotstyresystem PLOC2D (øverst) og fotocelle W2 (nederst) i maskinen til solpaneler
PLOC2D robot guidance system (top) and W2 photoelectric sensor (bottom) in the machine for solar panels
Robotstyresystem PLOC2D (øverst) og fotocelle W2 (nederst) i maskinen til solpaneler

At Klebo Technics B.V. har valgt et system fra SICK er en selvfølge for Klein Leetink: “Vi kan godt lide at arbejde med faste leverandører. Hvis samarbejdet fungerer, og aftaler bliver overholdt, er det den bedste måde. Vi modtager også konstruktiv rådgivning fra SICK til enhver tid, hvis det er nødvendigt.” Hans projektleder Rozendal er enig: “Vi sendte et foto af bøsningerne til denne anvendelse til SICK. De foreslog derefter flere løsninger. Når det kommer til mere komplekse henvendelser, kommer der også ofte nogen forbi hos os. Hvad det angår, arbejder de nærmest lige så godt, som vi gør.”

 

Klebo Technics arbejder også med specialiseret maskinkonstruktion til fødevareindustrien

Navnet Klebo Technics har eksisteret længe i fødevareindustrien “Bland vores mest kendte maskiner er de såkaldte sugemåttelæssere,” siger Klein Leetink og forklarer: “Alle kender den typiske kødemballage på supermarkedshylden. Denne emballage har en slags fleece inteni, der fanger kødsaften. Vi forbinder den absorberende måtte til emballagen ved hjælp af ultralydssvejsning.”

Fra 2025 vil sugemåtterne være forbudt i henhold til EU-lovgivningen. Årsag: Afskårne sugemåtter efterlader nogle gange stoffibre i kødproduktet. Sammen med en patenthaver, der har udviklet en specialemballage, vil Klebo Technics snart tilbyde en ny og meget bæredygtig løsning til kødindustrien.

The Beemagic packaging is fully recyclable and well suited for the meat industry.
Beemagic-emballagen er fuldstændigt genanvendelig og velegnet til kødindustrien.
The Beemagic packaging is fully recyclable and well suited for the meat industry.
Beemagic-emballagen er fuldstændigt genanvendelig og velegnet til kødindustrien.

Den fuldstændigt genanvendelige emballage Beemagic

Ekspert Rozendal forklarer princippet: “Denne nye emballage – med mærkenavnet Beemagic – er lavet af monomateriale og er derfor 100 procent genanvendelig. Hvad der dog er helt unikt, er den perforerede film nedenunder. Dette skaber en falsk bund i emballagen. Eventuelle kødsafter, der siver gennem denne film, forbliver fanget i det nederste område - også selvom emballagen vendes. Den store fordel er, at kødet ikke er i sin egen kødsaft, men kan nås af gassen i emballagen. På den måde kan holdbarheden forlænges til tre til fem dage. Sammen med en stor detailhandler har vi allerede beregnet, at virksomheden takket være denne forbedring kan smide kød til en værdi af syv millioner euro mindre ud hvert år.”

 

Anvendelsen af Beemagic til kaviaremballage

Selvom branchen hidtil har været afskrækket af den højere pris på den nye emballage, regner Klein Leetink med, at den nye emballage snart vil blive meget efterspurgt: ”Branchen står stadig over for meget mere lovgivning. Det handler ikke kun om sugemåtten. Eksempelvis skal genanvendeligheden af​emballage øges yderligere. Med vores maskine har vi nu udviklet teknologien til at integrere det perforerede lag i emballagen. En kaviarproducent er vildt begejstret for det nye koncept. Han bruger allerede vores nye teknologi og den nye Beemagic-emballage.”

 

Flere indlæg

Cobot fra Kassow Robots forenkler plukkeprocesser takket være robotstyringssystemet

Læs mere her

Den “seende” cobot: 2D-positionsbestemmelse med robotstyringssystem

Læs mere her

Her kommer HORST: en betjeningsvenlig industrirobot fra fruitcore robotics

Læs mere her