En cobot fra Kassow Robots letter plukkeprocesserne takket være et robotstyringssystem

10. jul. 2023

Takket være den skalerbare Vision-sensor PLOC2D til plukkeprocesser kan Kassow Robots' kunder integrere og konfigurere applikationer særligt nemt.

Kassow Robots uses the PLOC2D vision sensor in its 7-axis robots.
Kassow Robots uses the PLOC2D vision sensor in its 7-axis robots.

Kassow Robots, en cobot-producent fra København, har integreret Vision-sensor PLOC2D fra SICK i sin lette 7-aksede robot for at opnå forbedringer i plukkeprocesserne. Vision-sensoren forenkler opsætningen og giver skalerbarhed til en række applikationer med forskellige nyttelaster og rækkevidder. PLOC2D-systemet er nemt at bruge. Med sin billedbehandlingshardware af høj kvalitet kan det lokalisere dele hurtigt og pålideligt. Den intuitive brugergrænseflade gør det nemt at opsætte og vedligeholde systemet i produktionsmiljøer. Ved at integrere Vision-systemet sigter Kassow Robots mod at forenkle brugen af sine produkter og tilbyde sine kunder og partnere større merværdi.

Traditionelle cobotter har normalt seks akser. I snævre rum er deres evne til at udføre arbejdsopgaver og bevæge gribearmen derfor begrænset. Med introduktionen af de fem 7-aksede cobot-modeller øger Kassow Robots fleksibiliteten og alsidigheden. Letvægtsrobotterne i den nye serie kan endda gribe rundt om hjørner og arbejde på trange steder. Deres manøvredygtighed ligger tæt på menneskearme. Sammenlignet med 6-aksede cobots kan et meget bredere udvalg af applikationer dækkes. Hvis pladsen er begrænset, er en 7-akset cobot generelt et bedre valg end en 6-akset cobot. Kassow Robots tilbyder fem modeller med rækkevidder på op til 1.800 mm, nyttelast på op til 18 kg og hastigheder på op til 225 grader/sekund.

Five 7-axis cobots from Kassow Robots – with a reach up to 1,800 mm and payload up to 18 kg.
Five 7-axis cobots from Kassow Robots – with a reach up to 1,800 mm and payload up to 18 kg.

Styrede robotter giver større værdi

Global Sales Manager Dieter Pletscher har sin arbejdsplads i virksomhedens nye hovedkvarter nær Københavns Lufthavn. Han er overbevist om, at robotstyringssystemet øger værdien af cobot-applikationer betydeligt. Det er velegnet til komplekse opgaver, hvor genstandenes positioner ikke altid er helt forudsigelige, samt til opgaver med hældende og buede genstande. Med almindelige billedbearbejdningssystemer opstår der typisk problemer, så snart der foretages ændringer i applikationen. Men med PLOC2D fra SICK har virksomheden fundet et skalerbart, intuitivt og let konfigurerbart robotstyringssystem, der fungerer med en bred vifte af robotstørrelser og kan overføres til produktionsmiljøer uden lange indlæringsfaser.

Enkel opsætning med integreret interface

Henrik Bostrup, Business Development Manager hos SICK Danmark, fortæller, at implementeringen af PLOC2D-systemet i cobot-styringen fra Kassow Robots har reduceret ibrugtagningstiden drastisk. Som et resultat er det nu muligt at skifte hurtigt mellem forskellige opgaver. PLOC2D er et billedbehandlingssystem til 2D-emnelokalisering med hardware af høj kvalitet og en pålidelig lokaliseringsalgoritme. Samspillet mellem systemelementerne muliggør hurtig og pålidelig lokalisering af emner. Huset har en IP65-beskyttelsesgrad og er let at opsætte og vedligeholde takket være et intuitivt menneske-maskine-interface. Systemet sluttes direkte til robotstyringen og er straks klar til brug. SICK tilbyder integrerede løsninger til plukkeprocesser samt specielle integrerede løsninger til Kassow-robotter.

  Henrik Bostrup, Business Development Manager at SICK (left) and Dieter Pletscher, Global Sales Manager at Kassow Robots.
Henrik Bostrup, Business Development Manager hos SICK (til venstre) og Dieter Pletscher, Global Sales Manager hos Kassow Robots.
  Henrik Bostrup, Business Development Manager at SICK (left) and Dieter Pletscher, Global Sales Manager at Kassow Robots.
Henrik Bostrup, Business Development Manager hos SICK (til venstre) og Dieter Pletscher, Global Sales Manager hos Kassow Robots.

Bosch Rexroth åbner døre til markeder

Bosch Rexroth, en førende virksomhed inden for fabriksautomatisering, købte aktiemajoriteten i Kassow Robots i 2022. Dette partnerskab vil gøre det muligt for Kassow Robots at udvide sin forretning, åbne nye markeder for sin cobot-portefølje og udvide produktionen i København. Grundlægger af og CEO for Kassow Robots, Kristian Kassow, er begejstret for de nye vækstmuligheder.

Dieter Pletscher (left), Global Sales Manager at Kassow Robots together with Kristian Kassow (right), founder and CEO – both passionate about the 7-axis cobot.
Dieter Pletscher (til venstre), Global Sales Manager hos Kassow Robots, og Kristian Kassow (til højre), grundlægger og CEO.
Dieter Pletscher (left), Global Sales Manager at Kassow Robots together with Kristian Kassow (right), founder and CEO – both passionate about the 7-axis cobot.
Dieter Pletscher (til venstre), Global Sales Manager hos Kassow Robots, og Kristian Kassow (til højre), grundlægger og CEO.

Vækstplan

For at kunne gennemføre sine ambitiøse vækstplaner ønsker Kassow Robots at forenkle alle funktioner i forbindelse med plukkeprocesser. PLOC2D er blevet valgt til dette formål, fordi den har en intuitiv brugergrænseflade og er nem at opsætte og betjene.

SICK betragtes som en værdifuld partner, der forstår virksomhedens vision og tilgang. PLOC2D-produktsortimentet til plukkesystemer gør det muligt for virksomhedens kunder og partnere at tage et stort skridt i retning af at bruge billedbehandlingsteknologier i deres egne applikationer.

 

Global tilstedeværelse

Salgsnetværket hos Kassow Robots udvides globalt. For at kunne støtte kunderne lokalt har Kassow Robots allieret sig med SICKs filialnetværk og kompetente application teams. Dette samarbejde forenkler løsningsprocessen og minimerer den arbejdsindsats, der er involveret i opsætning af standardplukkeprocesser. Sales Manager Dieter Pletscher understregede muligheden for at tilbyde kunderne service på stedet med støtte fra SICKs application teams.


Andre indlæg

Den "seende" cobot: 2D-positionsbestemmelse med robotstyringssystem

Læs mere

Hurtigt og sikkert: nanoScan3 gør cobot-svejsning endnu mere effektiv

Læs mere

Sensorer styrer fremtiden for samarbejdende robotter

Læs mere

Har du andre spørgsmål?

Kontakt vore eksperter

Sensorløsninger til robotteknologi
Robotics image
Sensorløsninger til robotteknologi
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

Uanset om det drejer sig om robot vision, safe robotics, end-of-arm tooling eller position feedback – SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist.
Læs mere