ZH
国家: ZH (中国)
选择国家/地区

语言

  • 英语
  • 中文
asf-ir-position-feedback-stage-teaser-image-webx

位置反馈

根据正确的速度数据和位置数据高效控制机器人

智能电机传感器:实现机器人准确移动的基础

机器人必须执行准确到毫米的移动,以便例如完成装备托盘或加工工件等任务。高效可靠的电机反馈系统向驱动器和控制器提供速度、位置和驱动装置状态数据。其借此构建了一切机器人运动的知觉基础。有关驱动器状态的附加数据可避免故障并确保流程高效。SICK 的智能电机传感器是机器人系统不可分割的一部分,可提供必要的数据。

您的受益

机器人在带时钟的圆圈中

快速试运行

用于轴识别的电机电子铭牌可实现电机的自动检测和参数设定。

X 轴和 Y 轴相交

高测量准度

得益于高度集成的智能传感器技术,机器人系统可以准确定位。

纸币和硬币

成本效率高

机械臂中的创新型单电缆解决方案可减少连接成本、布线工作量和能耗,即使在狭小的空间内也能轻松集成。

共同应对您的挑战

经典工业机器人技术

工业机器人拥有坚固的结构和高动态性,可以快速、可靠地处理大型及重型工件。紧凑型电机反馈系统可确保移动和任务的可重复性和连续性。

选择解决方案
经典工业机器人技术

协作型机器人

必须对机器参数进行可靠和持续的评估,才能确保人与协作型机器人之间安全交互。电机反馈系统测量驱动轴的实际状态,并将这些信息传送给机器人。机械臂内部的电缆布线也有助于提高机器人的安全性和机动性。

选择解决方案
协作型机器人

线性轴

线性轴扩大了机器人的工作范围。机器人的轴向移动增加了其空间扫描范围和灵活性。电机反馈系统记录动态线性移动和控制机器人,从而实现准确、可重复的移动。

选择解决方案
带 SCARA 机器人的线性轴

输送带追踪

通过准确的输送带速度和物体位置,机器人能够根据物体及其速度调整移动,以进行抓取和搬运过程或贴标。根据要求灵活测量输送带速度——直接在电机上、移动轴上或表面上测量。

选择解决方案
输送带追踪

深入其中,方闻其详——凭借智能电机传感器深入其中

智能电机传感器让其使用者成为内行人。没有比这更能近距离接触所发生的一切了!SICK 凭借智能电机传感器提供直接源自生产过程的知识。了解机器和伺服电机的状态有助于更早发现和更快排除故障,甚至避免故障。另一方面,SICK 又运用其整个专有技术使客户能够通览一切并实现预见性维护。

智能电机传感器远远超出传统电机反馈系统的可能性。此外,全球各地为此开发的用于电机反馈系统的 HIPERFACE DSL® 单电缆接口还可以捆绑更多传感器数据。由此形成真正的传感器融合,为名副其实的智能反馈奠定基础。

智能电机传感器

通过 HIPERFACE DSL®,技术引领者 SICK 推出纯数字电机反馈协议,可尽量减少变频器和电机反馈系统之间的连接电缆数量。

HIPERFACE DSL

为您提供专属咨询

您是否对 SICK 的机器人解决方案感兴趣?您是想了解有关机器人技术的更多信息,还是想要具体的咨询建议?我们的机器人技术专家团队将竭诚为您提供支持,并为您的应用找到合适的解决方案。

带有信封图标的联系表单

敬请联系我们