西克麦哈克邀您参加第十八届中国国际水泥技术及装备展览会

2017年4月24日

5月10-12日,第十八届中国国际水泥技术及装备展览会将在南京国际展览中心举行,Cementtech(水泥展)的展出面积超过20000平方米,是全球规模最大的水泥行业专业展。为国际水泥相关设备制造商和服务供应商提供客户开发、渠道拓展和品牌宣传维护等专业服务;凭借十余年的专业经验,水泥展已成为行业内最具影响力和号召力的服务贸易平台!

 

德国SICK集团在过程控制和排放监测领域处于世界先进水平,对于水泥工业过程监测有丰富的经验。作为子公司,西克麦哈克(北京)仪器有限公司已经为国内外数十家水泥厂提供了in situ(直插式)和Extractive(抽取式)技术的监测仪和成套分析系统。

作为水泥行业先进品牌,西克麦哈克当然不会错过本次盛会,届时我们将为大家展出多项优秀的产品,并安排专业技术人员为大家作详细介绍,下面就请大家先一睹为快吧。

 

展会名称:第十八届中国国际水泥技术及装备展览会

地   点:南京国际展览中心

时   间:2017年5月10-12日

展   台:D033-034

 

 

FWE200 

湿烟气中粉尘浓度的测量

测量对象:

不同行业,特别适用于湿烟气中低浓度颗粒物含量的精确测量

用于:

1、湿法除尘装置出口的粉尘浓度监测;

2、湿法脱硫装置出口的粉尘浓度监测,例如在燃煤电厂超低排放应用及垃圾焚烧工厂等;

3、适用于不同工业过程湿废气的粉尘浓度测量; 

4、符合欧盟2001/80/EC和2007/76/EC标准。

 

DUSTHUNTER SB30 

后散射式激光粉尘仪

测量对象:

双光程中低浓度粉尘

用于:

排放监测 如:

1、发电厂及热电厂

2、垃圾焚烧厂及废物处理厂

3、金属加工厂(炼钢、炼铝厂、冶炼厂、铸造厂) 

4、水泥厂

5、废气及除尘器前后烟道中的粉尘浓度

6、监测过滤系统

 

DUSTHUNTER SP100 

前散射式激光粉尘仪

测量对象:

低浓度粉尘测量,多种探杆长度可选

用于:

1、发电厂和垃圾焚烧厂排放监测

2、过滤设备监测

3、烟气或废气中的粉尘测量

 

S700

S700系列模块化多组分气体分析仪

S700系列分析仪采用全新模块式设计,可以灵活地根据测量任务及用户需要,自有设置及组合。分析器由微处理系统和若干分析模块组成。

S700系列分析仪可提供6种测量模块,具有高选择性,高稳定性,在国内有着大量的应用实例,可以同时连续监测5种气体,测量气体组分超过60种,3种机箱,可用于防爆场所。其自有组合的特点保证在不同工业测量场合的广泛应用:从锅炉排放监测、垃圾焚烧控制、生化气体分析到各种工业流程气体测量。

 

SIDOR 

抽取型多组分气体分析仪

1、SIDOR 气体分析仪测量气体混合物(样气)中特定气体的浓度。样气流经分析仪的内部测量系统。如果SIDOR装有第二个NDIR测量模块或氧分析模块,则可以同时测量3个气体组分的浓度。

2、创新的信号处理和高稳定性的检测器提供了最高程度的长期的信号稳定性。

3、样气压力补偿是标准配置。

4、能够用于排放测量的任何场合,也可用于生化气体测量或过程气体分析。

5、安装在19”插入式机箱中。 

6、可安装在要求用新技术更新老的模拟仪表的任何地方,不存在空间问题。

 

DEFOR 

抽取式紫外吸收法气体分析仪

排放监测应用:

1、在电厂和气体涡轮机中测量低NO浓度

2、在脱硝工厂中检测NO2,直接测量NO和NO2

3、锅炉的脱硝效率检测

4、测量很低的SO2和NO的浓度

5、纸浆和造纸工业的排放检测

过程检测应用:

1、Cl2 的测量,也可以和O2 联合测量

2、在造纸和石化工业过程气体的硫组分测量

3、在硝酸生产中用于测量NO,NO2和NH3 

4、在汽车工业的排放气体中NOX排放的优化

5、在硫回收设备(SRU)的残余气体提纯中的H2S 和SO2的测量 

6、在克劳斯(clause)工艺中的硫组分测量