默默守护,春暖花开

2020年3月30日

2020年注定是不平凡的一年,疫情来袭,让我们明白——生活,苦乐皆有,离合尽在。哪有什么岁月静好,只不过有人替我们负重前行。奋战在急诊室里的白衣天使们,没日没夜守卫在家门的防疫工作人员,风雨无阻的快递小哥们,还有无私奉献的自愿者们,他们用自己的行动诠释了“最美逆行者”,在这场没有硝烟的战场上,凝聚起众志成城、共克时艰的中国力量。

 

在这不平凡的日子里,西克也一直坚守岗位,默默为疫情后方守护。疫情期间,为了彻底杜绝二次污染的产生,诸如废弃口罩等医疗废物的妥善处置成为了保障战“疫”胜利的关键之一。如果这些医疗废物处理不当,必然会引发二次感染,导致疫情继续蔓延。根据《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)》,新型冠状病毒对热敏感,56℃的温度30分钟可有效灭活病毒。我国生活垃圾焚烧炉炉膛内温度要求≧850℃,生活垃圾在炉内的停留时间一般在1到1.5小时,因此生活垃圾焚烧设施具有较强的技术适应性。西克利用其多年从事环境排放和过程分析控制的经验,研发了MCS100FT傅里叶红外和MCS100E红外高温多组分在线监测系统,先进的高温测量方法,能够高精度地测量一些特殊组份,如极易溶于水的HCl、NH3和烟气湿度等,为废物垃圾焚烧厂的排放监测保驾护航。

 

原本刚订货的武汉凤凰山危废项目,由于疫情爆发,大量的医废来不及处理,亟需尽早启动项目投入运营,为此,西克连夜加班加点进行生产,积极响应业主和当地政府要求,想方设法排除各种困难将设备尽早运输到场,并及时安排现场服务,表达我们的绵薄之力。

 

西克也先后为上海,合肥、滁州、南昌、广州等多地提供医废处置配套的在线排放监测系统,疫情以来,设备运行稳定,保障后方,助力抗“疫”。

 

随着垃圾焚烧日益受到重视,除了垃圾减量的立竿见影效果,越来越多的能源也通过焚烧产生。在这一过程中产生较多污染成分,烟气的排放值需要严格限制,例如在欧洲需要满足WID 2010/75/EU,在中国需要满足GB 18485-2014 等一系列排放标准及规范。西克有着几十年垃圾焚烧行业污染物测量的经验,已有几千套系统运行在世界各地,我们的烟气分析系统可用来进行燃烧效率优化、烟气净化过程控制以及排放监测。多种不同的测量技术及用户定制方案可满足您不同工艺的要求。

 

行业领先的知名品牌

与国外同步的先进技术

连续稳定运行的系统可靠的测量

 

我们提供全方位的解决方案

从分析系统到分析小屋

使您可高枕无忧地将项目托付给我们

 

疫情难掩芳华

春风徐徐

万物复苏

西克与您一同默默守护

一起拥抱这个春天!