面向未来的排放监测

2016年5月19日

迈向健康环境的关键一步

关注全球变暖和温室效应使得采取行动迫在眉睫。在世界各地,与排放有关的行业和地区都正在将减排提上日程,当然,最完美的解决方案是防止有害物质和环境污染的产生。现在关注的焦点集中在存在过度能源消耗的地区和主要的城市工业中心。这些最后汇集为一个共同的目标:关注气候变化,保护清洁环境。

许多国家都有可持续的,环境友好的温室气体减排的立法依据,以及与污染物排放有关的法律法规。这些法规涵盖了技术规格和系统运行模式,以及详细介绍允许的污染物限值的技术说明。此外,还制定了允许使用监控测量技术的规定。重点在于工业设施的前瞻性的规划及其排放的连续监测。为了实现排放最少化的目标,要求可靠的确定上述重点并进行定量和定性的分析。

西克凭借几十年的经验,成为世界上该领域唯一的具有各类排放监测技术的制造商。西克采用创新技术和成熟的测量原理确保提供面向未来的解决方案——即使面对不断增加的环境和安全要求。

分析技术和原理

气体分析技术

安装方式分类

原位式(in-situ)气体分析

由于采用了西克的原位式(in-situ)监测创新技术,测量装置能够直接安装在气体管道上。这种装置具有维护要求低,反应时间短的特点。

抽取式气体分析

西克的抽取式气体分析仪具有广泛的用途。部分样气经取样探头从烟道中抽取出来,经过处理和调节后送至恒定条件下的分析仪模块。从抽气到处理分析的整个气体处理都是为监测任务优化设计的。

西克可提供两种型式

  • 对穿式(双侧安装)

          - 可提供横穿整个管道截面的代表性测量结果。

  • 探头式(单侧安装)

          - 优化的单侧安装,使系统可以适应各种极端工况,如过压、湿烟气或高浓度检测气体和高粉尘。

可提供两种不同的监测技术

  • 热湿法抽取监测技术

          - 所有与被测气体接触的零部件都被加热并保持在露点以上。分析在恒定的高温监测条件下进行,并输出准确的结果,即使在量程很窄的情况下。适用于多个气体成分以及水溶性物质的探测,如HCI、HF或NH3。

  • 冷干法监测技术

          - 可单独设计配有可加热或不加热的取样探头。使用高性能的气体冷凝器对样气进行冷却除水。最终在“冷干”的条件下由分析仪进行分析处理。

优点

  • 连续直接测量,无需取样。
  • 对穿式的优点在于测量结果更具代表性,而探头式则使安装简单方便。
  • 探头式由两种类型:开放狭缝的GMP探头和气体扩散式GPP探头。


优点

  • 可配置不同分析仪模块使应用更广泛
  • 可为特殊组分定制特殊解决方案
  • 准确而可靠的测量结果
  • 侵蚀性、腐蚀性、或可燃气体的探测



其他气体测量技术

UV光谱

UV共振吸收光谱(UVRAS)

西克采用了基于冷干法的分光光度计,应用了UV共振吸收光谱(UVRAS)测量原理。该系统利用了某些气体在紫外光谱中具有的特定吸收特性。为了达到这个目的,用紫外光照射被测气体。利用特定的波长和光谱吸收定律可得到被测气体的浓度。配合使用干涉滤波相关技术(IFC),分析仪就能测量NO2、NH3、SO2和H2S等气体的浓度。

ZAAS——塞曼效应原子吸收光谱分析法

汞灯发出特定元素的光谱,使汞的检测极为灵敏。汞灯周围的外磁场使光谱线分裂形成所需要的波长(塞曼效应),这些波长处于汞原子吸收波长之外。通过这种方法可完美地补偿交叉干扰和光源老化及污染。使用一个高温转换器在约1000℃条件下将Hg2+转换成元素Hg0。它的优势在于不需要化学药剂或催化剂,仅需最小程度的保养,没有移动部件。通过采用享有专利的直接Hg测量,没有二次污染,使MERCEM300Z成为汞连续分析的最佳选择。