SICK助力化工行业:节能,高效,透明

2020年5月19日

作为全球排放监测领域的市场佼佼者,SICK拥有先进的技术,提供丰富的在线气体分析仪产品组合。在过去几十年中,SICK在过程分析应用领域有良好的表现,尤其是在化学、石化、炼化行业。SICK独特灵活地运用了多种采样技术和分析方法,包括冷干法,热湿法,以及原位安装技术,可为不同应用提供量身定制的解决方案。除气体和TOC(液体)分析仪外,SICK还可提供监测干、湿粉尘排放的粉尘测量设备以及气体超声流量计。通过数十年的过程分析经验积累,SICK坚持致力于卓越的产品质量和持续的创新。SICK可提供从小型样品处理系统,分析仪表柜以及分析小屋的完整解决方案。同时,SICK提供全方位的本地服务,包括系统工程与调试、现场服务、技术支持、维修、培训以及保后服务。SICK业务遍及全球,在世界各地设有50多家分子公司,始终与客户保持密切联系。

过程控制

为了更好地提高产品质量,优化产能,往往需要控制好原料和中间过程气体的成分浓度。采用SICK红外及紫外光谱分析(仪)技术,不仅可以进行常量分析(百分含量浓度),也可进行微量测量(ppm浓度),为生产提供工艺过程气体的重要信息,并将其测量结果传输到分布式控制系统(DCS)中,实现闭环控制。

排放监测

在化学反应等工艺过程中常常会产生烟气经烟囱排出,烟气中的某些物质可能引起环境问题并危害公众健康。为符合当地的排放法规,许多工厂选择使用连续排放监测系统(CEMS)和数据采集系统(DAS)以达到监测控制污染物排放的目的。

安全保护

人员安全和资产保护是所有工厂都需要优先考虑的问题。碳氢化合物属于易燃物,且在有氧环境下具有发生爆炸的潜在危险,还有些物质具备较强的腐蚀性或毒性。在线气体分析仪可测量工艺气体或环境空气,以监测关键工艺过程以及泄漏问题。可靠、快速的分析对于防止工厂停工和预防事故发生至关重要。

流量计量

原料气、成品气和生产用气的计量等都事关工厂的最终效益。由于化工厂的原料气消耗和成品气的生产量都比较大,所以必须对其进行精确计量以控制成本和提高效益。同时,生产过程的废气排放也需要有效控制。SICK超声波流量计可为多种工艺气体的流量测量提供可靠的解决方案。

SICK 助您实现更多收益:过程控制效率提升、测量结果稳定可靠、生产数据愈发透明。应用于发电、水泥生产、废物利用、化工生产或天然气输送等,SICK为您提供智能解决方案:www.sick.com/industries-pa