媒体报道

筛选条件:

262 匹配:

匹配 217 - 240 从 262

经过综合的整体设计和编制,西克编码器宝典2016秋季版——《编码器产品和应用手册》(以下简称“宝典”)隆重登场。 整体框架在延续上一版本基本风格的基础上,略有改动,主要有内容包括三部分:产品介绍,附件和典型应用。 新版新气象,首先让我们看一下新版本中增加哪些内容。 ... 更多内容
不但要求完全自动化,而且具有更短的反应时间和更高的灵活度,未来的工业生产需要的是新型的、模块化的、丰富多样的,尤其是移动式的生产方案。 由库卡公司研发推出的 KMR iiwa 是一款全自动化,基于轮廓自主导航功能的机器人,它结合了LBR iiwa 轻型机器人与智能全向移动平台 OmniMove。LBR ... 更多内容
坚固可靠,通用灵活 ——高性价比编码器的最佳选择 DBS系列编码器,是SICK在全球最畅销的产品系列之一,在电机驱动、包装印刷、机械制造等行业都打下了坚实的应用基础。面世以来经过不断的改良与革新,目前该系列涵盖了DBS36/50和DBS60增量旋转编码器,以及DBV50测量轮编码器系统。 ... 更多内容
为迎接第五届中国国际机器人展览会的召开,更好地服务“ROBOT/AGV行业”的智能装备制造商,2016年6月27日,西克”Robot/AGV”创新研讨会在上海龙柏饭店成功举办。约30位业界重要客户莅临会议现场,与西克人一起对Robot/AGV创新的智能传感器解决方案进行深入探讨。   ... 更多内容
由中国电子信息产业发展研究院、南京市经济和信息化委员会、南京市江北新区管委会主办,中德智能制造联盟承办的2016中德智能制造企业家大会6月22日在南京成功举办。 ... 更多内容
·         Clemens Bitsch,SICK Stegmann GmbH业务拓展经理,多瑙艾辛根 ·         Klaus ... 更多内容
许多人都很喜欢美味而营养的西红柿 – 作为生鲜水果、番茄汁或者搭配意面食用。大约2,000万澳大利亚人每年人均都要吃掉22kg经过加工的西红柿。成立于1899年的日本西红柿加工企业KAGOME,声称其在西红柿种植和加工领域已有100多年的历史。自2010年以来,位于Echuca的KAGOME澳大利亚工厂开始种植和加工西红柿,为澳大利亚和其他国家的食品企业供应优质西红柿产品。SICK射频识别 ... 更多内容
在产业集成发展思路下,工业4.0的宏伟蓝图正日渐清晰,其数字化与网络化的特征在智能制造的众多行业中得以体现于实践。如果将智能制造视为一个活跃健康的生命体,将汇集生产、物流和管理的各项信息数据流视作其脉搏,这种制造系统的“脉搏”,不仅反映生产状态,评估企业能效,还可以追溯产品质量,实现柔性制造,被视为衡量制造企业先进程度的重要参考。传感与识别是制造现场的数据起点,除去精度高、速度快、体积小与可靠性 ... 更多内容
最近什么综艺节目最火,当然非《奔跑吧兄弟》莫属。在乘坐地铁时,你总能看到“跑男”的广告牌;在地铁、公交的移动传媒中,你也能看到“跑男”的宣传片;在户外的广告栏里,你还是能看见“跑男”的宣传海报。“跑男”有多火,就不用我再介绍了吧。“跑男”七位MC成员各有特色,他们鲜明的个性为自己吸粉无数,小编也不例外,作为王祖蓝的“脑残粉”,相信很多人和我一样,都是被他的小身材迸发的大能量所折服。 ... 更多内容
作者:Martin Schenk博士,SICK公司 (Reute) 识别与测量部条码/RFID/视觉产品营销总监 ... 更多内容
德国西克 (SICK) 公司近日宣布,microScan3安全激光扫描仪荣获表彰杰出设计质量、且享誉全球的“2016年度红点产品设计大奖”。此次参赛产品和创新发明约5200件,来自57个国家和地区。评审委员会对所有参赛产品和创新一一进行了评估。红点设计大奖旨在表彰那些通过杰出设计方案脱颖而出的产品,是业内人士梦寐以求的荣誉奖项。经过层层筛选,西克 (SICK) ... 更多内容
中国国际机器人展览会CIROS ... 更多内容
当“Made in China”遍布世界各地,中国制造如何在后金融危机时期的全球产业结构大调整中站稳脚跟?几年前,我国提出了“推广中国标准,唱响中国装备”理念。然而,相比“唱响中国装备”常常见诸报端,“推广中国标准”却是低调默默推进。   ... 更多内容
——SICK在2016汉诺威工业展上取得圆满成功 在2016年汉诺威工业展上,SICK公司展出了多种满足前瞻性应用的创新传感器解决方案,并打出了“Industry 4.0 Ready”的口号。作为工业传感器领域的技术供应商,SICK公司充分展示了智能传感器数据的广泛应用领域:从高度集成、复杂的云端网络服务、实现物流透明化的车间现场监控系统到自主机器人控制等。 ... 更多内容
国际邮政和包裹行业展览会(POST-EXPO 2016/THE PARCEL SHOW 2016),为世界邮政、包裹和快递企业的全球盛会,于2016年5月24号至26号移师香港举行,西克将籍此机会向各行业客户展示一系列创新的产品和系统解决方案。 当中最让人惊艳的非“物流综合应用输送线”莫属。短短两米多的模拟输送线展示了西克多款拳头产品, 真实地反映了西克产品的强大性能。 ... 更多内容
2016年5月20日
DBS系列编码器,俗称“旋风系列”,是SICK在全球最畅销的产品系列之一,在电机驱动、包装印刷、机械制造等行业都打下了坚实的应用基础。面世以来经过不断的改良与创新,目前“旋风”家族涵盖了DBS36/50和DBS60增量旋转编码器,以及DBV50测量轮编码器系统,DBS风暴正式来袭! ... 更多内容
迈向健康环境的关键一步 ... 更多内容
2016,  迎来了 SICK成立70周年,  也迎来了SICK 全球官方网站迈向一致的重大里程碑。5月12日,全球统一的SICK官网中国版终于要来了! ... 更多内容
众所周知,可见蓝光对超黑色物体(例如太阳能硅片)的检测效果要较可见红光更好,所以,SICK也在可见光传感器中发展蓝光光源。随着W2S-2的面世,SICK也与时俱进地推出蓝光的升级版本,客户可按照生产需求进行选择。 针对W2S-2蓝光型号对不同物体的检测距离,我们提供了对带有防反射涂层的蓝色太阳能硅片、光滑金属表面以及透明物(例如透明屏幕平板)/ ... 更多内容
Waldkirch, April 20, 2016 – Now in its 70th year of doing business, the SICK Group is continuing its success story. The company, which was founded as a one-man operation by Dr. Erwin Sick in ... 更多内容
安装更换就是如此简单! 全新一代IQ40 ( IQG系列 )接近开关正式上市! 规格为40mm*40mm的方形接近开关应用普及程度极高,覆盖众多行业如汽车,物流,机械制造,建材设备,楼宇自动化,食品包装行业等等。为更好满足如此众多行业的巨大市场需求,SICK推出自主研发的全新一代IQ40 ... 更多内容
——安装灵活且简单 DBV50 Core是一种用于测量直线运动的测量轮编码器系统,它由一个DBS50 Core增量旋转编码器、一个周长200mm 的铝制测量轮和一个弹簧预紧的机械臂构成。 DBV50 Core的最高分辨率为0.08 mm/脉冲。弹簧机械臂的最大弹簧行程为14 mm,最大弹力为21 ... 更多内容
从世界上第一套安全光幕发明到现在,SICK安全光幕经历了60余载。为了方便客户选型及设备集成,SICK的第六代安全光幕系列deTec迎来旗舰型产品。在继承deTec4基本型,deTec2基本型的简易安全等特点之外,新产品更具有模块化,可视化,功能化增强,将全面覆盖现有C4000系列70%的应用,成为安全光幕新主力军,进入安全新高度! deTec4旗舰型安全光幕首次采用系统插头设计,可根据不 ... 更多内容
 SICK首款增量型安全功能编码器DFS60S Pro正式上市! DFS60S Pro安全编码器是SICK首个经过认证的高端增量型编码器,采用功能安全技术。在固定和移动式安全应用中,使用DFS60S ... 更多内容

匹配 217 - 240 从 262