等风来?No No No!我们还有更好的办法。

2016年12月26日

“等风来”的心情对华北地区,尤其是首都人民来说似乎已经成为常态。到12月21日,中国北方多地的严重雾霾进入第五天。雾霾影响航班、交通、航运的正常秩序,带来工厂关闭、学校停课等一系列无奈之举。22日,“众望所归"的大风如期将雾霾赶跑,在重新迎来蓝天的激动之后,我们不仅要深思,蓝天何时不用等风来? 事实上,治理雾霾真的不能看天帮忙。让我们先来了解几个关于雾霾的真相吧。

 

 

雾霾是什么?
雾霾是导致低能见度的,有毒有害的空气悬浮物。
雾是水滴, 霾是其他细颗粒(含烟, 尘, 液滴等等) 。
无火不生烟 。  雾霾和燃烧关系密切。
燃烧产生的污染物是雾霾的主要原因(有个别例外) 。
燃烧产生的污染物是可以控制减少的。
雾及水蒸气可以由人类活动引起或加剧,但是对人的健康和环境无害。

 

雾霾对健康的影响 ?
雾霾对健康有严重的影响, 尤其对儿童,老年人,心肺疾病患者:
1.
臭氧(O3): 强氧化剂, 刺激呼吸道,心血管, 咳嗽,哮喘,气短;
2.
硫氧化物 , SOx (SO2 和 SO3):  和水反应生成亚硫酸(H2SO3), 硫酸(H2SO4) ;
3.
氮氧化物,  NOx (NO 和 NO2): 和水反应生成亚硝酸(HNO2),硝酸(HNO3) ;
4.
一氧化碳  (CO): 有毒气体,窒息;
5.
汞, 也叫水银 (Hg): 对神经,消化,免疫系统,肺肾器官有害(世界卫生组织) ;
6.
铅:  神经毒剂, 弱智;
7.
黑碳(soot):  吸附其他毒素, 包括多环芳香烃(PAH),已知致癌物;
8.
挥发性有机化合物(VOC):刺激眼鼻喉,头晕,呕吐, 损害肝肾及中枢神经系统,已知对动物致癌, 对人体可能致癌.

 

雾霾是什么造成的?
已知能导致雾霾的空气污染物 (排名顺序不代表重要性):
1.
硫氧化物SOx;
2.
氮氧化物NOx;
3.
颗粒 PM;
4.
挥发性有机化合物(VOC) 或碳氢化合物(HC) ;
5.
一氧化碳CO;
6.
金属 (汞,铅等) ;
7.
其他.

 

雾霾解决方案 ?
1.
建立污染物清单;
2.
找污染物源头;
3.
立法执法;
4.
采用污染物控制技术;
5.
监控空气质量和公众健康;
6.
研究雾霾机理;
7.
回到第一步,不断循环,直到蓝天再现;
解决方案原则上不因时间和地点而变化,而排放标准应该因地点而变化.

污染物控制技术有哪些?

1. 脱硫(DeSOx) ;

2. 脱硝(DeNOx) ;

3. 除尘(PM) ;

4. 一氧化碳(CO)排放控制;

5. 挥发性有机化合物(VOC)排放控制;

6. 脱汞(Hg) ;

7. 其他.

 

 

区域间是“同呼吸、共命运”的关系,污染物互相影响,不分彼此。大范围、长时间的重污染已迫在眉睫,严控污染物排放势在必行。

 

在中国,西克凭借几十年的经验,成为当前唯一的具有各类排放监测技术的制造商,成为名副其实的排放监测技术发展的引领者。同时,西克凭借创新技术和成熟的制造工艺确保能持续提供面向未来的解决方案——即使面对不断增加的环境和安全要求。

 

西克麦哈克(北京)仪器有限公司作为西克的中国子公司,于2002年在北京成立,10多年来西克的产品与技术服务伴随中国制造业的飞速发展,公司秉承德国企业科学严谨的作风和规范化管理,助力“十三五”,为工业污染源全面达标排放计划添砖加瓦,积极履行“绿色责任”,倡导“绿色安全”,致力于为用户提供气体分析,粉尘检测,流量测量以及分析系统解决方案,其产品广泛应用于环保排放监测和工业过程控制,近年来,在脱硫脱硝,垃圾焚烧,天然气传输,超低排放等应用取得了极大的成功,在业界树立了良好的品牌形象。我们在以下行业都有一站式的解决方案:

 

电厂:电厂要满足国家和地方排放控制标准,必须连续监测下列主要污染物:SO2、NOx、CO、粉尘,以及一些辅助参数,如流量、温度、压力、湿度、O2等。在电厂脱硝等工艺中还需要重点监测氨逃逸。代表产品:SMC-9021、MCS100EHW、GM700、GM32、FLOWSIC100、FWE200、SP100、SB30等

 

垃圾焚烧:不同类型的垃圾焚烧厂适用不同的标准,例如,生活垃圾、工业废弃物、危险废弃物和医疗废弃物。但是主要污染物包括HCl、NOX、SO2、CO含尘量以及O2,必须依照当地的环境法规进行连续监测。最近,汞和VOC也逐渐被要求进行连续监测。代表产品:MCS100EHW、MCS100FT、MCS300P、MERCEM 300Z...

 

水泥厂:水泥生产过程中的气体分析、脱硝以及烟气连续排放监测是西克产品在水泥行业应用的主要领域。代表产品:SMC-9004H/D/M、GM700、SMC9021、SB30…

 

船舶:国际海事组织IMO下属的环保委员会MEPC制定并颁布了一系列控制船舶废气排放的法规,这其中包括MEPC.184(59)中的SO2控制标准和NOx技术规范2008等,依照这些法规和应用,西克开发了船舶排放测量仪主要监测下列成分:SO2、CO2、NO、NO2以及CO、NH3、CH4 、O2和H2O等测量选项,并且取得了DNV GL、ABS、CCS等多家船级社认证。代表产品:MARSIC200/300

 

有色及钢铁:煅烧、熔化或烧结矿石的工厂,以及有色金属的生产装置其环境非常恶劣,如含尘量高,振动大等。在生产过程中产生的气体应做进一步处理,并且必须依据相关法规进行测量和监控。代表产品:SMC-9013、SMC9021、MCS100E、FW300、SB30…

 

化工、石油和天然气:化工园区一般包括化石燃料发电厂,既可以产生电力,又能够产生蒸汽。生产过程中产生的气体可作为热源使用,但必须依据相关法规进行监测。部分工厂可能包括防爆区域。代表产品:SMC9005、MCS100E、FW300Ex、GM32、GM700、FLOWSIC600、FLOWSIC100FLARE、FLOWSIC500…

 

作为中国CEMS市场的领跑者,10多年来西克麦哈克(北京)仪器有限公司一直专注于产品的创新研发,凭借着西克数百个产品专利和每年9%的产品研发投入确保不断为客户提供创新、领先的产品。随着我国产业升级换代,以及对环保和节能减排的愈加重视,西克麦哈克将继续秉持“独立”、“创新”与“引领”的企业使命,通过提供性能先进的智能化产品与解决方案,为环保行业添砖加瓦。