SICK 为什么行动
二氧化碳排放量的很大一部分是由日常交通造成的,在欧盟,其所占的排放量份额约为 30%。而欧洲道路交通所产生的二氧化碳排放总量中约有 60% 是由机动车造成的。因此,SICK 正好致力于这一点:在“Green Mobility”活动领域,我们希望有针对性地减少 SICK 员工在商务旅行和通勤领域中的二氧化碳排放。
通过 Green Mobility 推进可持续性
电动汽车:尽可能环保地进行必要的商务旅行。自 2011 年以来,SICK 一直将电动汽车用于德国各驻地之间的商务旅行。电压供给完全由绿色电力实现,并且车队不断扩大。此外,还备有电动助力车可供员工使用。这些电动自行车是由公司创始人 Dr. Erwin Sick 的女儿,致力于环境保护的 Dorothea Sick-Thies 捐赠的,她也是众多环保措施的发起人。SICK 还对必要的基础设施进行了投资,并且正在不断扩建电动汽车的充电站网络,例如在员工停车场或访客停车位扩建充电网络。
促进环保出行:像 SICK 这样的全球性公司,是无法避免各个驻地之间的商务旅行的。只要可行,便会用电话和视频会议取代商务旅行。如果商务旅行不可避免,则应以最环保的方式进行商务旅行,例如坐火车旅行或采取有效的拼车旅行计划。如果路途较短,SICK 则采用电动汽车。自 2013 年以来,通过遵循 CDM 黄金标准的与“atmosfair”合作开展的气候保护项目,因商务旅行引起的二氧化碳排放(间接排放)均得到了补偿。
此外,“SICK 环保”工作组也从多年前起就致力于帮助员工改用环保的出行工具,例如自行车或当地的公共交通工具。与此同时,还通过应用程序简化了拼车组织,并激发了员工的积极性。
减少二氧化碳排放的另一项措施是针对有权使用公司车辆的人员所制定的“Green Car Policy”,该政策自 2013 年起生效,并且一直在不断改进。计费模式使选择低排放量的单位公车在费用方面极具吸引力。