SICK 为什么行动
气候变化是对世界人口的最大挑战和威胁。95% 的气候科学家意见一致:人为的二氧化碳排放应归咎于负面的气候变化。在 SICK,我们承担责任并逐步减少我们的二氧化碳排放。我们的能源政策包括可持续的采购和能源生产 – 这是为了我们的地球也是子孙后代的宜居之地。
SICK 气候保护策略
- 我们避免能源浪费,并提高能源效率。
- 我们尽可能使用可再生能源。我们补偿无法避免的二氧化碳排放
我们根据具体目标追求措施成功并衡量我们的措施是否成功。通过与巴登-符腾堡州签署新的气候保护协议,SICK 自愿承诺,到 2030 年将其在德国所有驻地和全球所有生产基地的净温室气体排放量减少至零。此义务与范围 1*- 排放、范围 2**- 排放和报告的范围 3***- 排放有关。
* 范围 1:直接排放,即公司自己的驻地所产生的排放
** 范围 2: 与购买的能源(例如电力和集中供暖)有关的排放
*** 范围 3: 通过上游和下游价值链(包括商务旅行)产生的间接温室气体排放
在德国,SICK 早在 2013 年就实现了这一目标,即在驻地的排放,包括上游能源生产(范围 1 和 2)和商务旅行(范围 3)的排放。其他范围 3 排放应进行记录并补偿。
避免和补偿二氧化碳排放
能源效率:SICK 设定了自己的目标,即到 2025 年在德国和到 2030 年在全球将其能源效率提升 25%(2018 年为基准年)。SICK 希望通过各种措施来实现这一目标,例如优化加热装置和通风装置的控制器,优化压缩空气制备装置,优化待机功耗以及外墙和屋顶隔热。
绿色电力:为了避免二氧化碳排放,SICK 自 2013 年以来一直在德国所有驻地使用经过认证的绿色电力。为了达到尽可能高的环境标准,必须根据“OK-Power 标签”对电力进行认证。这主要意味着,电力 100% 由可再生能源产生,至少三分之一的电力来自新建的发电站,这促进了能源转型。这样,SICK 每年可在德国境内避免约 7,300 吨的二氧化碳排放。SICK 设定了自己的目标,即到 2025 年将其全球生产基地转型为绿色电力,或者在无法实现该转型的情况下补偿排放。
光伏、地热动力站和热电站:SICK 在其自己的厂区利用可再生能源载体产生电力和热量。其中包括地热设施产生的热量,用于高效发电和热量获取的燃气驱动的热电站 (BHKW),以及在许多 SICK 驻地建立的使用光伏设施 (PV) 的电力生产。SICK 希望到 2025 年在德国以及到 2030 年在全球范围内将自发电(PV 和 BHKW)的份额提高到 40%。此外,我们还不断检查由可再生能源产生的燃气的使用。如果这无法实施,则补偿二氧化碳排放。
补偿:根据 CDM 黄金标准通过公益组织“atmosfair”借助气候保护项目补偿无法避免的二氧化碳排放。这样每年就可以补偿约 18,000 吨的二氧化碳排放。CDM 黄金标准代表具有更高质量要求的补偿标准。
尼泊尔的小型沼气厂– 目前由SICK资助的气候项目:在尼泊尔,正在扩建用于农户家庭的小型沼气厂,以取代开放式壁炉。运行这些设备的原料是原本未使用的牛粪,牛粪通过厌氧反应转化为沼气。沼气通过管道输送到厨房的燃气灶。一家沼气厂每年可节省约两吨柴火,与使用露天三石火相比,每年可节省两到三吨二氧化碳。