德国汉诺威工业博览会&CeMAT物流展

2018年4月28日


 

以“产业集成--互联与合作”为主题的2018年汉诺威工业博览会(工博会)于4月23日正式开门迎客。

今年的工博会吸引了来自75个国家和地区的5000多家参展商。展会聚焦人、机器和信息技术如何进一步融合协作,即“ 工业4.0 ”所描绘的未来工厂的发展方向。SICK紧扣展会主题,在本次汉诺威工业展上进行了一场以“ Driving your industry 4ward ”为题的实力秀。

 

 

Driving your industry 4ward

 

SICK 于 140 m2 的展位上展示了完整的智能工厂解决方案。即在同一条生产线上同时生产“单一定制”和“批量生产”的产品。安全钩可以根据参观者的意愿在机器人的帮助下定制化刻制,或用“ I40withSICK ”批量标记。工业 4.0 正从根本上改变着生产和物流的过程,使生产流程可视化和智能化。 生产和物流的灵活性是通过智能传感器来实现的。例如可编程和自学习相机、可靠的人机协作安全传感器,以及应用于无人导航小车的完整解决方案。所有这些设备都可通过云端互联,得以在整个价值创造过程中实现工业4.0。

 

 

智能工厂的物流几乎完全通过无人驾驶运输系统进行操控。基于路径导引的光导、磁导在展台上自动导航,并将接收的“定制化”的安全钩的货单交付给参观者。此外,智能工厂的所有传感器数据通过大型显示器,向访问者展示关于物流、生产过程,以及关键绩效指标的概览。

 

 

 

SICK AppSpace 是一款创建和管理定制应用程序解决方案的软件,这次展会上,SICK携手德国罗伯特·博世有限公司 (Robert BoschGmbH),展示了SICK可编程相机Trispector P是如何借助AppSpace软件,执行特定应用程序的质量控制任务,并将这些数据传输至SICK Cloud云管理系统中,可以随时监控过程,确保加工质量的持续稳定。

 

 

在本次德国汉诺威展会上,SICK对智能化工厂解决方案进行了全面展示。同时在同期举办的CeMAT展位上展示了包括物流件的自动识别,尺寸测量,质量检测及相关大数据的优化分析等“物流4.0”整体解决方案。

       SICK一直致力于“工业4.0”的推动和发展,也将不断为大家提供更为优质的智能化服务。