Long long ago, 在混沌初开,地球还是个宝宝的时候,空气是什么样子呢?

那时的地球刚刚形成,天空中时而烈日炎炎,时而电闪雷鸣,地表上火山喷发,熔岩横流,陨石和小行星对地表频繁撞击,地壳运动也使板块猛烈碰撞,种种冲击激发着无数化学反应的发生。大气中充满各类粉尘和化合物,灰尘漫天、污气遍野、毫无生气,各类气体灰尘形成遮天蔽日之势席卷整个地球,将她置身于水深火热、烟熏火燎之中痛苦挣扎。
翻回头来,再看看当今世界被雾霾笼罩的样子,简直一模一样有木有!遮天蔽日有木有!呼吸困难有木有!无法生存有木有!额滴个神啊!

怎么办?
怎么办?
怎么办?!

我们不能控制地壳的运动,但我们可以控制汽车的行驶;
我们不能控制火山的爆发,但我们可以控制烟囱的排放;
我们不能控制地心的力量,但我们可以控制人心的膨胀。
我不想吸到那时的空气,那时的地球虽然是个宝宝,但她并不可爱;
我喜欢新鲜空气的味道,今天的地球也许上了年纪,但她美丽至极。
如果你也不愿意呼吸几十亿年前的浑浊空气,就跟我们一起超低排放吧!

环境保护部部长陈吉宁,就“加强生态环境保护”的相关问题回答中外记者的提问时表示:“中国政府正在推动燃煤电厂的超低排放改造工程,要求电厂排放的二氧化硫、氮氧化物和烟尘接近天然气电厂的水平,这是一项革命性的变革和举措,颠覆了我们传统上认为煤炭不清洁的认识,会对我们解决雾霾问题带来积极的影响。今年还将继续推动实施燃煤电厂超低排放改造工程。”
国家对节能减排、控制污染的政策和决心表明,基于更加严格排放标准的超低排放将成为燃煤发电、垃圾焚烧电厂等行业的“新常态”,在线分析系统已成为过程控制必须的检测设备。
针对这一大背景,作为烟气排放监测领域的领跑者,西克麦哈克(北京)仪器有限公司推出了专门面向中国市场的烟气超低排放CEMS解决方案。面对客户的不同需求,我们有多种方案供您选择。
今天我们将为大家介绍西克麦哈克在“烟气超低排放CEMS”领域的一系列产品,它们分别是:
1、采用冷干法的抽取式紫外SMC-9021系统
2、采用冷干法的抽取式非分红外SMC-9021系统
3、采用热湿法的高温红外分析系统MCS100E HW
4、原位式激光前散射测尘仪SP100
5、湿烟气粉尘测试仪FWE200
6、原子吸收光谱法 MERCEM 300Z系统
一、采用冷干法的抽取式紫外SMC-9021系统

配有紫外分析模块DEFOR的SMC-9021系统,可同时测量达3种气体组分。它尤其适合超低浓度的NO测量,包括其它对UV光有吸收的气体,如SO2,NO2,Cl2,NH3,CS2,H2S,COS。在紫外波段内不存在CO2和H2O造成的交叉干扰。创新的信号处理及高度可靠的检测器为您的使用提供了长期可靠的保障,并补偿了漂移和其他因素的影响。内置电化学氧模块同时可实现对O2的测量。采用最新技术的控制电路及相关软件还可以使您远程对DEFOR分析仪进行操作控制。
测量原理

DEFOR测量原理是利用不同气体在紫外波段范围的吸收特性。UV光源发出的紫外光波长范围涵盖了NO和其他被测组分的紫外吸收光波长。使用一个或两个滤光轮,产生各种气体测量和参比需要的的紫外光波长。测量NO时,DEFOR利用气体滤波技术,测量和参比信号所需的光通过滤光轮周期性旋入充有NO气体的滤波室产生(UVRAS)。测量其他组分时,使用干涉滤光技术(NDUV)。有不同透光特性的两个干涉滤光片交替旋转进入测量光路中。分光镜将透过的光线分别投射到测量气室和参比气室。气室后面的检测器收到的光信号会有一定的时间延迟。参比和测量信号对应的检测器接收到光线后,经过运算并经线性漂移和对称漂移的补偿后,得出最后的测量值。
二、采用冷干法的抽取式非分红外SMC-9021系统

S710产品是SICK公司非常成熟的NDIR气体分析仪,经过了市场多年的检验,具有高选择性,高稳定性,在国内有着大量的应用实例,可以连续监测SO2,NO等多达60种气体中任意一种。配置两个红外模块则可同时监测SO2和NO,最小量程均为0-100 mg/m³,从而满足超低排放监测的要求。另外加装电化学氧模块则可方便实现对O2的测量。
测量原理

SMC-9021系统包括采样、样气处理和红外分析系统及校准系统。可连续地分析烟气中的SO2,NO含量,测量结果以4-20 mA或RS232信号输出。加热型取样探头可保证取样过程烟气不冷凝,且具备自动改和手动反吹功能,延长了维护周期。输气管路全程伴热保温,保证了输送样气的过程中无冷凝现象。加热取样探头及伴热管线有温度报警,使样气输送更加稳定可靠。机柜内预处理系统对烟气快速制冷,SO2损失小。系统还带有流量报警,监测采样过程的堵塞情况。
三、采用热湿法的高温红外分析系统MCS100E HW
MCS100E HW系统是基于热湿法的气体分析系统,烟气从取样、传输、分析、排气的整个过程始终保持180度以上的高温从而避免了烟气冷凝造成的腐蚀及损失。系统同时可监测8种具有红外吸收光谱的气体组分。通过复合管线可进行自动或手动零点校正及反吹功能。

分析仪采用了单光束双波长和气体滤波技术。分析气室优化了快速气体交换和高温恒温控制。气室入口有烧结金属的保护过滤器,内置流量计在流量低于设定值时进行报警。另外,可以配置氧化锆测量O2。还可选配内置校准滤光片进行标定,从而减少标气的使用。
四、原位式激光前散射测尘仪SP100

SP100适用于干烟气的超低浓度粉尘测量,可单侧安装在较厚的烟道壁上,最小量程可达0-5 mg/m³。它应用了激光前散射的原理,可自动进行零点、满量程检查及镜片污染度补偿。

五、湿烟气粉尘测试仪FWE200

FWE200专门适用于测量湿烟气中的粉尘,非常适合湿法除尘后或排放前无GGH的的颗粒物测量。烟气从烟道中抽取出来后进入一个旋风加热器以消除水滴,然后进入测量装置。该测量是基于光的前散射原理。激光二极管将一束经过调制的650nm波长的光投射到烟气中的粉尘上,经过粉尘散射后的光被高度灵敏的检测器记录并放大,传输到测量通道进行检测。测量结束后,烟气被送回烟道内。整个过程中风机将烟气抽出通过射流泵进行传输,并保持光学部件表面不受污染。
FWE200系统布置图

六、原子吸收光谱法 MERCEM 300Z系统
MERCEM 300Z系统通过塞曼效应原子吸收光谱来测量Hg的浓度。使用该方法测量前,所有化合物汞均转化为元素态的汞。整个转化过程发生在高达1000℃的转化器中,无化学试剂或催化剂的使用,转化效率极高,且可在高温段直接测量,无二次污染的可能性。该技术为SICK独有的专利技术,保证了Hg的测量精确稳定。Hg灯发出特定波长范围的光,光源附近的强磁场将光线分成两部分,进而形成测量和参比波长。测量无运动部件,补偿了交叉干扰、光源老化及污染带来的误差。

MERCEM 300Z 机柜结构图


MERCEM 300Z可在极小的量程范围内保证对烟气内Hg含量的连续监测。该系统可适应各种复杂恶劣的场景,可满足各种规范对Hg排放的要求。