ES
País: ES (Chile)
Seleccione país/región

Idioma

  • Inglés
  • Español
separation-distance-stage-teaser-image-webx

¿Qué novedades presenta la norma ISO 13855:2024?

¡Todo lo que necesitas saber!

Mantente al día con los últimos avances sobre la distancia de separación

Con la publicación de la norma ISO 13855:2024 actualizada el 21 de noviembre de 2024, el tema de la distancia de separación ha experimentado mejoras sustanciales. Estas modificaciones afectan a cualquier persona que diseñe, valide o inspeccione soluciones de seguridad, con el objetivo de crear un entorno de trabajo seguro para la maquinaria existente y que puedan utilizar los operarios sin riesgo para su seguridad o su salud.

¿Cuáles son las alteraciones más relevantes? ¿Y qué debes tener en cuenta para cumplir con los requisitos? Los expertos en seguridad de SICK le ayudan a encontrar respuestas a todas estas preguntas.

¿Qué novedades presenta la norma ISO 13855:2024?

La nueva norma ISO 13855:2024 incluye algunas modificaciones significativas. Se han actualizado la terminología y las variables para representar los conceptos con mayor claridad, se han hecho los términos más precisos y se ha añadido nuevo contenido, como dispositivos de protección adicionales y distancias adicionales debidas a las tolerancias relacionadas con el principio de medición. Estas revisiones requieren ajustes en el mercado y por parte de los diseñadores de nuevos equipos.

Una mujer señala la palabra «normas», que aparece representada junto a muchos otros hologramas.

Cómo puede beneficiarse de la nueva normativa

El mercado se beneficia de un diseño más completo gracias a la integración de dispositivos de protección que antes no se tenían en cuenta y a la consideración de factores de distancia adicionales que permiten optimizar aún más los conceptos de seguridad. La norma ofrece valiosas ventajas gracias a unas especificaciones mejoradas y a unos requisitos más precisos para la selección, configuración y colocación de los dispositivos de protección. Estas mejoras contribuirán a obtener mejores soluciones de seguridad que aumenten la productividad segura y reduzcan el coste total de propiedad.

Un experto en seguridad comprueba el funcionamiento de un dispositivo de seguridad

SICK le ayuda en la implementación de la nueva norma

Los expertos en seguridad de SICK han preparado un completo cartel que muestra de un vistazo los requisitos para los equipos de protección sensibles (SPE) establecidos en la nueva norma ISO 13855:2024. Esa vista general exhaustiva también aborda los requisitos equivalentes de los dispositivos de detección de presencia que se han actualizado en las normas norteamericanas, concretamente en la norma ANSI B11.19-2019 (que fue ratificada recientemente en diciembre de 2024). El objetivo es proporcionar a los diseñadores información clara y concisa para que puedan adaptarse rápida y eficientemente a las nuevas normas. Además, SICK proporciona formación específica, soporte técnico y soluciones a medida que facilitan la implementación de las especificaciones y la optimización de la seguridad de la maquinaria.

Un experto en seguridad realiza mediciones en una máquina, mientras que otro toma indicaciones

¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre la distancia de separación?  Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle y encontrar la solución adecuada para usted.

Formulario de contacto con el símbolo de sobre

Contacto

Guía: Cómo mejorar las competencias en distancia de separación

La "Guía global sobre distancia de separación" compilada por los expertos en seguridad de SICK proporciona información y orientación sobre el dimensionado y posicionamiento de dispositivos de protección en consonancia con las normas de seguridad recientemente actualizadas [ISO 13855:2024, ANSI B11.19-2019 (R2024) y CSA Z432:23]. Ofrece información detallada sobre el cálculo de la distancia de separación, resalta las diferencias regionales más importantes y complementa el cartel paso a paso con explicaciones adicionales.

La guía ofrece una orientación minuciosa para diseñar e implementar dispositivos de protección, además de verificar que cumplen con los requisitos de distancia; por lo que contribuye a reducir riesgos eficazmente de acuerdo con los últimos hallazgos sobre los factores relevantes y mejora así la salud y la seguridad en el puesto de trabajo.

Descargar ahora
El cartel se muestra como vista previa en una tableta y en la pantalla de un portátil

Cartel: Distancia de separación paso a paso

Los expertos en seguridad de SICK han recopilado los requisitos relativos a la distancia de separación en un cartel que ofrece una visión general paso a paso. Se incluyen instrucciones tanto de la norma ISO 13855:2024 como de la ANSI B11.19-2019. El cartel resume los aspectos clave y, en función de la dirección de aproximación de los vehículos a la zona de detección y del plano de referencia específico, guía al usuario a través del proceso de seleccionar correctamente los criterios que deben tenerse en cuenta en cada caso para el dimensionamiento y el posicionamiento.

Descargar ahora
El cartel se muestra como vista previa en una tableta y en la pantalla de un portátil

Seminario web: Ver la grabación ahora

¿Cuáles son los cambios clave en cuanto a los requisitos de distancia de separación?

Descubra con nuestros expertos en seguridad lo que es importante para cumplir los requisitos.

Vea aquí la grabación del seminario web