Approvvigionamento energetico: le risposte per il monitoraggio che arrivano dal futuro

2-feb-2021

Le Soluzioni Smart Data di SICK mostrano i propri punti di forza in una vasta gamma di settori. Per esempio, un grosso fornitore di energia europeo fa uso del sistema di monitoraggio remoto delle condizioni degli analizzatori di gas nell'ambito dell'incenerimento dei rifiuti. In questo modo, l’azienda è riuscita ad aumentare in modo considerevole la disponibilità del proprio impianto, nonché a pianificare meglio i lavori di manutenzione preventiva e a ridurre i suoi costi.

Thermal waste utilization: Gas analyzers for environmentally-friendly energy production
Thermal waste utilization: Gas analyzers for environmentally-friendly energy production

Le cose più importanti nella vita spesso le diamo per scontate. Elettricità, acqua e riscaldamento sono una parte così essenziale della nostra quotidianità che notiamo solo quando non ne possiamo godere. Ecco perché i fornitori di energia contribuiscono all'alta qualità delle nostre vite. I moderni impianti di termovalorizzazione della frazione non differenziabile dei rifiuti generano elettricità e riscaldamento con basse emissioni di CO2. Vediamo come.

 

Combustibile dai rifiuti: analizzatori di gas per l’approvvigionamento energetico ecocompatibile

Un complesso sistema di depurazione dei gas filtra le sostanze inquinanti prodotte durante la combustione. In tutta Europa un fornitore di energia deve monitorare le proprie emissioni con l'obiettivo di soddisfare i limiti di legge in totale sicurezza e a tale scopo può utilizzare analizzatori di gas SICK. Con la "tecnologia di misura estrattiva" viene aspirato un campione del gas di scarico e trasportato all’analizzatore che ne misura con precisione il contenuto di sostanze come gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio e il mercurio in basse concentrazioni (pochi microgrammi per metro cubo). 
 
Allo stesso tempo, un'elevata disponibilità delle apparecchiature di analisi è estremamente importante. Molti Paesi impongono infatti dei requisiti relativi alle emissioni molto stringenti prima di approvare un impianto. Dunque, se il sistema di controllo delle emissioni si guasta e non è possibile risolvere il problema in tempo stretti, l'operatore rischia delle multe salate, fino ad arrivare all’ordine di chiusura dell’impianto. 
 
Una manutenzione regolare è un elemento importante per assicurare la costante accessibilità degli analizzatori e quindi del sistema di misurazione delle emissioni. I tecnici di SICK controllano ogni singolo componente del dispositivo, i parametri di funzionamento, e sostituiscono le parti che lo richiedano. Ciò permette di essere conformi alle leggi sul controllo dell'inquinamento atmosferico, con la possibilità di raggiungere livelli di disponibilità superiori al 97%. 
 
SICK monitors the individual device components and operating parameters and replaces the corresponding parts in time.
SICK monitors the individual device components and operating parameters and replaces the corresponding parts in time.

Il Monitoring Box aumenta l'efficienza dell'impianto 

Per aiutare l'utente e il fornitore di servizi di approvvigionamento energetico a pianificare la manutenzione in modo più mirato, e quindi ad agire prontamente in caso di potenziali guasti, il fornitore di energia usa la soluzione di manutenzione predittiva di SICK per integrare i controlli di routine, che sono molto sensibili al fattore tempo. Questo servizio digitale individua i cambiamenti critici delle condizioni in modo rapido e proattivo. Di conseguenza, i tecnici dell'assistenza possono giungere in tempo e con i pezzi di ricambio adeguati. In molti casi, la causa può essere diagnosticata a distanza e il problema risolto immediatamente, ancor prima che si consideri la decisione di spegnere l'impianto.

 
Insight Tools
Elaborazione analitici di dati di stato e applicazioni
Monitoring Box

Sono tutti motivi per i quali l'ente operativo si affida a una soluzione di monitoraggio delle condizioni basata sul web di SICK. La soluzione Monitoring Box è composta da un gateway TDC (Telematic Data Collector) che raccoglie i dati dal sistema e da un pacchetto software specifico con interfaccia web. I dati degli analizzatori vengono raccolti dal sistema, vengono crittografati e inviati al cloud per l'elaborazione tramite connessione dati 3G, LAN o WLAN. Questo processo permette di individuare eventuali variazioni significative nelle condizioni del dispositivo, grazie all'uso di specifiche app di monitoraggio. L'addetto alla manutenzione presso il fornitore di energia può monitorare le condizioni dell'analizzatore di gas e le sue funzioni sul pannello di controllo in tempo reale, o accedere allo storico dei dati. Un'e-mail notificherà automaticamente qualunque superamento dei valori limite prefissati. Come parte dei Servizi di Monitoraggio SICK, gli esperti dell'assistenza sul campo possono anche dare dei suggerimenti concreti sulle iniziative da intraprendere.

The Monitoring Box increases plant availability
The Monitoring Box increases plant availability

Monitoraggio data-driven dell’approvvigionamento energetico 

Una tale soluzione innovativa ha richiesto un approccio altamente personalizzato in fase di sviluppo. Durante la fase pilota della durata di 6 mesi per l'analisi dei dati, SICK ha usato il Monitoring Box per raccogliere i dati sulle condizioni degli analizzatori e adattare la soluzione all'applicazione. Utilizzando migliaia di variabili diverse e analizzando i dati, sono stati individuati i parametri più importanti per il monitoraggio delle condizioni degli analizzatori. In base ai rilievi sui dati opportunamente organizzati, combinati e contestualizzati, il team delle Soluzioni Smart Data di SICK ha sviluppato un modello di manutenzione predittiva adattabile alle condizioni dei gruppi di componenti più sensibili. Come risultato, una considerevole quantità di malfunzionamenti è stata prevenuta con estrema precisione. Un esempio? Parametri che indicano in anticipo il deterioramento di certe componenti e l’usura delle parti consumabili. 

predictive maintenance model for the condition of the most sensitive component groups
predictive maintenance model for the condition of the most sensitive component groups

L’“effetto collaterale” positivo è che le analisi dei dati in corso consentono di continuare a sviluppare il Monitoring Box permettendo di ottenere previsioni ancora più precise durante il funzionamento e potranno includere delle applicazioni aggiuntive, aumentando la fruibilità dei valori misurati e riducendo notevolmente i tempi di fermo impianto.

Quay cranes at the container terminal of Valencia: One more step in Industry 4.0 thanks to the Monitoring Box

 Read more

I prodotti presenti in questo articolo sono ora forniti da Endress+Hauser.

Clicca qui per i prodotti e visita endress.com