Robot per l’agricoltura: perfettamente autonomi grazie alla tecnologia LiDAR

24 lug 2023

I moderni robot lavorano nei campi, rendendo l'agricoltura moderna più efficiente e redditizia. Che piova, nevichi o faccia caldo o ci sia polvere, i sensori LiDAR 3D di ultima generazione aiutano questi robot a percepire la complicata topografia di un tipico campo agricolo. 

 

The autonomous robot Orio makes modern agriculture more efficient.
The autonomous robot Orio makes modern agriculture more efficient.

Robot per l’agricoltura che sanno gestire un ambiente naturale 

Immaginate un robot per l’agricoltura che attraversa i campi e estirpa le erbacce tra le piante. Affinché il lavoro funzioni senza problemi, il robot deve essere in grado di distinguere tra le zolle di terra e i potenziali ostacoli che potrebbe incontrare. Inoltre, il robot dovrebbe gestire questo compito in un ambiente intrinsecamente difficile e polveroso. O addirittura in un ambiente umido e fangoso. E non è tutto: questo ambiente può cambiare dall'uno all'altro con un semplice acquazzone estivo. 

 

Operazioni autonome all’aria aperta 

Parliamo ora di Orio, un versatile robot per le colture in pieno campo. Orio si muove autonomamente sul terreno, senza mai deviare di più di 2 cm dalla rotta preimpostata. Nell'era del GPS, questo potrebbe non essere una grande sorpresa, ma il sistema di guida non si limita a questo. Combinando i dati del GPS RTK con le informazioni del sensore LiDAR 3D MRS1000, il robot non solo mantiene la rotta, ma evita attivamente tutti gli ostacoli, sia che stia attraversando ed estirpando erbacce tra file di lattuga, cipolle, carote, pastinache, cavoli, porri, cavolfiori o varie erbe aromatiche (aglio, coriandolo, menta, ecc.), per citarne solo alcuni.

Orio is equipped with the 3D LiDAR sensor MRS1000.

Orio was developed by Naïo Technologies, a young and innovative agricultural robotics company that develops, builds and markets intelligent, autonomous systems dedicated to agricultural applications. Founded in 2011 by the two engineers Aymeric Barthes and Gaetan Severac, Naïo Technologies is passionate about developing technologies that support sustainable agriculture in a cost-effective and environmentally friendly way. Working in close collaboration with farmers, Naïo provides solutions that tackle farm worker shortage, reduce the strenuous physical workload, and limit the use of chemical weed killers.

Orio è stato sviluppato da Naïo Technologies , una giovane e innovativa azienda di robotica agricola che progetta, produce e commercializza sistemi autonomi intelligenti per l'agricoltura. Fondata nel 2011 da due ingegneri, Aymeric Barthes e Gaetan Severac, Naïo Technologies ha una grande passione per lo sviluppo di tecnologie che consentono un'agricoltura sostenibile in modo economico ed ecologico. Lavorando a stretto contatto con gli agricoltori, Naïo offre soluzioni per affrontare la carenza di manodopera, ridurre il lavoro fisico pesante e limitare l'uso di diserbanti chimici. 

 

Precisione con qualsiasi condizione atmosferica 

Insieme a SICK, i tecnici di Naïo hanno scelto il sensore MRS1000 per il loro robot per l’agricoltura. Quando ci si muove su terreni in pendenza, è importante che il terreno non venga rilevato come un ostacolo. L'MRS1000 misura contemporaneamente su quattro livelli e offre una precisione di misura molto elevata. Anche in condizioni esterne difficili, le prestazioni del sensore si sono dimostrate eccellenti. Questa affidabilità fa sì che questi robot possano continuare a funzionare con interruzioni minime, offrendo all'agricoltore un elevato livello di fruibilità. 

 

L'MRS1000 offre un ampio campo visivo che consente di coprire facilmente l'intera zona circostante il veicolo. Inoltre, il sensore dispone di una funzione di valutazione del campo integrata e di un'opzione di connessione I/O digitale. In questo modo è possibile direttamente associare il sensore al robot, grazie alla funzionalità già inclusa nel dispositivo, consentendogli così di rilevare ed evitare efficacemente gli ostacoli fin dall’inizio. 

SICK lavora a stretto contatto con Naïo Technologies fin dall'inizio. L'eccellente rapporto di lavoro e l'affidabilità dell'MRS1000 in ambienti esterni difficili sono solo alcuni dei motivi per cui Naïo Technologies sta pensando di utilizzare i sensori SICK per altri progetti. La mobilità autonoma per le applicazioni agricole all'aperto costituisce una sfida che i sensori SICK hanno superato in passato e che supereranno in futuro. 

Leggi anche

Sensors for smart mobile machines

Read more

Farming 4.0: visione 3D per macchine agricole mobili

Continua a leggere