Il potere dell'OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) e della visione artificiale nel controllo qualità

14 lug 2025

Nel dinamico campo dell'automazione industriale, l'integrazione del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) con soluzioni di visione artificiale sta migliorando i processi di controllo qualità. Questa potente combinazione sfrutta la precisione degli strumenti di ispezione della qualità e le avanzate capacità di lettura della tecnologia OCR pre-addestrata con intelligenza artificiale, stabilendo nuovi standard di efficienza e accuratezza.

Machine vision: The essence of quality control
Machine vision: The essence of quality control

Visione artificiale: l'essenza del controllo qualità

La visione artificiale è da tempo il cuore del controllo qualità nella produzione. SICK Nova è il software di base per la visione artificiale configurabile. Funziona sui sensori di visione SICK ed è utilizzato per ispezionare i prodotti, identificare difetti, misurare le dimensioni e garantire il rispetto delle specifiche. La capacità di rilevare piccole discrepanze e anomalie in tempo reale rende la visione artificiale indispensabile per mantenere alti standard di qualità.

 

OCR: potenziare la visione artificiale con capacità di lettura

La tecnologia OCR (Optical Character Recognition) aggiunge una nuova dimensione alle soluzioni di visione artificiale. Consente alle macchine di leggere e interpretare il testo nelle immagini, che può rappresentare numeri di serie, date di scadenza, dati dei prodotti e etichette. Questa capacità è cruciale per quei settori in cui la tracciabilità e la documentazione sono fondamentali. Grazie all'integrazione dell'OCR, le soluzioni di visione artificiale non solo ispezionano le caratteristiche fisiche, ma verificano anche le informazioni testuali, garantendo un controllo qualità completo.

OCR enables machines to read and interpret text of images
OCR enables machines to read and interpret text of images

Il potere del pre-addestramento dell'AI

Il pre-addestramento dell'AI sugli strumenti OCR migliora significativamente le loro prestazioni. Lo strumento SICK Nova AI OCR Pretrained utilizza modelli che hanno già appreso da vasti set di dati, permettendo il riconoscimento e l'interpretazione del testo con una precisione e velocità straordinarie. Questo riduce la necessità di configurazioni manuali estese e di addestramento, consentendo un'implementazione più rapida e una facile adattabilità a diverse applicazioni.

OCR can verify the accuracy of labels and packaging, ensuring e.g. that the correct batch reaches the consumer or to verify the best before date
OCR can verify the accuracy of labels and packaging, ensuring e.g. that the correct batch reaches the consumer or to verify the best before date

Applicazioni e vantaggi

La sinergia tra OCR e visione artificiale è evidente in numerose applicazioni reali. Nell'industria dei beni di consumo, ad esempio, le soluzioni di visione artificiale dotate di OCR possono verificare l'accuratezza delle etichette e degli imballaggi, assicurando che il lotto corretto arrivi al consumatore o che venga verificata la data di scadenza. Nella produzione automobilistica, questi sistemi possono leggere e convalidare i numeri di serie sui componenti, facilitando la tracciabilità e la conformità agli standard di sicurezza.

SICK Nova offre una soluzione completa che acquisisce le immagini ed elabora direttamente sul dispositivo.

I vantaggi di questa integrazione sono:

  • Precisione migliorata: La combinazione di ispezione visiva e verifica del testo migliora il livello di precisione nel controllo qualità.
  • Maggiore efficienza: Grazie allo strumento OCR, le informazioni testuali possono essere interpretate facilmente, ottimizzando il flusso produttivo.
  • Tracciabilità migliorata: L'OCR consente una documentazione dettagliata e la possibilità di tracciare i prodotti, essenziale per la conformità normativa e la soddisfazione del cliente.

 

Conclusioni: OCR con visione artificiale

L'integrazione dell'OCR con le soluzioni di visione artificiale rappresenta un significativo avanzamento nella tecnologia del controllo qualità. La potenza dello strumento AI OCR Pretrained consente alle industrie di raggiungere un'incredibile precisione ed efficienza nei loro processi di ispezione. Man mano che la tecnologia continua a evolversi, la sinergia tra OCR e visione artificiale avrà senza dubbio un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro del controllo qualità.

 

Leggi anche

Intelligenza Artificiale per tutti: risolvere il problema del controllo qualità grazie alla Machine Vision

Continua a leggere

Maneggiare i panini correttamente: una soluzione di rilevamento 3D per l'industria alimentare

Continua a leggere

On-device artificial intelligence for embedded vision solution – empowered by Hailo AI

Read more

Interactive tool: Sensor solutions for consumer goods
Interactive tool: Sensor solutions for consumer goods
Interactive tool: Sensor Solutions for consumer goods

Start now

E-Guide: machine vision in the age of artificial intelligence
E-Guide: machine vision in the age of artificial intelligence
E-guide: machine vision in the age of artificial intelligence

Download now