Decarbonizzazione nel settore trasporto marittimo e del trasporto aereo

15 gen 2024

I carburanti sintetici avranno un ruolo centrale nel trasporto aereo e marittimo. Tuttavia, la loro combustione produrrà nuove emissioni. I sensori di SICK sono in grado di misurare tali emissioni in modo sicuro.

Benvenuti alla quarta parte della nostra serie sulla decarbonizzazione, dove ci concentreremo sul settore dei trasporti marittimi.

Synthetic fuels will be important in air transport and ocean shipping.
Synthetic fuels will be important in air transport and ocean shipping.

Navi: il mezzo di trasporto più importante

Con quasi sette miliardi di tonnellate di merci trasportate all'anno, le navi gestiscono circa il 90% del commercio a livello globale. Sono i mezzi di trasporto più rispettosi dell'ambiente in base alla quantità trasportata. Il trasporto marittimo è tuttavia responsabile di circa un miliardo di tonnellate di emissioni di CO2, che corrisponde a circa il 3% delle emissioni totali di CO2 causate dall'uomo. L'Organizzazione Marittima Internazionale si è quindi posta l'obiettivo di raggiungere un trasporto marittimo a zero emissioni di CO2 entro il 2050. Dato che la vita operativa di una nave è di 25 anni, i carburanti sintetici adatti rappresentano una possibile soluzione per ridurre le emissioni di CO2 delle navi esistenti.

 

Soluzioni di sensori per la misurazione delle emissioni nell'uso di nuovi carburanti

La transizione dai carburanti fossili a carburanti meno dannosi per l'ambiente, come l'ammoniaca, i biocarburanti o il metanolo, o addirittura carburanti ecologici come l'idrogeno, è già in pieno svolgimento. Ogni carburante offre i propri vantaggi, ma anche svantaggi. Il gas naturale liquefatto, come combustibile di transizione, giocherà un ruolo importante per il momento. Il suo vantaggio è che l'infrastruttura necessaria già esiste.

BBenjamin Witt, Principal Environmental Compliance Engineer, DNV

“Il controllo e il monitoraggio continuo dei dati sulle emissioni verificati e la capacità di renderli disponibili a vari gruppi d'interesse sono essenziali e non possono più essere ignorati. Tra i fattori trainanti vi sono sistemi di reportistica come IMO DCS, MRV, i Principi di Poseidon o, in futuro, il sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (EU ETS).

La conformità a questi requisiti avrà anche un impatto commerciale sulle prestazioni in termini di emissioni. Le navi con emissioni che non soddisfano i requisiti minimi, o che non possono essere contabilizzate in modo trasparente, affronteranno maggiori sfide sul mercato. I dati sulle emissioni affidabili rappresentano quindi il passaporto per il commercio".

Benjamin Witt, Principal Environmental Compliance Engineer, DNV

La combustione di nuovi carburanti genera delle "nuove" emissioni. Per esempio, l’ossido di azoto e il protossido di azoto vengono prodotti durante la combustione dell'ammoniaca, che è a basso contenuto di carbonio ma contiene azoto. Il "methane slip" deve essere preso in considerazione durante la combustione del gas naturale liquefatto (GNL), e persino la combustione di H2 produce ossidi di azoto. Anche il metanolo e i biocarburanti producono specifiche emissioni. Non esistono quindi carburanti che brucino senza emissioni. Le soluzioni di sensori di SICK, come la soluzione MARSIC CEMS, oppure DUSTHUNTER, un dispositivo di misurazione delle polveri, o ancora il misuratore di flusso di gas FLOWSIC, misurano in modo affidabile le emissioni.

 

The sensor solutions from SICK that measure emissions.
The sensor solutions from SICK that measure emissions.

La soluzione MARSIC300 CEMS di SICK è già utilizzata su 1.800 navi. SICK offre anche SICK Maritime Suite, un potente portafoglio di soluzioni digitali.

Per la diagnosi remota, MARtracker accede a MARSIC da remoto tramite software nel cloud. Visualizza online lo stato di conformità dell'intera flotta navale. MARpems è il primo analizzatore al mondo basato sull'intelligenza artificiale che esegue le attività di misurazione delle emissioni come un gemello digitale. Lascia che SICK ti metta sulla strada giusta!

With Maritime Suite, SICK offers a high-performance portfolio of solutions.
Con “Maritime Suite”, SICK offre un portafoglio di soluzioni ad alte prestazioni.
With Maritime Suite, SICK offers a high-performance portfolio of solutions.
Con “Maritime Suite”, SICK offre un portafoglio di soluzioni ad alte prestazioni.

Leggi le altre parti della nostra serie sulla decarbonizzazione:

Serie sulla decarbonizzazione - per una combustione a basse emissioni di carbonio e processi produttivi più puliti

Leggi la prima parte della serie sulla decarbonizzazione

Decarbonization: gas analysis and flow measurement for transfer and process applications

Read more in part two of our series on decarbonization

Decarbonization in the energy sector

Read more in part three of our series on decarbonization

I prodotti presenti in questo articolo sono ora forniti da Endress+Hauser.

Clicca qui per i prodotti e visita endress.com