-
Home
-
SICK Sensor Blog
-
Serie sulla decarbonizzazione - per una combustione a basse emissioni di carbonio e processi produttivi più puliti
-
Home
-
SICK Sensor Blog
-
Serie sulla decarbonizzazione - per una combustione a basse emissioni di carbonio e processi produttivi più puliti
Serie sulla decarbonizzazione - per una combustione a basse emissioni di carbonio e processi produttivi più puliti
11 set 2023
La transizione energetica è uno dei temi principali all'ordine del giorno per tutti noi. L'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili solari ed eoliche sta aumentando rapidamente. D'altro canto, anche la domanda globale di energia è in costante aumento. In particolare, l'industria metallurgica e siderurgica, l'industria del cemento, l'industria chimica e petrolchimica, ma anche gli impianti di incenerimento dei rifiuti e le centrali elettriche alimentate da combustibili fossili sono responsabili di una grande percentuale di emissioni di CO2. Tuttavia, le fonti energetiche convenzionali non perderanno la loro importanza da un giorno all'altro. La transizione sarà graduale: dal carbone al gas naturale e al gas naturale liquefatto (LNG), ai combustibili sintetici e infine all'idrogeno, una fonte energetica più pulita. Oltre alla cattura, all'utilizzo e allo stoccaggio del carbonio (CCUS), esistono numerosi approcci per ridurre le emissioni di CO2.
Scopri quali sono e come SICK supporta questi approcci nella nostra serie di sei puntate. Oggi la prima parte della nostra serie sulla decarbonizzazione con un focus sul CCUS e sulla strategia SICK.
Decarbonizzazione: come ottenere un mondo a zero emissioni di carbonio?
Gli obiettivi di Net Zero, che è poi il trend principale per la decarbonizzazione, mirano principalmente a ridurre le emissioni di carbonio. La direzione principale è quella di eliminare gradualmente i combustibili fossili e aumentare l'uso di fonti di energia rinnovabili e sostenibili. Nei prossimi due anni le energie rinnovabili sostituiranno il carbone come fonte energetica più importante al mondo, ma i combustibili fossili continueranno a essere utilizzati su larga scala. Di conseguenza, gli investimenti nelle tecnologie di combustione a basse emissioni di carbonio stanno crescendo parallelamente alle tecnologie per le energie rinnovabili.
Fonte: https://iea.blob.core.windows.net/assets/2d1b41b0-2cf7-4b24-aa22-e8d0492e619c/ElectricityMarketReport_Update2023.pdf (Pag. 21)
Fonte: https://iea.blob.core.windows.net/assets/2d1b41b0-2cf7-4b24-aa22-e8d0492e619c/ElectricityMarketReport_Update2023.pdf (Pag. 21)
''Le fonti rinnovabili di energia stanno diventando sempre più economiche = la transizione energetica è risolta! È questa la fine della storia? E la disponibilità? Sostengo pienamente le energie rinnovabili, ma credo che le soluzioni di combustione a basso contenuto di carbonio meritino lo stesso status delle energie rinnovabili. Ad esempio, turbine a gas alimentate a idrogeno o impianti di co-combustione di ammoniaca verde. La priorità è l'energia rinnovabile, ma non bisogna dimenticare di decarbonizzare l'infrastruttura esistente a combustibile fossile.''
Ihsan Ceylan, Global Industry Manager per la Produzione di energia termica e fonti rinnovabili, SICK AG
Quale ruolo svolge la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (CCUS)?
Soluzioni di sensori per CCUS e per la produzione, l'uso e il trasporto di idrogeno.
Soluzioni di sensori per CCUS e per la produzione, l'uso e il trasporto di idrogeno.
L'uso di combustibili fossili per la produzione di energia e nei processi industriali genera emissioni di CO2. La Carbon capture è un approccio tecnologico che può rimuovere oltre il 90% delle emissioni di anidride carbonica, evitando in questo modo che finisca nell'atmosfera. Secondo il rapporto IPCC, gli esperti del clima concordano sul fatto che la rimozione di CO2 dall'atmosfera è necessaria per raggiungere i nostri obiettivi climatici. L'anidride carbonica separata può essere trasportata in un impianto di stoccaggio permanente in profondità. Alternativamente, l'anidride carbonica può essere riciclata per un ulteriore utilizzo, convertendola in altri prodotti di maggior valore economico. In questo modo si garantisce la neutralità di carbonio dei processi produttivi. Ne sono un esempio i carburanti sintetici, la plastica o il cemento che adottano questa tecnologia nei propri processi produttivi. Lo sviluppo delle tecnologie CCUS ha creato nuove sfide per le soluzioni di sensori. SICK offre un'ampia gamma di soluzioni per supportare le applicazioni di cattura del carbonio e di trasporto della CO2.
"La quantità di anidride carbonica rilasciata nell'atmosfera è aumentata notevolmente dall'inizio dell'era industriale. Se non facciamo nulla per ridurre la quantità di CO2 immessa nell'atmosfera, il mondo sentirà sempre più gli effetti del cambiamento climatico. Il CCUS sarà necessario per raggiungere i nostri obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio e potrebbe essere uno dei ponti verso un futuro a basse emissioni di carbonio".
Aurélie Moll, responsabile del gruppo industriale Energia, SICK AG
La strategia di SICK per la transizione energetica
Con l'iniziativa "Green Sensor Solutions", SICK supporta i propri clienti nell'utilizzo più efficiente delle risorse, minimizzando gli effetti negativi sull'ambiente e fornendo soluzioni di sensori per la decarbonizzazione e per un mondo a zero emissioni di CO2. L'abbandono dei processi di combustione fossile è associato anche all'introduzione di nuove tecnologie. L'espansione degli impianti di generazione di energia rinnovabile (fotovoltaico, eolico) giocherà un ruolo ancora più importante in futuro. SICK fornisce anche una tecnologia di sensori intelligenti per questo, ad esempio per ottimizzare i rendimenti.
"Il cambiamento climatico e la scarsità di risorse richiedono un'azione forte. Per noi è una responsabilità lasciare alle generazioni future un ambiente in cui valga la pena vivere attraverso la protezione del clima".
Rapporto di sostenibilità di SICK AG, maggio 2023
Nicole Kurek, Membro del Consiglio Direttivo di SICK AG
Analisi di emissioni gas in una centrale termoelettrica: il caso di Kuopion Energia
Continua a leggere
Energia verde nelle reti gas: FLOWSIC continua a misurare in modo stabile
Continua a leggere
Hydrogen from green power - reliable measurement included
Read more
Attendi
Stiamo elaborando la tua richiesta ...