Poter contare su una produttività elevata sia interna, che esterna è un aspetto fondamentale per i nostri clienti. I campi di applicazione dell’automazione outdoor sono tanti e vanno dalla sorveglianza di zone pericolose nel “mondo esterno” fino a processi di logistica regolari all’interno e all’esterno di edifici.
Quando si utilizzano sensori nel settore outdoor, robustezza del hardware e intelligenza del software sono fattori decisivi. Con le nostre Safety Solutions vi supportiamo in modo affidabile ed efficiente anche in caso di pioggia, neve, sole forte o nebbia ... il tutto in modo certificato.
Accettiamo qualsiasi sfida persino in condizioni ambientali difficili come per esempio quelle del settore minerario o agrario. Potrete così contare su un potenziale del tutto nuovo per aumentare la vostra produttività e scoprire nuove opportunità di applicazione.
Scoprite esempi di applicazione per soluzioni outdoor
Intralogistica autonoma oltre i confini dei capannoni di produzione
Grazie all’intralogistica autonoma negli ambienti interni ed esterni, STÄUBLI e SICK consentono a BASF una catena logistica senza lacune ad elevata sicurezza e supporto applicativo digitale oltre i confini dei capannoni di produzione.
Robot per tosatura resistente alle intemperie - Sicuro grazie ai sensori di SICK
RoviMo® è il robot multiuso senza conducente, senza emissioni di CO2, completamente elettrico. L’idea di un veicolo robot per la gestione di campi sportivi e da golf o parcheggi deriva direttamente dalla pratica:municipalità, team per la costruzione di campi sportivi e la manutenzione dei campi da golf cercavano una soluzione, ovvero un modello preciso e veloce per effettuare la tosatura di grandi superfici di prato: SICK ha contribuito con la sua competenza a livello di sicurezza nell’area esterna. Grazie ai sensori di SICK utilizzati, RoviMo® si sposta senza collisioni su superfici di prato, persino in condizioni meteo impegnative.
Primo robot per tosatura per grandi aree esterne con sensori intelligenti
AGVR rende il trattore senza conducente sicuro anche in ambienti esterni
“Inizialmente non esisteva ancora nessuno scanner di sicurezza certificato per ambienti esterni. […] Quando il nostro referente SICK, in occasione di una visita ci ha comunicato che SICK stava lavorando anche a laser scanner di sicurezza per ambienti esterni, abbiamo subito segnalato il nostro interesse a riguardo. E SICK ha mantenuto la sua promessa. Questi scanner esterni svolgono il loro lavoro.”
Wim Luijendijk, Managing Director Vendite, AGVR, Paesi Bassi
Il laser scanner di sicurezza outdoorScan3 sorveglia i trattori senza conducente presso AGVR
Intralogistica in ambienti esterni a un nuovo livello
BASF, SICK e rinomati produttori di FTS lavorano insieme con competenza interdisciplinare a un concetto di una catena logistica autonoma e senza lacune in ambiente esterno. ”Desideriamo utilizzare un veicolo outdoor, che sia autonomo anche in condizioni ambientali difficili e che funzioni senza monitoraggio da parte dell’uomo.“
Marco Burkhart, Intralogistic Design, BASF SE, Germania
Il laser scanner di sicurezza outdoorScan3 viene sottoposto a stress test presso BASF
Elevata disponibilità dei veicoli di trasporto senza conducente anche in caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli
“Tutto d’un tratto per noi il settore outdoor è equiparabile dal punto di vista tecnico della sicurezza al settore indoor."
Mathias Magg, Responsabile del team di sviluppo software, serva transport systems, Germania
Laser scanner di sicurezza outdoorScan3 in uso presso serva transport systems
Maggiori informazioni su Outdoor Safety presso SICK
Il primo nel suo genere – elevata disponibilità anche in caso di intemperie:
L’efficienza in viaggio: l’automazione diventa mobile
Sensori intelligenti per macchine da lavoro mobili più efficienti
Insieme per un’automazione outdoor sicura: