Pour les plus belles impressions de l'année

19 janv. 2026

Capteurs pour des tâches de mesure précises dans les machines à livres photo

Mariages, enfants, famille, fêtes, voyages, animaux, recettes : il existe d'innombrables occasions et événements que les gens aiment immortaliser dans des albums photo. Les machines sur lesquelles ils sont produits sont, dans de nombreux cas, fabriquées par la société suisse Imaging Solutions. Pour les tâches de détection et de mesure exigeantes liées à la production automatisée d'albums, ce fournisseur mondialement reconnu de solutions pour l'industrie du post-traitement d'images fait confiance au capteur de distance laser OD200 de SICK.

L'OD200 de SICK mesure avec précision dans les machines à photolivre
L'OD200 de SICK mesure avec précision dans les machines à photolivre

Photos, clichés et textes dans une mise en page personnalisée, imprimés et finis de manière professionnelle en haute qualité : grâce aux livres photo, ces moments joyeux et ces souvenirs heureux sont à portée de main à tout moment. Sur la base des chiffres de vente régionaux, les experts estiment qu'environ 60 à 70 millions de livres photo sont produits chaque année dans le monde. Environ un tiers de cette production se fait en Europe, et une part importante est réalisée sur des machines d'Imaging Solutions. « Cela s'explique par le fait que notre entreprise s'est spécialisée dès 2003 dans les systèmes modulaires pour la production automatisée d'albums photo à plat et d'autres produits imprimés à la demande de haute qualité », explique Chiara Bianchi, responsable du marketing et de la production vidéo chez Imaging Solutions. « Les spécialistes du monde entier dans le secteur de la photo, de l'impression et du graphisme nous considèrent comme un partenaire compétent et un fournisseur de technologies innovantes de finition d'impression. »

Des albums photo haut de gamme pour immortaliser vos moments précieux dans une qualité exceptionnelle
Des albums photo haut de gamme pour immortaliser vos moments précieux dans une qualité exceptionnelle

Les capteurs facilitent le traitement automatisé des impressions

Les systèmes de flux de travail automatisés d'Imaging Solutions permettent un traitement d'impression de haute qualité et en même temps efficace des livres, livres photo, calendriers photo, cartes postales et affiches, à l'unité ou en petites séries. « Les fournisseurs d'albums photos et autres clients du secteur du post-traitement d'images font confiance aux processus sans faille et sans temps d'arrêt de nos machines d'albums photos, du traitement des feuilles individuelles aux processus de tri et d'alimentation, en passant par la reliure », explique Patrick Häni, CPO, responsable de l'ensemble de la production chez Imaging Solutions. « Partout où des capteurs sont utilisés dans les machines, nous faisons confiance depuis de nombreuses années à l'expertise et aux produits de SICK. Le dernier exemple en date est le capteur de distance laser OD200, qui est utilisé dans diverses applications exigeantes. »

 

Machine automatisée pour la fabrication d'albums photos, pour des processus d'impression et de reliure efficaces
Machine automatisée pour la fabrication d'albums photos, pour des processus d'impression et de reliure efficaces

Le défi : papier brillant et impressions sombres

De nombreuses personnes qui conçoivent leur album photo sur Internet puis commandent des services photo et des impressions auprès de fournisseurs en ligne optent pour du papier photo brillant, notamment parce que les sujets photographiques y obtiennent un effet de couleur, une profondeur et une brillance maximaux. Le brillant pose également un défi pour l'automatisation des machines à albums photo, en particulier lorsque la précision maximale est requise, notamment dans le cas des solutions d'imagerie, lors de la détection et de la mesure de papier photo brillant d'une épaisseur de seulement 130 µm. « Le brillant entraîne des reflets miroitants et aléatoires, ce qui pose des problèmes à de nombreux capteurs optiques », explique Michael Kiss, responsable produit stratégique chez SICK AG. « Les impressions sombres peuvent également être difficiles à traiter en raison d'une réflexion insuffisante. » Grâce à l'OD200, il a pu proposer à Patrick Häni et à Imaging Solutions une solution fiable pour ces deux cas de figure.

Les capteurs OD200 mesurent avec précision le papier photo brillant malgré les reflets
Les capteurs OD200 mesurent avec précision le papier photo brillant malgré les reflets

Mesure et détection fiables, même sur du papier photo brillant

L'OD200 est un capteur de distance laser compact destiné à la mesure de courtes distances qui enrichit la gamme de capteurs de déplacement de SICK depuis mi-2025. Grâce à son nouveau cœur de mesure avec unité de réception haute résolution et système optique optimisé, le capteur de distance miniature OD200 atteint un niveau de précision, de linéarité et de répétabilité habituellement réservé aux appareils haut de gamme. Le capteur garantit ainsi une grande stabilité de mesure et un comportement de détection et de commutation reproductible. « Et c'est également le cas pour les surfaces brillantes », se réjouit Patrick Häni.

Dans l'unité de séparation des feuilles, où le papier photo est inséré sous forme de pile puis séparé et traité individuellement, un capteur mesure en continu la hauteur de la pile tandis qu'un autre OD200 s'assure qu'il reste du papier dans la pile. En mesurant la distance par rapport à la feuille supérieure, la pile peut être élevée à la bonne hauteur pour permettre à l'unité d'aspiration sous vide d'extraire une feuille de manière fiable », explique Patrick Häni pour décrire les tâches des capteurs de distance laser. « Grâce aux performances des deux OD200, l'alimentation du papier est assurée en continu. » Dans une autre application au sein de la machine, les OD200 sont utilisés pour aspirer le papier cartonné destiné aux encarts et aux couvertures arrière, ainsi que pour la détection, la détermination de la position et le contrôle de la hauteur des livres reliés dans l'unité de déchargement.

 

La collaboration, un élément important pour le développement futur

Imaging Solutions et SICK collaborent avec confiance et succès depuis de nombreuses années. De nouvelles approches et opportunités pour améliorer encore l'assurance qualité et le contrôle des processus sont régulièrement discutées et évaluées. « Cet échange, dans le cadre duquel nous pouvons compter sur les conseils fiables, les normes de qualité élevées et la capacité d'innovation de SICK, est un élément important pour le développement futur de notre technologie », confirme Patrick Häni. « Les exigences spécifiques sont rapidement identifiées et des solutions sur mesure sont rapidement développées. Cela, ajouté à l'intégration facile de solutions de capteurs telles que l'OD200 dans nos systèmes existants, a permis d'optimiser durablement nos processus et de renforcer encore notre confiance en SICK en tant que partenaire technologique stratégique. »

Il n'est donc pas surprenant qu'ils poursuivent déjà ensemble d'autres idées, telles que l'intégration de systèmes de caméras intelligentes afin de pouvoir analyser de manière ciblée les flux de travail et les processus complexes de la machine à l'aide de captures d'images rapides et haute résolution.

 

Ces articles pourraient vous intéresser

Ecobox instead of plastic bag: non-contact movement and position measurement in a digital printing press

En lire plus

Device delivers pinpoint precision

En lire plus