La précision à son maximum

5 août 2025

Mesure de la hauteur des magasins d'électrodes dans la production de cellules de batterie

Dans les systèmes d'empilage de cellules utilisés dans la production de cellules de batterie, il est particulièrement important de rendre la manipulation des électrodes aussi fiable que possible. Dans le cadre d'un projet commun avec un institut de recherche renommé, SICK a mis en œuvre une telle solution pour la mesure de la hauteur des magasins d'électrodes à l'aide du capteur de déplacement OD200. Cela a été rendu possible grâce aux nombreux avantages offerts par l'OD200 dans cette application en termes de précision et de stabilité de mesure.

 

L'OD200 est un capteur de distance laser compact destiné à la mesure de courtes distances. Pour les utilisateurs, ce capteur de distance innovant représente une amélioration significative par rapport à la norme précédente sur le marché, comme le confirme le client : « Grâce à son nouveau cœur de mesure avec un récepteur hautement dynamique et un système optique optimisé, le capteur de déplacement miniature OD200 offre le même niveau de robustesse et de fiabilité que les appareils haut de gamme. Le capteur garantit ainsi une grande stabilité de mesure et un comportement de détection et de commutation reproductible. »

Cela était particulièrement nécessaire dans une étape du processus – un système d'empilage de cellules pour la production de cellules de batterie – où le défi consistait à concevoir un système de préhension automatique fiable pour la manipulation des électrodes. La pince à vide doit être arrêtée avec précision et positionnée au bon endroit pour saisir l'électrode supérieure. L'OD200 mesure la hauteur de la pile pendant cette opération. D'autres aspects importants étaient la facilité d'intégration du capteur, son réglage simple et ses faibles coûts de maintenance pendant le fonctionnement.

L'OD200 offre de nombreux avantages en termes de précision et de stabilité des mesures.
L'OD200 offre de nombreux avantages en termes de précision et de stabilité des mesures.

Mesure ponctuelle directement sur la surface de l'électrode : précise, reproductible, fiable

Lorsque SICK a présenté l'OD200 à l'institut de recherche, l'idée initiale d'utiliser un capteur photoélectrique à réflexion pour mesurer la hauteur a rapidement été écartée. « L'OD200 est une solution autonome dans un seul appareil qui ne nécessite aucun réflecteur et qui est facile à régler », confirme le client, qui ajoute : « De plus, le capteur peut effectuer une mesure ponctuelle sur la surface de l'électrode précisément à l'endroit où la pince saisit l'électrode, de sorte que toute déformation de l'électrode n'est pas un problème. Et il peut le faire à presque tous les angles d'alignement, ce qui est vraiment impressionnant. »

Le capteur de déplacement compact OD200 fournit des mesures de distance précises, de l'ordre du micromètre, même sur des surfaces difficiles.
Le capteur de déplacement compact OD200 fournit des mesures de distance précises, de l'ordre du micromètre, même sur des surfaces difficiles.

La précision et la reproductibilité des mesures constituent également un avantage pour l'utilisateur. « Si les écarts de mesure sont minimes, c'est avant tout grâce au nouveau noyau de mesure par triangulation doté d'algorithmes d'évaluation performants », explique Michael Kiss, responsable produit stratégique chez SICK. « Cela permet non seulement de résoudre le problème rencontré par l'institut de recherche, mais aussi d'effectuer des mesures sur des surfaces très réfléchissantes, très sombres et irrégulières. »

La fiabilité et la reproductibilité de l'OD200 sont également largement attribuables au système optique modifié. « Nous l'avons encore optimisé en termes de géométrie et d'homogénéité du spot lumineux, ainsi que d'immunité à la lumière ambiante. Par conséquent, il y a beaucoup moins de défauts dus à des mesures erronées et à des signaux manquants par rapport aux appareils standard du marché. Cela se traduit par moins de temps d'arrêt, moins de coûts d'installation et de maintenance, et une productivité accrue. »

L'OD200 a pu être rapidement et facilement intégré dans le système d'empilage de cellules sans nécessiter d'ajustements ni d'étalonnages importants, notamment grâce à son boîtier miniature et à ses options de connectivité standard. Depuis sa mise en service, le capteur effectue sans problème, de manière simple et reproductible, les mesures de hauteur de la pile d'électrodes.

 

Ces articles pourraient vous intéresser

Solutions innovantes de capteurs pour la production de batteries : aperçu de la production de cellules

En découvrir plus

L'électromobilité à toute vitesse : Augmentation de la capacité de pliage des cellules de batterie

En découvrir plus

Vous avez des questions ?

Adressez-vous à nos experts

Abonnement newsletter
Abonnement newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

Inscrivez-vous