AMR Autonomous Mobile Robots: Entdecken Sie die Logistikrevolution

17.04.2023

AMR-Roboter stellen eine neue Dimension in der Industrielogistik dar. Erfahren Sie mehr über die Vorteile von AMR-Lösungen zur Steigerung der Effizienz und Produktivität von Lagerstätten.

AMRs werden immer beliebter und immer häufiger eingesetzt.
AMRs werden immer beliebter und immer häufiger eingesetzt.

Die Zukunft der Logistik liegt in den AMR-Robotern (Autonomous Mobile Robots), die immer mehr zu echtem Mitarbeiter werden, die selbst entscheiden können, wie sie ihre Aufgaben am besten durchführen.

In der Tat werden AMRs in diesem Sektor immer beliebter, und immer mehr Logistikzentren weltweit setzen zunehmend auf diese Art von mobilen Plattformen, sowohl bei den Marktführern als auch bei kleineren Vertriebszentren.

Die Bestätigung ist auch in Marktdaten erkennbar. Allein im Jahr 2021 wurden mehr als 100.000 AMR Roboter verkauft, ein Rekord, der noch gebrochen werden soll: Schätzungen zufolge werden im Jahr 2025 weltweit 640.000 Autonomous Mobile Robots verkauft werden. Dies ist ein zweistelliges Wachstum, das auch von der International Federation of Robotics bestätigt wird.

Die Revolution in der Logistikbranche wird von einer konstant steigenden Nachfrage nach Effizienz und Produktivität vorangetrieben, die heute nur durch Automatisierung gewährleistet werden kann. Die Konsolidierung von E-Commerce-Praktiken und die zunehmend auf die Bedürfnisse der Verbraucher ausgerichtete Dynamik des Marktes erfordern von Herstellern eine kontinuierliche Verbesserung ihrer Logistikleistung, um den steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden. Allerdings ist die zunehmende Automatisierung des Logistikbereichs, insbesondere der Intralogistik, nicht nur das Ergebnis einer Notwendigkeit, sondern der Einführung von Digitalisierungsverfahren, die durch Mittel der Industrie 4.0 unterstützt werden. In diesem Sinne sieht das Haushaltsgesetz 2022 die im nationalen Übergangsplan 4.0 vorgesehene Verlängerung der Steuergutschrift für Investitionen in Investitionsgüter bis 2025 vor. Das ist eine Chance, die auch Auswirkungen auf die Industrielogistik hat.

Die Roboter können sich dank der intelligenten Sensoren frei und flexibel bewegen.
Die Roboter können sich dank der intelligenten Sensoren frei und flexibel bewegen.
Die Roboter können sich dank der intelligenten Sensoren frei und flexibel bewegen.
Die Roboter können sich dank der intelligenten Sensoren frei und flexibel bewegen.

Was sind AMR-Roboter?

Unter den verfügbaren Lagerrobotik-Lösungen sind AMR-Roboter die fortschrittlichsten und innovativsten, wenn es um die Steigerung der Warenumschlagshäufigkeit und Lagereffizienz geht. Diese Roboter können sich mit Hilfe intelligenter Sensoren in ihrer Umgebung frei bewegen, ohne dabei auf eine fest vorgegebene Route oder die Überwachung durch einen Bediener angewiesen zu sein.

Dank ihrer Fähigkeit, ihre Umgebung zu erfassen, können AMR-Roboter ihre Aufgaben auf die effizienteste Weise ausführen, indem sie den kürzesten Weg wählen und feststehende und bewegliche Hindernisse wie Regale, Arbeitsplätze, Bediener, Gabelstapler usw. umfahren. Im Vergleich zu ähnlichen Technologien wie fahrerlosen Transportfahrzeugen (AGVs) bieten AMR-Roboter eine höhere Flexibilität, da sie nicht nur den besten und sichersten Weg zur Erfüllung ihrer Aufgabe wählen, sondern auch Bediener bei der Entnahme und Sortierung von Waren und Produkten unterstützen können. Sie können ihnen ermöglichen, in gesundheitsschädlichen und gefährlichen Umgebungen mehr wertschöpfende Funktionen auszuführen, während sie gleichzeitig die Prozesse und Arbeitsabläufe effizienter und produktiver gestalten.

In Zukunft ist das Ziel, AMR-Roboter der nächsten Generation zu entwickeln, die noch leistungsstärker und autonomer sind und in der Lage sind, das Wohlbefinden der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz zu verbessern. Sie sollen in der Lage sein, die Gesundheit der Arbeitnehmer zu überwachen und die Umgebung zur Risikoprävention zu kontrollieren. Dies wird durch die Entwicklung neuer intelligenter Sensoren, Sicht- und Erkennungssysteme in Kombination mit anspruchsvolleren KI-Algorithmen möglich sein.

Dank ihrer Fähigkeit, ihre Umgebung zu erfassen, können AMR-Roboter den kürzesten Weg wählen und feststehende und bewegliche Hindernisse umfahren.
Dank ihrer Fähigkeit, ihre Umgebung zu erfassen, können AMR-Roboter den kürzesten Weg wählen und feststehende und bewegliche Hindernisse umfahren.
Dank ihrer Fähigkeit, ihre Umgebung zu erfassen, können AMR-Roboter den kürzesten Weg wählen und feststehende und bewegliche Hindernisse umfahren.
Dank ihrer Fähigkeit, ihre Umgebung zu erfassen, können AMR-Roboter den kürzesten Weg wählen und feststehende und bewegliche Hindernisse umfahren.

Die Vorteile von AMR Robotern in der Logistik

Die AMR-Roboter sind ein echter strategischer Aktivposten für die Optimierung der gesamten Lieferkette. Die Autonomous Mobile Robots (AMR) erfüllen verschiedene Funktionen innerhalb des Lagers wie Transportieren, Sortieren oder Bewegen von Produkten und Waren von Punkt A zu Punkt B sowohl innerhalb als auch außerhalb einer Einrichtung oder eines Lagers. Neben AMRs gibt es auch Fahrzeuge, die bei der Kommissionierung man-to-goods („Mann-zur-Ware“)- oder goods-to-man („Ware-zum-Mann“)-Prozesse sowie bei der Inventur unterstützen und integriert in das Lagerverwaltungssystem eine Prozessautomatisierung.

Insbesondere in der Bestandsverwaltung ermöglicht die Kombination von RFID-Technologie mit AMR-Robotern die Kenntnis der Menge der gelagerten, aufgefüllten, versendeten und entnommenen Produkte in Echtzeit, was für die Optimierung der Produktivität und Genauigkeit bei der Auftragsabwicklung unerlässlich ist.

Die Vorteile des Einsatzes von AMR-Robotern in einem Distributionszentrum oder Lager lassen sich wie folgt zusammenfassen: geringere Personalkosten, höhere Produktivität des Personals während der Arbeitszeit, dass sich anderen wichtigeren Aufgaben widmen kann, ohne seinen Arbeitsplatz verlassen zu müssen, Minimierung von Bedienungsfehlern und Arbeitsunterbrechungen, Senkung der Kosten und schließlich erhöhte Sicherheit für das Personal.

 

Weitere Beiträge

Autonome Fahrzeuge von Asseco CEIT – voll ausgestattet mit intelligenter Sensorik

Lesen Sie mehr

Sicherheit ohne Kompromisse: Flexible Roboterzelle für mehr Produktivität bei Mills CNC

Lesen Sie mehr