Mit geeigneter Sensortechnik, IoT und künstlicher Intelligenz lassen sich Anlagen und Maschinen automatisiert überwachen. Kleinste Veränderungen wie Verbiegungen oder Brüche lassen sich im Millisekundenbereich detektieren. Diese Technik wurde im Paketzentrum der Schweizerischen Post in Härkingen umgesetzt.
Die Post setzt auf Predictive Maintenance zur Überwachung der Sortieranlage
1. Millionen von Paketen – da braucht es zuverlässige Sortieranlagen
Die Schweizerische Post sortiert und verteilt derzeit Rekordmengen an Paketen. Denn in diesem Jahr stossen zwei Effekte aufeinander: Einerseits verarbeitet die Post bereits seit dem Lockdown über 20 % mehr Pakete. Dazu kommt die alljährliche Hochsaison mit dem Black Friday, der Cyber Week und Weihnachten, die zusätzliche Mengen bringt. Im April 2020 waren es durchschnittlich 850'000 Pakete pro Tag, die in den Paketzentren der Post sortiert wurden. Seit Ende November sind es nicht selten mehr als 1 Million Pakete pro Tag., die über die Sortieranlagen laufen. Wie meistert die Post diese Herausforderung? - Die Verfügbarkeit der Anlagen ist hier ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Jeder Stillstand der Anlage reduziert die Anzahl der auslieferbaren Pakete.
Deshalb hat sich die Post noch lange vor Covid 19 entschieden, in Zusammenarbeit mit der LeanBI AG, Küffer Elektrotechnik AG, der Fachhochschulen St. Gallen und Rapperswil (jetzt OST) und dem Sensorhersteller SICK AG ein Innovationsprojekt zum Thema Predictive Maintenance zu starten. Zwischenzeitlich läuft das Projekt online und produziert täglich eine grosse Menge an Daten.
Viermal im Jahr wird alternierend eine grosse und eine kleine präventive Wartung an den Sortern der Post durchgeführt. Dies bedeutet für die Wartungsteams an diesen Tagen einen grossen Arbeitseinsatz, welcher normalerweise in der Nacht und am Wochenende stattfindet. Doch weit mehr belastend sind die ungeplanten Stillstände, denn diese fallen äussert unregelmässig an. Die Defekte an den Sortierwagen sind von Auge leider nicht immer erkennbar.
Patrick Egloff, Werkstattchef im Verteilzentrum Härkingen wünscht sich; «Uns wäre sehr geholfen, wenn wir die Wartungsarbeiten geplant über das Jahr verteilen könnten und wir automatisiert wüssten, welche Wagen einen Defekt haben. Auch möchten wir die Menge ungeplanter Stillstände reduzieren. »
1. 3D-Machine-Vision von SICK erzeugt hochaufgelöste 3D Bilder
«Der Ruler von SICK erzeugt Messdaten auf der Basis des Lasertriangulationsprinzips. Hierbei wird die auf das Objekt projizierte Laserlinie von der ebenfalls im Gehäuse verbauten Kamera aufgezeichnet. Durch die Bewegung des Objekts (der Sorterwagen) entsteht somit ein komplettes Profil der Sorterunterseite. Diese Art der Datenaufzeichnung ermöglicht es, anschließend den Sorter auf mehrere Defekte parallel zu verifizieren. Der kompakte und robuste Aufbau des Rulers erlaubt es, ihn direkt unterhalb der vorbeifahrenden Sortern zu montieren und somit jeden Sorter bei der Durchfahrt aufzuzeichnen.
Die dadurch entstandenen dreidimensionalen Bilder jedes einzelnen Sorters werden anschließend auf sogenannte Features (Messgrössen) evaluiert. Diese Features bilden eine Vielzahl an errechneten Distanzen und Flächen, die es wiederum erlauben, Veränderungen an den Wagenkomponenten festzustellen. «
«Aufgrund des bereits beschriebenen hohen Durchsatzes an Paketen und der damit erforderlichen hohen Geschwindigkeit der Anlage bedarf es einer sehr schnellen, im Millisekunden Bereich nötigen Auswertung. Diese Auswertung der Features erfolgt durch die SICK-eigene Software Plattform MQCS (Modulare Quality Control System). Darin integriert ist das ebenfalls SICK-eigene Software Tool Easy Ranger, das die Features errechnet. Diese ist vor Ort auf einem SICK-IPC installiert und wertet permanent aus. Im Fachjargon redet man auch von Edge Computing. Die extrahierten Features werden dann mittels MQTT periodisch an ein Gateway bereitgestellt. »
1. Mit IIoT, Künstlicher Intelligenz und LeanPredict zu Predictive Maintenance
Damit sind wir aber noch lange nicht am Ziel. Zum Einsatz kommt nun LeanPredict, die Plattform der LeanBI. Die Daten werden kontinuierlich mittels mobilem Netz eines schweizerischen Netzanbieters in die Cloud geschoben, direkt in eine Datenbank. Dies hat die Firma Küffer Elektrotechnik AG so umgesetzt. Auf dem Gateway bei der Post werden die Daten so aufbereitet, dass die benötigten Informationen optimal in der Cloud abgespeichert werden – natürlich unter Einhaltung des Schweizerischen Datenschutzes. Jetzt kommt die künstliche Intelligenz (KI oder im englischen AI – Artificial Intelligence) zum Zug. Die LeanBI hat für jeden Defekt ein separates Machine Learning Modell antrainiert. An die 20 Features sind die Inputparameter für die jeweiligen Modelle.
Heraus kommt nun pro Wagen und Umrundung ein Defektwert mit einem zugehörigen Qualitätsmass. Liegt eine massive Beschädigung vor, wird der Wagen sofort innerhalb von 24 Stunden überprüft. Hierfür wird eine E-Mail-Meldung an das Wartungsteam gesendet, ein Dashboard zeigt zusätzliche Informationen, oder es wird ein Service- Auftrag automatisch in einem ERP oder Wartungstool ausgelöst.
Scheint der Defekt noch klein zu sein, dann wird der Wagen weiter überwacht. Wird die Beschädigung über die Tage grösser oder fällt eine grössere Menge solcher leichter Defekte an, dann findet auf diesen Wagen eine eingeplante Inspektion und Wartung statt. Die Planung der Wartung in kleinere Einheiten über das Jahr nimmt den Druck vom Wartungspersonal, verbessert die Diagnose und reduziert die Arbeiten in den grossen Wartungszyklen.
Da wir mit dieser Lösung Veränderungen über die Zeit feststellen können, sprechen wir hier zu Recht von Predictive Maintenance. Dies ist also ein Schritt mehr als reines Condition Monitoring. Ein Mehrwert der Lösung ist, dass alle Defekte und Wartungsarbeiten historisch gespeichert sind. Damit werden Reports erzeugt, womit sich der Wartungsprozess stetig verbessern kann. Ein wichtiger Punkt für viele Betreiber: LeanPredict ist vollkommen entkoppelt von der eigentlichen Anlage sei es in der Logistik oder Produktion. LeanPredict kann als geschlossenes System betrieben werden, was bezüglich Datensicherheit von grossem Wert ist.
1. Am Anfang vom Predictive Maintenance Projekt steht immer der Nutzen
Am Anfang eines Predictive Maintenance Projekts steht immer die Evaluation des Nutzens. In diesem Fall war dies eindeutig die Erhöhung der Verfügbarkeit der Anlage, häufig ist auch Energieverbrauch ein Thema, auch Inspektions- und Wartungskosten können und sollen Argumente sein. Dies muss nicht als Jobkiller bei den Wartungs-Spezialisten ankommen, wie unser Beispiel sehr schön zeigt. Unsere Lösung zeigt: Predictive Maintenance unterstützt das Wartungsteam, macht es aber nie überflüssig.