Maîtriser des volumes d'envoi croissants : optimiser les performances de votre entrepôt grâce à des solutions de détection
La croissance est une condition sine qua non pour toutes les entreprises si elles veulent s'imposer sur le marché à long terme. Les stratégies et les mesures appropriées permettent d'augmenter les activités, ce qui ouvre davantage de possibilités pour des investissements importants dans des domaines clés. Dans ce contexte, l'optimisation des stocks est particulièrement intéressante pour le secteur de la logistique : dès que les volumes d'envois et les stocks augmentent, la question se pose finalement de savoir comment gérer le flux croissant de marchandises avec l'infrastructure logistique existante.
C'est précisément lorsque les moyens d'investissement ou les surfaces commerciales sont limités que l'optimisation de l'entrepôt existant offre une bonne alternative à la construction d'un nouveau centre logistique. Qu'il s'agisse d'augmenter la cadence en identifiant plus rapidement les marchandises, d'éviter les pannes et les temps d'arrêt des machines et des installations ou d'utiliser efficacement les données pour coordonner les processus, une grande partie des approches visant à améliorer les performances des entrepôts implique l'introduction de technologies modernes. Dans la plupart des cas, il est possible de les intégrer ultérieurement dans le fonctionnement courant d'une entreprise.
Centre logistique virtuel : des solutions d'automatisation intelligentes pour la production et la logistique
Faites un tour interactif du centre logistique virtuel. Découvrez comment les capteurs et les logiciels de SICK soutiennent la numérisation et l’automatisation de vos processus logistiques. Dix thèmes vous attendent, de la réception des marchandises à la préparation des commandes.

NOS SOLUTIONS
Identification à grande vitesse
Plus les marchandises sont transportées rapidement dans l'entrepôt, plus les installations peuvent faire face à une cadence élevée. Pour une vitesse de transport élevée, il est donc nécessaire de disposer de systèmes de lecture qui identifient avec précision toutes les étiquettes et tous les codes-barres, indépendamment de la vitesse et de la distance des articles. Le portefeuille de SICK comprend un grand nombre de lecteurs de codes-barres fiables avec des taux de lecture élevés, des caméras de lecture de codes et des systèmes de lecture/écriture RFID qui peuvent être installés de manière peu encombrante et peuvent également être mis à niveau.

Solutions numériques pour la surveillance de l'état
Dès qu'une machine tombe en panne ou s'arrête, les conséquences se font sentir dans toute la logistique de l'entrepôt, ce qui peut entraîner des coûts élevés en très peu de temps. Pour prévenir un tel scénario, une surveillance constante est indispensable. L'offre de SICK ne comprend donc pas seulement des capteurs pour la collecte de données d'état, mais aussi des solutions numériques pour la détection d'anomalies. Cela permet de réagir rapidement aux fuites et aux pannes des installations dans l'entrepôt.

Transparence tout au long de la chaîne de valeur
Les données de mesure constituent la base de processus logistiques étroitement imbriqués. Le suivi en temps réel du flux de marchandises permet d'accélérer les opérations de dédouanement et de réduire les temps d'arrêt. Qu'il s'agisse de localiser des marchandises et des véhicules, de mesurer le niveau d'une machine d'emballage ou de surveiller les opérations de chargement, SICK propose une série de capteurs et de systèmes d'optimisation des entrepôts qui permettent d'observer et de contrôler efficacement les processus.

SICK - votre partenaire expérimenté
Nos produits et solutions sont spécialement conçus pour répondre aux défis du secteur de la logistique. Pour ce faire, nous nous appuyons sur notre vaste connaissance des processus et des applications, acquise au fil des années de collaboration avec nos clients. Notre portefeuille ne comprend pas seulement des capteurs, mais aussi un service fiable. C'est pourquoi notre approche consiste également à trouver avec vous la solution d'optimisation des stocks qui vous convient le mieux. Car votre succès est aussi le nôtre.