De plus en plus, les robots autonomes façonnent notre quotidien et nos routines. Ils tondent les pelouses, passent l'aspirateur dans les salons, nettoient les fenêtres, et peuvent même faire cela sans interruption si nécessaire. Mais ce que MetraLabs propose dans sa gamme de produits va bien au-delà de ces utilisations populaires. Les spécialistes de la robotique mobile de service, forts de nombreuses années d'expérience pratique, proposent des robots mobiles pour une grande variété de fonctions et d'applications. Cela va des robots qui font l’inventaire pour le commerce de détail, aux robots de désinfection et aux mini-empileurs automatisés pour l'intralogistique. Tous les modèles ont en commun qu'ils se déplacent en toute sécurité grâce aux scrutateurs laser de sécurité et aux capteurs LiDAR 2D de SICK - c'est ce qui est nécessaire pour des services réussis et des flux de marchandises efficaces.
Tout est en mouvement : les robots mobiles dans le commerce de détail, l'hygiène ou la logistique
Deux fois et demie le tour du monde
Depuis 2007, la société MetraLabs, basée dans la ville allemande d'Ilmenau, a mis sur le marché plus de 300 robots et les a mis en mouvement. Cumulés tous ensemble, ils ont maintenant parcouru plus de 100 000 km, ce qui représente en fait deux fois et demie le tour du monde. Selon Sabrina Greul-Nothnagel, responsable de la division Industrie et soins de santé, il y a une bonne raison pour laquelle ils comptent sur SICK depuis le début : "Nous avons eu de très bonnes expériences avec SICK. La qualité et la technologie sont très impressionnantes, et il n'y a tout simplement rien de comparable sur le marché en termes de technologie de sécurité." La meilleure base pour franchir ensemble les prochains kilomètres.
La polyvalence de la robotique mobile - plus qu'une simple tendance
Un exemple tiré du monde de la mode : Le robot autonome TORY trouve tout seul son chemin entre les rayons de vêtements d'un magasin de vêtements. Une fois installé et doté d'une carte, il effectue un travail d'inventaire automatisé à l'aide d'une identification RFID et peut également être relié au système ERP correspondant afin de déclencher automatiquement des commandes, par exemple. Rien que cela est absolument fascinant, mais ce n'est pas tout - le TORY fonctionne aussi bien la nuit que le jour. Le trafic piétonnier, les jeunes enfants et les objets tels que les sacs à provisions ou les boîtes ne le fatiguent pas. Ceci est rendu possible par les scanners laser de sécurité des séries S300 et TiM7xx. Ils combinent l'évaluation intelligente de champ et la mesure de distance dans un seul appareil, de sorte qu'ils peuvent à la fois enregistrer des données sur la présence d'un objet dans une zone définie et sortir des données de mesure exactes de la zone scrutée. Ceci est important, car cela signifie que les scrutateurs laser de sécurité répondent simultanément à deux des exigences les plus importantes, à savoir la protection des personnes dans le sens de déplacement et la perception simultanée de l'environnement via des données de mesure non sécurisées pour la localisation du véhicule. En outre, la conception compacte du TiM7xx le rend particulièrement bien adapté aux plateformes mobiles, aux véhicules à guidage automatique (AGV) et aux robots de service mobiles.
Avec la force d'un soleil artificiel - désinfection non-stop
Mini-stacker - sécurité maximale
Une recherche mobile passionnante
En savoir plus
Des robots mobiles ultracompacts optimisent la chaîne de production
First robotic mower for large outdoor areas with intelligent sensor technology
Mobile robot revolutionizes work in supermarkets
Robots mobiles :
entrer dans de nouvelles dimensions
La robotique fait son entrée - dans la production, la logistique ou le service. Des solutions de détection pour toutes les variantes de robots mobiles