Production et logistique numériques : Le site Audi de Neckarsulm pose de nouvelles bases pour une usine entièrement connectée

1 sept. 2021

Ce qui a commencé en 2015 avec l'Audi A8 est désormais la norme pour tous les processus de production chez Audi à Neckarsulm, dans le sud de l'Allemagne. De la carrosserie à la livraison, tous les modèles portent sur eux un " identifiant personnel " : un support de données RFID (" tag ") de SICK. Il contient le numéro d'identification du véhicule en question et permet un échange sans contact des données du véhicule via des dispositifs de lecture/écriture RFID UHF.

Every Audi manufactured at this location immediately receives an RFID tag at the first manufacturing step: body construction.
Every Audi manufactured at this location immediately receives an RFID tag at the first manufacturing step: body construction.

L'usine allemande Audi est ainsi la première du groupe Volkswagen à utiliser la RFID comme moyen d'identification principal pour l'ensemble du processus de production. L'une des raisons de ce vaste réseau numérique est l'individualisation croissante des demandes des clients. Qu'il s'agisse de jantes, de systèmes d'info-divertissement, de housses de sièges ou d’autres personnalisations, les constructeurs offrent désormais beaucoup plus de possibilités de configurer la voiture de vos rêves que la simple couleur et le type de moteur. Cela exige une grande flexibilité dans la production d'Audi. Il est donc devenu de plus en plus important de pouvoir identifier correctement chaque véhicule de la production jusqu’à livraison. Une méthode transparente et infaillible permettant de savoir quelle est la prochaine étape et comment elle doit se dérouler. Chaque modèle Audi doit avoir la garantie de sortir de la chaîne de production tel qu'il a été configuré au préalable, et également celle d'arriver à la bonne destination. Cette fiabilité, par rapport à la situation antérieure où différentes technologies d'identification étaient utilisées dans les différents métiers, a été encore perfectionnée et normalisée grâce à l'utilisation cohérente de la technologie RFID.

 

La technologie RFID normalisée ouvre de plus en plus de portes (automobile)

L'acronyme RFID signifie "Radio Frequency IDentification" (identification par radiofréquence). Les ondes électromagnétiques permettent d'automatiser des processus par la lecture et le stockage sans contact de données. Les appareils de lecture/écriture correspondants fonctionnent dans la bande de fréquences UHF entre 860 et 960 MHz, ce qui convient à des distances de lecture particulièrement grandes et à une transmission rapide, et identifient l'étape de production correspondante pour chaque modèle.

Chaque Audi fabriquée sur ce site - de l'Audi A4 à l'Audi e-tron GT entièrement électrique - reçoit une étiquette RFID dès la première étape de fabrication : la construction de la carrosserie. Cette étiquette est apposée sur la partie arrière droite de la carrosserie et accompagne ensuite chaque véhicule dans l'atelier de peinture, au montage et jusqu'à la livraison au client. Elle apporte également un avantage supplémentaire à Audi. La possibilité d'appliquer l'étiquette, d’une taille de 30x50 mm, directement sur le métal, offrant une plus grande flexibilité dans son positionnement sur le véhicule. Et contrairement aux étiquettes précédentes, ce transpondeur reste sur le véhicule, même après la fin de la production. L'étrier précédemment requis pour fixer l'étiquette n'est également plus nécessaire.

Le support de données passif, basé sur la radiofréquence, contient une antenne et une puce. Grâce à l'échange numérique de données via l'étiquette, il est possible de localiser et d'identifier toutes les pièces à chaque poste, de la carrosserie à l'atelier de peinture et jusqu'à l'assemblage final. Cette étiquette RFID passive reçoit son énergie pour la transmission des données du dispositif de lecture/écriture.

Through the digital exchange of data via the tag, it is possible to localize and identify all workpieces at every station.
Through the digital exchange of data via the tag, it is possible to localize and identify all workpieces at every station.

  

Fiable, même quand ça chauffe

Une étiquette ou un transpondeur OMT (on-metal transponder) sont adaptés à tous les processus de fabrication, y compris dans des environnements exigeants. Les supports de données présentent une résistance exceptionnelle aux influences extérieures lorsqu'ils sont exposés à des conditions extrêmes en production. Les supports de données RFID résistent même aux contraintes d'un atelier de peinture. Ils sont imperméables aux champs électrostatiques, aux températures de 200 °C et plus, à la pulvérisation d'inhibiteurs de corrosion ou à l'immersion pendant l'étape de prétraitement de la peinture par exemple.

RFID
Identification de transpondeur UHF avec appareil de lecture/écriture RFID pour les longues portées
RFU63x
Both the transponder label and the OMT (on-metal transponder) are suitable for all manufacturing processes.
Both the transponder label and the OMT (on-metal transponder) are suitable for all manufacturing processes.

  

Clareté et cohérence étape par étape

Une identification sans faille garantit que l'étape suivante (individualisée) est claire pour la personne qui travaille sur le véhicule. Le support de données est rendu définitivement illisible à la fin de la production.

Un autre avantage de la vue d'ensemble des données issues de la RFID est la cohérence tout au long du processus, par opposition à l'approche hétéroclite consistant à utiliser différentes technologies.
Cela permet, par exemple, des analyses de tendances, car les différentes situations de lecture peuvent être comparées les unes aux autres. Et plus les informations sont bonnes, plus le potentiel d'optimisation du processus de production est grand. Il est ainsi possible d'exploiter les possibilités d'amélioration et de prévoir les déviations avant même qu'elles ne se produisent.

Grâce à cette solution entièrement connectée, le site Audi de Neckarsulm a pu augmenter non seulement la disponibilité mais aussi l'efficacité de l'usine. En conclusion : La technologie RFID constitue une base importante pour une usine entièrement connectée et devrait devenir la norme dans tous les secteurs des usines Audi dans le monde entier au cours des prochaines années. 

Ces articles peuvent vous intéresser

Sensor intelligence in automotive production supports e-mobility

Read more

Efficient automotive production with RFID technology

Read more

Intelligent RFID technology closes gaps in the supply chain

Read more

Keep tire manufacturing processes running smoothly

Read more

Vous avez des questions ?

Adressez-vous à nos experts

RFID-Technologie
RFID-Technologie

The most important questions about RFID easily answered, many application examples and training offers.

Get informed now