Automatisering in de intralogistiek: het perfectioneren van de automatisch geleide vorkheftruck

11 okt 2022

Logistieke automatisering is in opmars. Of het nu komt door de digitale transformatie, de wereldwijde pandemie of de algemene focus op een hogere mate van automatisering - intelligente intralogistiek wordt meer dan slechts een trend. Een doorslaggevende factor hierbij: de modernste oplossingen voor automatisch geleide transportoplossingen. om de uiteenlopende uitdagingen van het goederentransport aan te gaan, bieden VisionNav Robotics, een wereldwijde aanbieder van autonome voertuigen, en SICK een hele reeks aan gezamenlijke oplossingen.

To meet the diverse challenges of transporting goods, VisionNav Robotics, a global provider of autonomous vehicles, and SICK are providing a whole range of joint solutions.
To meet the diverse challenges of transporting goods, VisionNav Robotics, a global provider of autonomous vehicles, and SICK are providing a whole range of joint solutions.

De combinatie van de vorkheftrucktechniek van VisionNav Robotics met het intelligente sensorsysteem en de lange ervaring van SICK maakt bijvoorbeeld het gebruik van de vorkheftruck in veeleisende omgevingen mogelijk, zoals door automatische navigatie, veilig en effectief om hindernissen rijden of detectie van goederenstellingen.

 

De verschillende sensoroplossingen voor de vorkheftruck: voor veiligheid en efficiëntie in het bedrijf

Maar hoe werken deze sensoren nou precies op de heftruck? Welke nieuwe mogelijkheden worden geopend voor de vorkheftruck? De video laat zien hoe de sensoroplossingen, die op zeer verschillende plaatsen voor verschillende taken worden gebruikt, zorgen voor een veilige en zeer efficiënte werking van de vorkheftruck:

In de VNE20 vorkheftruck die wordt gebruikt voor laadwerkzaamheden voor gebruik binnen en buiten, wordt de 2D LiDAR-sensor TiM351 gebruikt. Deze zorgt voor betrouwbare obstakelvermijding en dus meer veiligheid, vooral in veeleisende omgevingen.

The TiM351 2D LiDAR sensor ensures reliable avoidance of obstacle, thereby increasing safety, especially in demanding environments.
The TiM351 2D LiDAR sensor ensures reliable avoidance of obstacle, thereby increasing safety, especially in demanding environments.

In de VNP15 automatische geleide vorkheftruck voor het transport van palletkisten in magazijnen met beperkte ruimteomstandigheden wordt de TiM561 2D LiDAR-sensor gebruikt. Hierdoor wordt de positie van de pallets nauwkeurig gedetecteerd en worden de vorken van de heftruck correct in de pallet gestoken.

The TiM561 2D LiDAR sensor ensures that the position of the pallets is accurately detected and that the forks of the truck are correctly inserted into the pallet.
The TiM561 2D LiDAR sensor ensures that the position of the pallets is accurately detected and that the forks of the truck are correctly inserted into the pallet.

In de automatisch geleide reachtruck VNR14 voor toegang tot de hoge stellingplaatsen in een hoogbouwmagazijn gebruikt VisionNav Robotics de trekdraadencoder PFG19 om de heftruck in staat te stellen de hefhoogte van de vorken in realtime te bewaken. Tegelijkertijd wordt een mid-range afstandssensor Dx35 gebruikt om de sideshift-afstand van de vorken te meten en op de millimeter nauwkeurig te regelen. De ultrasone sensor UM30 realiseert de hoogtebeveiligingsfunctie van de vorkheftruck en een inductieve naderingsschakelaar (IME) helpt bij de detectie van doelposities. Ten slotte meet de incrementele encoder DBS36/50 de hoek van de aandrijvingseenheid op het wiel van de vorkheftruck.

The Dx35 mid-range distance sensor controls the sideshift of the forks, and the UM30 ultrasonic sensor controls the forklift’s height protection function.
The Dx35 mid-range distance sensor controls the sideshift of the forks, and the UM30 ultrasonic sensor controls the forklift’s height protection function.

 

Indien CE-markering van de automatisch geleide vorkheftruck vereist is, zorgt de nanoScan3 veiligheidslaserscanner met de Flexi Soft veiligheidscontroller voor veiligheid rond het voertuig.

 

Hogere opslagcapaciteit en vermindering van schade in het magazijn

De sensoroplossingen van SICK garanderen dus dat de automatische geleide vorkheftrucks hun taken betrouwbaar uitvoeren en verhogen hiermee de efficiëntie en de veiligheid bij verschillende logistieke werkzaamheden. Dit leidt tot een hogere opslagcapaciteit en tegelijkertijd tot een aanzienlijke vermindering van schade aan goederen in het magazijn. Logistieke automatisering blijft dus vooruitgaan - en daarmee ook de twee partners VisionNav Robotics en SICK.

 

Over VisionNav Robotics

VisionNav Robotics is mede opgericht door een team van promovendi van de Chinese Universiteit van Hong Kong. Het bedrijf houdt zich bezig met de toepassing van belangrijke technologieën zoals artificial intelligence, waarneming van de omgeving, deep learning of servobesturing op het gebied van autonoom rijden in de industrie. VisionNav biedt automatisch geleide voertuigen en flexibele autonome logistieke oplossingen voor productielijn- en magazijnlogistiek.

 

 

Andere artikelen

Hybride oplossingen verhogen de efficiëntie in productie en logistiek

Meer lezen

Autonome intralogistiek van binnen naar buiten: SICK en Stäubli WFT maken een naadloze logistieke keten mogelijk voor BASF

Meer lezen

Grotere autonomie dankzij een modulair wagenpark: naadloos indoor en outdoor gebruik in de intralogistiek

Meer lezen

Jungheinrich automatiseert pallettrucks: wendbaar en veilig voor meer handlingvermogen

Meer lezen

Mobiele robots:
Move into new dimensions

Robotsystemen vinden meer hun weg – of het nu is in de productie, in de logistiek of op servicegebied. Sensoroplossingen voor alle varianten van mobiele robots

Kom meer te weten