Un espace de chargement en mouvement

18 août 2025

Capteurs de distance pour petits utilitaires

Les hayons élévateurs équipent aujourd’hui de nombreux véhicules de transport. Mais pour certaines applications, leurs limites apparaissent vite. Pour y répondre, la société Anylift a totalement repensé le chargement et le déchargement, en développant une solution où l’ensemble de l’espace de chargement du véhicule peut être déployé et abaissé directement sur la chaussée ou le trottoir, sans hayon. Résultat : un gain d’efficacité et une capacité accrue pour transporter des charges volumineuses, même dans de petits utilitaires. Pour cela, Anylift s’appuie sur un allié fiable : les capteurs de distance laser de SICK.

 

Hayons élévateurs Anylift
Hayons élévateurs Anylift

Fondée en 2021, Anylift est née d’un besoin concret, devenu une idée puis une solution technique innovante. Le système a été conçu sur la base des exigences d’Arjo, fournisseur mondial de dispositifs médicaux, notamment de lits hospitaliers motorisés et de matelas pour patients alités.

 

Le défi du lit médicalisé

Les lits haut de gamme d’Arjo peuvent être équipés d’une cinquième roue motorisée permettant de les déplacer facilement. Mais leur poids total dépasse souvent 900 kg une fois le matelas et le patient inclus. Transporter ces lits reste un vrai défi, car les hôpitaux n’accueillent pas de camions volumineux : seuls de petits utilitaires peuvent accéder aux parkings et allées d’ambulances.

Grand lit, petit utilitaire  Comment faire entrer et sortir u
Grand lit, petit utilitaire  Comment faire entrer et sortir u

Grand lit, petit utilitaire

Comment faire entrer et sortir un lit de ce type d’un fourgon ? Un hayon classique est trop étroit et supporte rarement plus de 500 kg. Avec Anylift, 90 % de la surface de chargement est utilisée grâce à un double plancher mobile qui s’étend et s’abaisse mécaniquement. La version Anylift Eco supporte jusqu’à 1 000 kg, idéale pour le transport des lits hospitaliers.

 

Sécurité et ergonomie

Auparavant, Arjo utilisait un système de rails qui abîmait régulièrement les roulettes et nécessitait beaucoup de temps. Les plateformes élévatrices, elles, étaient risquées sur sol incliné. Comme l’explique Markus Burdis, responsable des opérations chez Arjo : « Avec Anylift, le chargement est simple, sûr et ergonomique. Plus besoin de grimper dans l’espace exigu du véhicule pour sécuriser la charge. »

Avec une charge utile de 1 000 kg, Anylift est la solution idéale pour transporter les lits d'hôpital Arjo.
Avec une charge utile de 1 000 kg, Anylift est la solution idéale pour transporter les lits d'hôpital Arjo.
Avec une charge utile de 1 000 kg, Anylift est la solution idéale pour transporter les lits d'hôpital Arjo.
Avec une charge utile de 1 000 kg, Anylift est la solution idéale pour transporter les lits d'hôpital Arjo.

La précision des capteurs laser SICK

Pour garantir un fonctionnement simple, l’interface Anylift ne comporte que deux boutons : extension et rétraction. L’ensemble des mouvements est automatisé grâce au capteur laser WTT12L-A2563 de la gamme PowerProx de SICK. Ce capteur détecte la position avec une grande précision, même sur des surfaces sombres, brillantes ou métalliques. La mise en service est intuitive grâce à un teach-in direct par bouton-poussoir, sans logiciel additionnel.
Capteurs de distance laser
Détecteur à réflexion directe multi-tâches avec des possibilités d’utilisation variées
WTT12 PowerProx
Un capteur de distance laser WTT12L-A2563 de SICK détecte l'emplacement actuel du système.
Un capteur de distance laser WTT12L-A2563 de SICK détecte l'emplacement actuel du système.
Un capteur de distance laser WTT12L-A2563 de SICK détecte l'emplacement actuel du système.
Un capteur de distance laser WTT12L-A2563 de SICK détecte l'emplacement actuel du système.

Légèreté et performance

Pesant seulement 200 à 250 kg, Anylift peut soulever quatre fois son propre poids tout en conservant une capacité utile maximale du véhicule. Fabriqué en acier inoxydable, lavable et étanche, le système répond aux exigences des secteurs médical et agroalimentaire. Et tout cela pour un prix compétitif d’environ 15 000 €, installation et formation incluses.

 

De gauche à droite : Ingo Wegscheider, directeur régional des ventes (SICK) ; Jan-Hendrik Kunz, chef de produit marché Sensing Efficiency (SICK) ; Clemens Hohensulz, directeur général d'Anylift et Markus Burdis, directeur des opérations chez Arjo.
De gauche à droite : Ingo Wegscheider, directeur régional des ventes (SICK) ; Jan-Hendrik Kunz, chef de produit marché Sensing Efficiency (SICK) ; Clemens Hohensulz, directeur général d'Anylift et Markus Burdis, directeur des opérations chez Arjo.
De gauche à droite : Ingo Wegscheider, directeur régional des ventes (SICK) ; Jan-Hendrik Kunz, chef de produit marché Sensing Efficiency (SICK) ; Clemens Hohensulz, directeur général d'Anylift et Markus Burdis, directeur des opérations chez Arjo.
De gauche à droite : Ingo Wegscheider, directeur régional des ventes (SICK) ; Jan-Hendrik Kunz, chef de produit marché Sensing Efficiency (SICK) ; Clemens Hohensulz, directeur général d'Anylift et Markus Burdis, directeur des opérations chez Arjo.

Des applications multiples

Bien au-delà du secteur médical, Anylift trouve sa place partout où le chargement est contraignant : restauration collective avec des rolls, ateliers mobiles pour techniciens, artisans, ou encore logistique urbaine sur le « dernier kilomètre ». Ses pieds réglables permettent de compenser les pentes et les sols irréguliers, assurant toujours une stabilité optimale.

Anylift, c’est l’espace de chargement en mouvement : une innovation pensée jusque dans les moindres détails, soutenue par la précision des capteurs laser SICK.

 

 

Ces articles pourraient vous intéresser

Relever les défis de la mise en service des capteurs photoélectriques

Lire l'article

Comment trouver le bon capteur photoélectrique ?

 En découvrir plus