Relever les défis de la mise en service des capteurs photoélectriques

26 févr. 2024

Naviguer dans des manuels d’installation détaillés lors de la configuration des capteurs représente un défi important pour les opérateurs dans diverses applications. La complexité augmente au fur et à mesure que les capteurs photoélectriques répondent à des applications et des cas d'utilisation divers.

The W10 includes the world's first intuitive touchscreen interface.
The W10 includes the world's first intuitive touchscreen interface.

Dites adieu aux mises en service complexes avec l'introduction du dernier capteur photoélectrique tout-en-un. Le W10 est le premier capteur photoélectrique au monde doté d'une interface tactile intuitive, ce qui simplifie grandement sa configuration. Même dans le domaine des capteurs photoélectriques, l'intégration d'un écran tactile, illustrée par le nouveau W10, offre la possibilité d'améliorer les avantages pour l'utilisateur. 

Examinons quelques défis courants associés à la configuration manuelle des capteurs photoélectriques, et comment l’usage de l'écran tactile du W10 peut atténuer ces difficultés :

 

En quoi consiste le processus de configuration ? 

Les paramètres clés qui peuvent être ajustés lors de la configuration comprennent la distance de détection, la sensibilité, le temps de réponse, le mode de fonctionnement, la sortie de commutation et l'alignement. 

Les opérateurs se réfèrent généralement au manuel d'utilisation du capteur ou à la documentation fournie par le fabricant pour comprendre les paramètres de configuration spécifiques et les réglages recommandés pour leur application. Bien que cette méthode permette aux opérateurs de contrôler le comportement du capteur, elle peut être sujette à des problèmes tels que l'erreur humaine, l'incohérence et la nécessité de procéder à des ajustements fréquents.

Manual configuration can be prone to problems such as human error.
Manual configuration can be prone to problems such as human error.

Surmonter ces difficultés courantes grâce à un capteur à écran tactile

Erreur humaine et temps de paramétrage

La configuration typique implique le réglage de paramètres tels que la distance de détection, la sensibilité et d'autres paramètres. Une erreur humaine au cours de ce processus peut entraîner des réglages inexacts du capteur, ce qui se traduit par une détection incorrecte ou de fausses alarmes.

En outre, chaque personne peut configurer les capteurs différemment, ce qui entraîne des incohérences dans la configuration. Ces incohérences peuvent affecter la fiabilité globale du réseau de capteurs dans un environnement de production.

Le principal inconvénient d'une configuration plus complexe est qu'elle prend beaucoup de temps, en particulier dans les grandes installations de fabrication comportant de nombreux capteurs. La configuration individuelle de chaque capteur peut demander beaucoup de temps et d'efforts. 

Avec le W10, des configurations telles que la suppression d'arrière-plan et de premier plan peuvent être sélectionnées via l'écran tactile intuitif. En plus de l'apprentissage à 1 point, qui détecte les objets à une distance définie, un apprentissage à 2 points permet de détecter des objets de différentes hauteurs sans augmenter le risque d'erreurs de détection. Un mode manuel élargit les options d'apprentissage et offre une grande flexibilité.

With the W10, configurations can be selected via the intuitive touch display.
With the W10, configurations can be selected via the intuitive touch display.
With the W10, configurations can be selected via the intuitive touch display.
With the W10, configurations can be selected via the intuitive touch display.

Sécurité et emplacement du capteur photoélectrique

Dans certains cas, les réglages des capteurs peuvent être altérés ou modifiés involontairement par du personnel non autorisé. Cela peut entraîner des perturbations dans le processus de fabrication. Les environnements de fabrication peuvent connaître des variations de conditions telles que l'éclairage, la température ou le type de matériaux traités. 

La sécurité est primordiale dans les environnements industriels, et le W10 répond à cette préoccupation grâce à son interface tactile et à sa capacité de verrouillage. En éliminant les boutons physiques, le W10 minimise le risque de modifications non désirées sur le terrain, garantissant que vos paramètres restent cohérents et sécurisés. La capacité de verrouillage ajoute un niveau supplémentaire de protection, offrant aux utilisateurs une tranquillité d'esprit quant à l'intégrité des configurations des capteurs.

En plus de ce niveau de sécurité, vous pouvez être sûr que le W10 est construit pour durer. Avec un indice de protection IP69K, le capteur est conçu pour les environnements difficiles, répondant ou dépassant de nombreux capteurs disponibles sur le marché aujourd'hui.

The W10 combines range, speed, resolution, precision, and robustness.
The W10 combines range, speed, resolution, precision, and robustness.

W10 - la solution pour une configuration complexe

Dans un souci d'efficacité, SICK a introduit le concept " un pour tous " avec le W10. Pour toutes les applications, le W10 combine la portée, la vitesse, la résolution, la précision et la robustesse dans un concept de capteur unique avec différents modes. 

Ce concept permet également de réduire considérablement le nombre de pièces et de simplifier l'approche des applications. Le W10 est un capteur qui offre une flexibilité inégalée. Une seule référence peut être stocké au lieu de plusieurs capteurs différents ayant des propriétés similaires. 

Avec une seule référence à commander, à gérer, à former, à dépanner et à entretenir, le W10 redéfinit les attentes en matière de rationalisation des opérations dans le secteur industriel. Cela permet non seulement de réduire la charge liée à l'approvisionnement et à la gestion des stocks, mais aussi de faire en sorte que la formation et la maintenance deviennent un processus transparent.

Capteurs photoélectriques
Installation et commande simples. Le détecteur à réflexion directe pour diverses applications.
W10

 

Ces articles pourraient vous intéresser

Notre nouvelle génération de capteurs permet de résoudre des défis de longue date dans le domaine de l’étiquetage

En lire plus

Plein spot sur le Laser : des capteurs laser pour toutes les applications

En lire plus