Les optimisations numériques et automatisées des processus gagnent rapidement en importance dans le domaine de la logistique. La start-up technologique enabl, basée à Karlsruhe, en collaboration avec SICK, montre comment les défis urgents dans ce secteur – pénurie de main-d'œuvre qualifiée, pression sur les coûts et exigences croissantes en matière de sécurité – peuvent être résolus de manière intelligente.
Manutention à distance optimisée
Quand innovation rime avec sécurité
La société enabl Technologies GmbH mise sur un système de téléopération très sophistiqué sur le plan technique, grâce auquel des chariots élévateurs automatisés peuvent être utilisés de manière fiable et sûre, même dans des situations exigeantes telles que le déchargement de camions dans des entrepôts ou des structures de stockage interconnectées. La commande à distance transnationale via Internet, associée à un logiciel d'automatisation basé sur l'IA, offre non seulement une efficacité maximale, mais aussi une approche prometteuse pour résoudre le problème de la pénurie croissante de main-d'œuvre qualifiée.
Le modèle commercial « Material handling as a service » (manutention en tant que service) d'enabl est également novateur dans le domaine de l'automatisation. Via une plateforme, les commandes de transport des clients dans les entrepôts où opèrent les chariots élévateurs d'enabl sont attribuées de manière flexible et en fonction des besoins à des conducteurs à distance. Un système de facturation à l'utilisation est inclus, ce qui permet de réaliser des économies tangibles lorsque le niveau des commandes fluctue. Avec ces concepts, enabl est en passe d'apporter une inspiration cruciale au secteur de la logistique.
Quand disruption rime avec expertise
Dès le début, enabl s'est appuyé sur l'expertise de SICK en matière de capteurs de sécurité nécessaires aux chariots élévateurs, comme l'explique Johannes Schantz, directeur technique chez enabl : « SICK fait figure de référence dans le secteur, c'est pourquoi nous avons très tôt dans la phase de développement fait appel aux experts de SICK afin de concevoir ensemble le meilleur ensemble de capteurs pour notre système. Ce faisant, nous avons non seulement bénéficié de leur expertise et de leur expérience, mais aussi de leur offre complète de produits et de services provenant d'une seule source. »
Marcus Ichters, responsable grands comptes pour les plateformes mobiles chez SICK, se souvient bien de leurs premières rencontres dans une petite salle de réunion du premier site d'enabl : « Nous y avons discuté en détail de la meilleure configuration pour un concept de sécurité convaincant. enabl avait déjà opté pour nos scanners laser de sécurité microScan3 et nanoScan3, mais le placement judicieux de ces capteurs sur le véhicule et leur combinaison avec d'autres capteurs faisaient partie de notre travail de développement collaboratif.
Un ensemble de capteurs très performant
Le système innovant d'automatisation à distance des chariots élévateurs d'enabl est déjà utilisé avec succès par des entreprises de logistique de premier plan telles que DB-Schenker. Il couvre de nombreuses possibilités d'application, du chargement et déchargement des camions à la conduite dans certaines zones, en passant par le stockage précis dans des rayonnages.
L'élément central du système est la combinaison de capteurs SICK qui garantissent une protection totale du système de chariot élévateur. Trois scanners laser de sécurité assurent les fonctions de sécurité essentielles : détection sûre des personnes et des objets, et aide à la navigation pour le conducteur à distance. En cas de situation dangereuse, les capteurs ont toujours « le dernier mot » : ils réduisent la vitesse et déclenchent un arrêt de sécurité. Les deux scanners laser de sécurité nanoScan3 protègent les flancs du véhicule à l'avant. Ils sont complétés par le microScan3 qui sécurise la zone arrière du véhicule.
Un capteur de distance permet un positionnement au millimètre près lors de la manipulation des supports de charge, tandis que des capteurs inductifs surveillent le contrôle de la fourche. Pour les grandes hauteurs de levage, un TiM310 est également utilisé pour protéger la zone située sous la fourche. Dans les structures à rayonnages, un picoScan150 assure une protection latérale en hauteur. Le résultat : une sécurité et une précision maximales pour un fonctionnement à distance efficace, même dans des environnements logistiques complexes.
Une bonne adéquation en termes d'agilité
En repensant à la période de développement et à la mise en œuvre de cet ensemble complet de capteurs, la jeune start-up technologique agile loue les temps de réponse du leader mondial expérimenté : « Le déploiement rapide, la bonne disponibilité des composants et l'assistance simple chez SICK correspondent bien à notre état d'esprit de start-up. Cela nous permet, en tant que partenaires, de développer des solutions convaincantes pour nos clients dans des délais extrêmement courts », affirme Johannes Schantz avec conviction.
La solution sophistiquée de capteurs permet également une conduite (partiellement) automatisée et sûre des chariots élévateurs, par exemple lors du trajet entre un camion à décharger et les zones de chargement ou jusqu'aux entrepôts à rayonnages hauts. Johannes Schantz souligne également le soutien et l'assistance que SICK leur apporte dans ce domaine : « Nous recevons des échantillons de test sans complication, discutons des résultats et savons que nous avons à nos côtés un partenaire compétent et expérimenté pour continuer à développer nos systèmes. »
La start-up a des objectifs ambitieux pour le développement de son modèle commercial et considère la pénurie croissante de main-d'œuvre qualifiée et la forte pression sur les coûts comme l'un des principaux moteurs du changement dans le monde de la logistique. Avec son concept « Material handling as a service » (manutention en tant que service), enabl considère que les nouveaux modèles de facturation, dans lesquels les investissements dans les véhicules industriels passent à un modèle basé sur l'utilisation, sont la voie à suivre. La combinaison de la téléopération et de l'automatisation ajoute une dimension totalement nouvelle à cela en améliorant le profil professionnel d'un « conducteur de chariot élévateur » : les conducteurs de chariots élévateurs à distance travaillent dans un environnement sûr dans des centres de conduite et peuvent être recrutés avec moins de dépendance vis-à-vis des marchés du travail locaux. Cela pourrait rendre la profession plus attrayante et mettre fin à l'aggravation de la pénurie de main-d'œuvre. Il y a une réelle urgence à agir, car on prévoit un doublement, voire un triplement des ventes d'ici 2030 sur le marché des chariots élévateurs, tandis que le nombre de conducteurs disponibles ne cesse de diminuer. Ce dilemme oblige le marché à regrouper ses forces innovantes et à agir de manière collaborative à tous les niveaux.