L’avenir est à notre porte
.Avec les capteurs modernes, l’automatisation de la production chimique se poursuit et se perfectionne, même en-dehors du processus principal
.Outre l’efficacité, la sensibilisation accrue aux problèmes de sécurité et la réduction des effectifs jouent un rôle essentiel
.Des flux de matériaux parfaitement coordonnés et adaptés aux besoins en temps réel dans les domaines de l’approvisionnement, du conditionnement, du stockage et de la mise au rebut sont essentiels
.Les capteurs intelligents et hautement connectés sont donc le moteur du succès
.SICK marque encore des points avec ses capteurs intelligents
.
L’efficacité des processus commence dans la logistique
:alors que l’on privilégiait auparavant les processus principaux production, on constate aujourd’hui un potentiel d’automatisation considérable dans l’ensemble de la chaîne logistique
.SICK s’impose ici comme un partenaire solide. En effet, les solutions de détection pour l’automatisation de la production et de la logistique trouvent également leur place dans l’univers des processus.
Les capteurs intelligents forment le cadre
De la détection et de l’enregistrement des véhicules de livraison et du matériel jusqu’à l’emballage, les capteurs intelligents de SICK fournissent des données pour une synchronisation parfaite du processus de production
.Par ailleurs, les capteurs de SICK protègent les zones dangereuses et surveillent les zones à accès limité
.L’éventail d’applications dans le domaine de la livraison et de l’enlèvement des matières premières ou des produits finis est complété par de nombreuses applications de détection dans le domaine du positionnement des camions et des trains et de la sécurité de manœuvre en général
.La prévention des collisions est essentielle non seulement lors du chargement mais également lors des manœuvres derrière les portes de l’usine.
Les plates-formes mobiles et les véhicules sans conducteur de tailles diverses fonctionnent sans accident et en toute sécurité à l’aide des solutions 2D et 3D de guidage et de prévention des collisions de SICK
.Mais les chariots élévateurs à fourche peuvent aussi être équipés de systèmes d’aide à la conduite et de scrutateurs laser de sécurité ou de caméras de vision pour éviter les accidents.

L’objectif est de soulager les collaborateurs en fournissant des informations qui peuvent être directement exploitées
.Dans ces domaines, les capteurs intelligents deviennent donc des outils essentiels pour le personnel contraint d’assumer toujours plus de responsabilités en raison d’une complexité technique croissante.
Le cercle des applications possibles pour la périphérie se referme à l’emballage des produits finis
.SICK propose à cet effet de nombreux capteurs optiques et des solutions à caméra ou RFID pour un suivi et une traçabilité sans faille
.Les capteurs de SICK s’utilisent donc également à l’extrémité de la chaîne de création de valeur locale et fournissent une vue d’ensemble complète.
Le trait d’union avec l’Industrie 4.0
Depuis sa création il y a plus de 70 ans, SICK cherche à optimiser les processus automatisés à l’aide de capteurs toujours plus intelligents
.L’automatisation connectée est le cœur et la condition des processus de production de l’Industrie 4.0
.Les capteurs doivent fournir une multitude de données et d’informations qui permettent la communication et la collaboration
.L’un des principaux aspects est la maintenance prédictive car les arrêts intempestifs dus à une panne sont très coûteux.
Avec ses nombreuses solutions d’automatisation, SICK aide les clients à relever les défis de la quatrième révolution industrielle
.

Transport de matériel sur les bandes transporteuses : mesure du débit volumique sans contact
Le Bulkscan® LMS511 mesure avec précision le débit volumique des produits en vrac, quelles que soient les conditions météorologiques, et fournit des informations pour la gestion précise de la quantité de matières premières dans la production.