Tout est en mouvement : les robots mobiles dans le commerce de détail, l'hygiène ou la logistique

15 févr. 2022

De plus en plus, les robots autonomes façonnent notre quotidien et nos routines. Ils tondent les pelouses, passent l'aspirateur dans les salons, nettoient les fenêtres, et peuvent même faire cela sans interruption si nécessaire. Mais ce que MetraLabs propose dans sa gamme de produits va bien au-delà de ces utilisations populaires. Les spécialistes de la robotique mobile de service, forts de nombreuses années d'expérience pratique, proposent des robots mobiles pour une grande variété de fonctions et d'applications. Cela va des robots qui font l’inventaire pour le commerce de détail, aux robots de désinfection et aux mini-empileurs automatisés pour l'intralogistique. Tous les modèles ont en commun qu'ils se déplacent en toute sécurité grâce aux scrutateurs laser de sécurité et aux capteurs LiDAR 2D de SICK - c'est ce qui est nécessaire pour des services réussis et des flux de marchandises efficaces.

The specialists in mobile service robotics have mobile robots for a wide range of areas and functions
The specialists in mobile service robotics have mobile robots for a wide range of areas and functions

Deux fois et demie le tour du monde

Depuis 2007, la société MetraLabs, basée dans la ville allemande d'Ilmenau, a mis sur le marché plus de 300 robots et les a mis en mouvement. Cumulés tous ensemble, ils ont maintenant parcouru plus de 100 000 km, ce qui représente en fait deux fois et demie le tour du monde. Selon Sabrina Greul-Nothnagel, responsable de la division Industrie et soins de santé, il y a une bonne raison pour laquelle ils comptent sur SICK depuis le début : "Nous avons eu de très bonnes expériences avec SICK. La qualité et la technologie sont très impressionnantes, et il n'y a tout simplement rien de comparable sur le marché en termes de technologie de sécurité." La meilleure base pour franchir ensemble les prochains kilomètres.

La polyvalence de la robotique mobile - plus qu'une simple tendance

Un exemple tiré du monde de la mode : Le robot autonome TORY trouve tout seul son chemin entre les rayons de vêtements d'un magasin de vêtements. Une fois installé et doté d'une carte, il effectue un travail d'inventaire automatisé à l'aide d'une identification RFID et peut également être relié au système ERP correspondant afin de déclencher automatiquement des commandes, par exemple. Rien que cela est absolument fascinant, mais ce n'est pas tout - le TORY fonctionne aussi bien la nuit que le jour. Le trafic piétonnier, les jeunes enfants et les objets tels que les sacs à provisions ou les boîtes ne le fatiguent pas. Ceci est rendu possible par les scanners laser de sécurité des séries S300 et TiM7xx. Ils combinent l'évaluation intelligente de champ et la mesure de distance dans un seul appareil, de sorte qu'ils peuvent à la fois enregistrer des données sur la présence d'un objet dans une zone définie et sortir des données de mesure exactes de la zone scrutée. Ceci est important, car cela signifie que les scrutateurs laser de sécurité répondent simultanément à deux des exigences les plus importantes, à savoir la protection des personnes  dans le sens de déplacement et la perception simultanée de l'environnement via des données de mesure non sécurisées pour la localisation du véhicule. En outre, la conception compacte du TiM7xx le rend particulièrement bien adapté aux plateformes mobiles, aux véhicules à guidage automatique (AGV) et aux robots de service mobiles.

 

 

Ilmenau-based MetraLabs has launched more than 300 robots since 2007.
Ilmenau-based MetraLabs has launched more than 300 robots since 2007.

Avec la force d'un soleil artificiel - désinfection non-stop

D'autres applications montrent également le large éventail de tâches réalisées par la robotique mobile. Les robots de désinfection sont récemment venus au centre de l'attention, et ils y resteront à juste titre, même lorsque le besoin actuellement crucial n'existera plus. Les exigences en matière d'hygiène et de désinfection vont bien au-delà du secteur de la santé. Les robots mobiles comme le STERYBOT de MetraLabs utilisent le principe du rayonnement solaire. À l'aide du rayonnement UV-C à ondes courtes, jusqu'à 99,99 % de tous les virus et bactéries sont éliminés, tandis que les surfaces sensibles et les équipements médicaux restent indemnes. Le robot de désinfection se déplace dans l'environnement d'exploitation de manière totalement autonome - et cela fonctionne également grâce à l'aide des scanners laser de sécurité. La sécurité fonctionnelle intégrée et le logiciel de navigation optimisé sur des dizaines de milliers de kilomètres garantissent un parcours fiable et l'évitement des personnes et des obstacles. Cette capacité à naviguer librement est ce qui rend possible le taux de désinfection élevé et donc l'efficacité de l'ensemble du système par rapport aux robots qui suivent des itinéraires prédéfinis. Outre la désinfection des surfaces dans les hôpitaux et les cabinets médicaux, la désinfection par UV peut être utilisée tout aussi efficacement pour désinfecter les supermarchés, les centres commerciaux, les hôtels, les bureaux, les écoles ou les installations de production - de belles perspectives en effet.
 
Disinfection robots have recently come into focus.
Disinfection robots have recently come into focus.

Mini-stacker - sécurité maximale

En ce qui concerne la production, l'entreprise d'Ilmenau propose également CARY, un autre robot mobile équipé de scrutateurs laser de sécurité de SICK, pour répondre aux exigences les plus diverses des processus de production. Mini-empileur autonome, il remplit avec succès une niche dans le transport de de caisses sur plateau à roues - même et surtout lorsqu'ils sont chargés de pièces très sensibles. Les robots de cette série peuvent être facilement intégrés dans les processus intralogistiques existants, individuellement ou en groupe.
CARY is another mobile robot with safety laser scanners from SICK.
CARY is another mobile robot with safety laser scanners from SICK.

Une recherche mobile passionnante

L'exemple de MetraLabs montre clairement une chose : aussi diversifiés que soient les domaines d'application de la robotique mobile, l'intérêt des esprits brillants pour cette industrie en plein essor est tout aussi fort. "Depuis des années, nous coopérons avec l'université d'Ilmenau, entre autres, dans le cadre de projets de recherche - l'intérêt des étudiants est énorme", explique Sabrina Greul-Nothnagel. Une coopération que SICK soutient également de son mieux afin de maintenir la curiosité et l'esprit de recherche en mouvement, jour après jour.
 

 

En savoir plus

Des robots mobiles ultracompacts optimisent la chaîne de production

Lire l'article

First robotic mower for large outdoor areas with intelligent sensor technology

Lire l'article (EN)

Mobile robot revolutionizes work in supermarkets

Lire l'article (EN)

Vous avez des questions?

Adressez-vous à nos experts

Robots mobiles :
entrer dans de nouvelles dimensions

La robotique fait son entrée - dans la production, la logistique ou le service. Des solutions de détection pour toutes les variantes de robots mobiles

En savoir plus