DE
Land: DE (Belgien)
Land/Region auswählen

Sprache

  • Französisch
  • Niederländisch
  • Deutsch
  • Englisch
annual-report-2025-stage-image-webx.jpg
Das Wichtigste aus dem Geschäftsjahr 2025

Performance

Stories

annual-report-2025-story1-webx-image.png
SENTIO

Die digitale IIoT-Plattform

Daten sind der Rohstoff der Industrie 4.0. Doch in vielen Unternehmen bleibt dieser ungenutzt. Die einzelnen Systeme sind zu unterschiedlich und die Integration oftmals zu komplex. Künftig verbindet eine Plattform Sensoren, Maschinen und die IT-Welt zu einem einfach zu bedienenden System, das alle Daten auf einen Blick nutzbar macht.
annual-report-2025-story2-webx-image.jpg
CYBERSICHERHEIT

Industrial Cybersecurity Testcenter

Ein Containerhafen, in dem der Frachtverkehr stillsteht. Ein Stahlwerk, in dem die Schmelzöfen nicht mehr geregelt abgeschaltet werden. Eine Automobil-Fabrik, in der wochenlang kein Fahrzeug mehr vom Band läuft. Das ist nur ein kleiner Auszug von dem, was Hackerangriffe in der Wirtschaft in den vergangenen Jahren angerichtet haben.
Instant Alerts (2).jpg
ROBOTIK

Neue Fachkraft auf der Baustelle

Der Fachkräftemangel und die körperliche Belastung sind dauerhafte Herausforderungen im Handwerk. Eine Antwort darauf hat das Start-up ConBotics entwickelt: Sein Malerroboter beschichtet große Flächen – zuverlässig, effizient und sicher dank Sensorik und Steuerungstechnik von SICK.
annual-report-2025-story4-webx-image.jpg
VERTICAL FARMING

High-Tech-Landwirtschaft

Salat wächst hier nicht im Boden, sondern in Regalen. Etagenweise, unter LED-Licht, gesteuert von Sensoren und Algorithmen. In den Anlagen von Infinite Acres ist Landwirtschaft ein Ingenieursprojekt: Biologie, Klimatechnik, Automatisierung und Datenanalyse greifen ineinander.

IM0115193_Visionary AI-Assist Kopie.jpg
Vision

Visionary AI-Assist

Radlader rangieren zwischen Erdhaufen, Muldenkipper setzen im Rückwärtsgang an, Staub liegt in der Luft. Hinter der Fahrerkabine verschwindet, was nicht in den Spiegel passt. Und irgendwo dazwischen läuft ein Mensch. Wenn tonnenschwere Maschinen sich durch enge Arbeitsbereiche bewegen, entscheidet jede Sekunde.
annual-report-2025-story6-webx-image
Intralogistik

Digitalisierung im Materialfluss

„Wo befinden sich wichtige Dinge?“ – diese Frage steht im Zentrum moderner Produktionsprozesse. Das Real-Time Location System (RTLS) Coriva ermöglicht Firmen mit komplexen Produktionsabläufen, ein neues Level der Indoor-Lokalisierung zu erreichen. Jedes Asset, das mit einem CorivaTag ausgestattet wird, kann zentimetergenau in einem Innenraum geortet werden.

Download Magazin
annual-report-2025-annual-report-webx-image
Geschäftsbericht

Finanzkennzahlen im Überblick

Das Geschäftsjahr 2025 war geprägt von herausfordernden wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen, die weltweit spürbar waren und auch unser Unternehmen vor komplexe Aufgaben gestellt haben. Trotz des anspruchsvollen Umfelds konnten wir Marktanteile gewinnen, eine moderate Umsatzsteigerung erzielen und das EBIT nahezu auf Vorjahresniveau halten – ein klares Zeichen für die Stabilität unserer Geschäftsstrategie und die Leistungsfähigkeit unserer Organisation.
Download Geschäftsbericht
annual-report-2025-sustainability-report-webx-image
Nachhaltigkeitsbericht

Nachhaltigkeit bei SICK

Das Nachhaltigkeitsverständnis von SICK umfasst die unternehmerische Verantwortung für Mitarbeitende, Umwelt und Gesellschaft. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie und -kultur. Unser Ziel ist es, die negativen Auswirkungen, die durch unser Handeln auf Umwelt, Gesellschaft und Menschen entsteht, so gering wie möglich zu halten. Nachhaltigkeit begreifen wir seit jeher als Treiber für innovative Produkte, profitables Wirtschaften und langfristigen Erfolg. Das nützt unseren Kunden weltweit. Unsere Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit werden sichtbar durch Zertifikate, Selbstverpflichtungen und Auszeichnungen.
Download Nachhaltigkeitsbericht
Archiv

Alle Berichte im Überblick

Entdecken Sie unsere Berichte und Veröffentlichungen aus den vergangenen Jahren.

Zu den Berichten