Die Daten sind da. Dank Sentio kann der Schatz nun gehoben werden.
Start Geschäftsbericht 2025 Sentio
Daten sind der Rohstoff der Industrie 4.0. Doch in vielen Unternehmen bleibt dieser ungenutzt. Die einzelnen Systeme sind zu unterschiedlich und die Integration oftmals zu komplex. Mit Sentio will SICK das ändern. Künftig verbindet eine Plattform Sensoren, Maschinen und die IT-Welt zu einem einfach zu bedienenden System, das alle Daten auf einen Blick nutzbar macht. Damit verspricht Sentio enorme Leistungssteigerungen.
„Wir wollen es dem Kunden so einfach wie möglich machen – mit so wenigen Brüchen wie möglich“, sagt Jan Glaeser. Der Senior Manager Marketing – Integrated Automation – greift zu einem Vergleich, um zu erklären, wie Sentio funktioniert. Man könne sich die Industrial-Internet-of-Things-(IIoT-)Plattform wie die Steuerzentrale eines Smart Homes vorstellen. Dort laufen die Daten eines vernetzten Wohnhauses zusammen. Sensoren messen den Stromverbrauch des Kühlschranks und der Wärmepumpe, sie kennen die Temperatur des Hauses und die Leistung der Photovoltaikanlage. Mithilfe dieser Daten lässt sich die Technik möglichst effizient und KI-gestützt steuern.
Ähnlich wie beim Smart Home erfasst Sentio die Daten von Industrieanlagen: Laufzeiten, Drehzahl, Stückzahlen, Energieverbrauch und Betriebszustände. Hinzu kommen Daten, die von Sensoren erfasst werden. Temperatur, Druck, Position, Vibrationen, Füllstand oder Objekterkennung. Ortungsdaten sowie Prozessdaten vervollständigen das Bild. Diese Daten können bevorzugt über offene Protokolle wie auch mühelos mit SICK ConnectX in die IT integriert werden. Wo möglich wird dabei auf offene Standards gesetzt, z. B. IO-Link für Sensordaten oder omlox für Ortungs- und Positionsdaten. Das schafft die Grundlage für Interoperabilität in der Nutzung beim Kunden. Sentio visualisiert und analysiert diesen Datenschatz und liefert konkrete Handlungsempfehlungen.
Dadurch ist beispielsweise die Echtzeitverfolgung eines Bauteils in einem Produktionsprozess möglich. Ebenso können frühzeitig Anzeichen für Anlagenverschleiß erkannt und dadurch proaktive Wartungsmaßnahmen vorgeschlagen werden. Durch die schnellere und genauere Optimierung von Prozessen entstehen Leistungsverbesserungen, die auch mithilfe eines digitalen Zwillings erreicht werden können.
„Mit Sentio verbinden wir eine extrem heterogene Welt aus Sensoren, Systemen und Daten zu einer durchgängigen Lösung“, sagt Glaeser. Dadurch werden plötzlich Daten zugänglich und nutzbar, die früher nur sehr aufwendig anzuzapfen waren. Man kann sich das Ganze vielleicht wie einen riesigen Goldschatz vorstellen, der in der Tiefsee versenkt wurde. Sentio ist so etwas wie ein U-Boot, ein Hebekran und eine digitale Steuerzentrale zugleich – ein System, das mit wenigen Handgriffen einen Goldschatz bergen kann. Denn die Daten sind ein Goldschatz. „Wir machen diesen Schatz überhaupt erst zugänglich – und dann nutzbar“, sagt Glaeser.
Sentio vereint Engineering, Integration und Erkenntnisse in einer intuitiven IIoT-Plattform und ermöglicht es so, Komplexität in Klarheit zu verwandeln. Das bietet Industrieunternehmen eine einmalige Chance. Denn anders als im Consumer-Bereich, wo es viele gemeinsame Standards gibt (USB, WLAN etc.), ist der Industriebereich noch oft von proprietären Lösungen einzelner Unternehmen geprägt. SICK durchbricht diese proprietären Systeme mit Sentio ein Stück weit. Durch den nun verfügbaren Schatz an Sensordaten ergeben sich unzählige Möglichkeiten, die Performance zu verbessern.
Gleichzeitig werden an Plattformen im IIoT, wie Sentio, höhere Anforderungen in Bezug auf Robustheit, Service, Security und Connectivity gestellt als im Consumer-Bereich. Diese Anforderungen erfüllt SICK mit der neuen Plattform. Sicherheitsupdates können einfach und schnell integriert werden. Damit gibt SICK ein wichtiges Versprechen ab: Kundinnen und Kunden werden über den gesamten Lebenszyklus von Sensoren und Maschinen begleitet. Dies leistet einen großen Beitrag zur Investitionssicherheit. Zudem vereinfacht Sentio die Bedienung und Handhabung von Engineering-Tools. Während SICK früher mehrere Engineering-Tools für verschiedene Anwendungen anbot, werden diese nun schrittweise in Sentio gebündelt: eine Plattform für alle Anwendungen. „Früher hatten wir viele einzelne Tools, jetzt setzen wir auf ein zentrales, erweiterbares System“, sagt Glaeser.
Um dennoch zielgenau auf Kundenwünsche eingehen zu können, bietet SICK verschiedene Erweiterungen für Sentio an. Wer mobile Roboter in seiner Fabrik effizient in Betrieb nehmen möchte, kann den „Mobile Robot Manager“ hinzufügen. Diese modulare Erweiterung führt zu einer direkten Leistungssteigerung beim Kunden. „Performance entsteht, weil der Kunde schneller zum Ergebnis kommt“, sagt Jan Glaeser. Damit unterstützt Sentio seine Kunden in allen Bereichen der Fabrikdigitalisierung: von Engineering und Integration bis hin zu datenbasierten Insights. Das Spektrum reicht von der effizienten Planung und Umsetzung von Sensorlösungen über die Integration der operativen Technik in die Informatikumgebung bis hin zur Nutzung der Sensordaten für vorausschauende Wartung, Prozessoptimierung und fundierte Entscheidungen. Sentio liefert alles aus einer Hand und mit so wenigen Brüchen wie möglich.