Mit Sensordaten einen großen Schritt nach vorn: Die Prozesse der industriellen Robotik werden schneller, planbar und sicherer.
Kontaktieren Sie uns! Mehr erfahren
Start Branchen Branchen Maschinen und Material Industrielle Robotik
Je präziser ein Industrieroboter seine Umgebung wahrnehmen kann, desto sicherer und effektiver lassen sich seine Bewegungen sowie Interaktionen steuern und in Produktions- und Logistikprozesse integrieren. Die enge Zusammenarbeit von Mensch und Roboter ermöglicht eine effiziente Umsetzung von komplexen Teilschritten mit hoher Flexibilität. Für die Sicherheit und die Automatisierung ist es entscheidend, Sensordaten zu interpretieren, anzuwenden und zu visualisieren. Sensortechnologien von SICK bieten deshalb innovative, intelligente Lösungen für alle Herausforderungen in den Bereichen Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling und Position Feedback. Gemeinsam mit seinen Kunden realisiert SICK durchgängige Automatisierungs- und Sicherheitskonzepte für einzelne Roboterapplikationen bis hin zu ganzen Roboterzellen.
Fortlaufend zuverlässige und autonome Ausführung von fehleranfälligen, repetitiven Greifaufgaben.
Flexible Anwendungen
Umgang mit individuellen und komplexen Produkten, kleinen Losgrößen und hohem Anspruch an Genauigkeit und Geschwindigkeit.
Sichere Prozesse
Vermeidung von Unfällen und Kollisionen bei der Mensch-Roboter-Interaktion bei gleichbleibend hoher Effizienz.
Innovative Kooperationen mit Roboterherstellern
Seit Jahren arbeitet SICK eng mit zahlreichen Roboterherstellern zusammen und hat sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam Lösungskonzepte für die unterschiedlichen Herausforderungen im Bereich industrielle Robotik zu entwickeln. Mit Sicherheit haben wir auch für Sie die passende Sensorlösung für Ihren Roboter, Cobot und individuelle Anforderung.
Starke Partnerschaften in der Robotik
Gemeinsam mit verschiedenen Partnern arbeitet SICK daran, individuelle Lösungen zu entwickeln, um den Anforderungen der industriellen Robotik gerecht zu werden. Durch diese enge Zusammenarbeit entstehen innovative Technologien, die Präzision, Effizienz und Sicherheit von Robotersystemen erheblich verbessern.
<p>Der Einsatz von Robotern in der Industrie bietet zahlreiche Vorteile. Bisher wurden Roboter zur Unterstützung von Werkerinnen und Werkern bei einfachen, sich wiederholenden oder gefährlichen Aufgaben und in stark verschmutzten Arbeitsumgebungen eingesetzt (Dull, Dangerous, Dirty). Das Anwendungsgebiet wurde erweitert und erstreckt sich nun auf eine Vielzahl von Tätigkeiten. Darunter fallen auch Aufgaben, für die nicht ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, sowie komplexe Montage- und Prüfaufgaben mit hohen Präzisionsanforderungen.
</p>
Ein Cobot (collaborative robot) erfüllt bei richtiger Anwendung die Voraussetzungen, um sicher mit einem Menschen zusammenzuarbeiten. Die sichere Interaktion ermöglicht die Lösung komplexer Automatisierungsaufgaben, die mit klassischen Industrierobotern nicht oder nur mit hohen Kosten realisierbar wären. Im Gegenzug dazu bieten klassische Industrieroboter größere Reichweiten und höhere Bewegungsgeschwindigkeiten bei deutlich höheren Traglasten. Sowohl Cobots als auch Industrieroboter unterliegen internationalen Sicherheitsrichtlinien, um eine Gefahr für den Menschen auszuschließen. Ein risikoadaptiertes und zertifiziertes Sicherheitssystem ist Voraussetzung.
Viele Roboterapplikationen sind so komplex, dass die Programmierung nur in einer Simulationsumgebung erfolgen kann. Auch die Erstinbetriebnahme findet häufig in einer virtuellen Umgebung statt, um Zeit zu sparen und mögliche Schäden durch Fehlprogrammierungen an der realen Applikation zu vermeiden. Voraussetzung dafür ist, dass alle Teile der realen Roboterapplikation – Roboter, Steuerung, Sensorik – technische Datenzwillinge besitzen, die sich in der (Industrie 4.0-) Simulation genauso verhalten wie in der Realität.
Die Robotik setzt Künstliche Intelligenz bereits vielfältig in Robot-Vision-Systemen ein, um die Objekterkennung einfacher, schneller und zuverlässiger zu machen. In Zukunft profitieren aber auch Bereiche wie die komplexe und kollisionsfreie Bahnprogrammierung sowie die <a href="https://www.sick.com/s/dynamic-safety">Dynamic Safety</a> stark von KI-Lösungen.
<p>Neben der Umsetzung der eigentlichen Automatisierungsaufgabe (Palettieren, Schweißen, Kleben, Qualitätskontrolle usw.) ist es wichtig, mögliche Auswirkungen auf die eigene Produktion und Logistik sowie auf die Sicherheit für Personen und Umwelt zu kontrollieren.
Im Bereich Produktion und Logistik stellen sich z. B. folgende Fragen: Kann ich die Anlage nach einem Stillstand selbst wieder in Betrieb nehmen und wie lange wird dies dauern? Welche Anforderungen (Ausbildung, Erfahrung) müssen die Mitarbeitenden erfüllen, um die Anlage bedienen zu können? Welche Weiterentwicklung der Anlage kann intern umgesetzt werden und wo wird Hilfe von Integratoren benötigt?</p><p>
Im Bereich der Sicherheit gilt es, negative Auswirkungen auf Menschen und die Umwelt – Gesundheitsbeeinträchtigung, Verletzung oder Kontamination – zu minimieren. Dafür ist es notwendig, die regulatorischen Anforderungen in den Einsatzländern und -regionen zu kennen, um eine formale Zulassung der Anlage zu ermöglichen. Diese ist Grundvoraussetzung für den Betrieb eines jeden Automatisierungssystems.</p>