Une gestion efficace de la logistique entrante est essentielle pour optimiser les processus de la chaîne d'approvisionnement et assurer un flux régulier de matériaux au sein d'une entreprise. Elle permet de minimiser les retards, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité opérationnelle globale. Mais la fluidité des flux de matériaux et des processus de la chaîne d'approvisionnement est un élément essentiel. Voyons donc ce qu'il en est : en quoi consiste exactement la logistique entrante ? Et que signifie le terme "inbound" ?
Qu'est-ce que la logistique entrante ? Et comment faire pour bien faire ?
Que signifie le terme "Inbound" ?
Dans le secteur de la logistique et de l'automatisation industrielle, le terme "réception" fait généralement référence au mouvement des marchandises, des matériaux ou des produits entrant dans une installation ou un site. Il peut s'agir du transport, de la manutention et du stockage des articles lorsqu'ils entrent dans un entrepôt, un centre de distribution ou une usine de fabrication.
L'importance de la logistique interne et comment l'optimiser
Dans le domaine dynamique de la logistique et de l'automatisation industrielle, l'efficacité des opérations entrantes est un facteur déterminant de la réussite globale de la chaîne d'approvisionnement. La rationalisation des mouvements de marchandises à l'entrée d'une installation est essentielle pour minimiser les retards, réduire les coûts et assurer des flux de travail opérationnels sans faille.
Nous offrons une gamme de produits et de systèmes innovants conçus pour élever les opérations de réception à de nouveaux sommets. Certains de ces produits et systèmes incluent...
Le guidage des robots pour la palettisation et la dépalettisation
Nos solutions de vision, notamment PLB, Visionary-S et Visionary-T mini, révolutionnent les processus de palettisation et de dépalettisation. Le capteur de vision 3D détermine avec précision la position et les dimensions des colis sur les convoyeurs ou les palettes et transmet ces informations au contrôleur du robot.
Le robot peut ainsi adapter sa position de préhension de manière dynamique, ce qui lui permet de manipuler efficacement des objets de différentes tailles. Lors de la palettisation, le capteur de vision 3D vérifie le format d'emballage par rapport aux données stockées dans le contrôleur, ce qui garantit la précision et la fiabilité du processus.
La réduction de l'espacement des objets avec le WLG
Le maintien de distances précises entre les différents objets circulant surun convoyeur est essentiel pour les processus en aval et l'optimisation de l'espace des installations. La solution WLG (Wide Light Grid) relève ce défi grâce à des temps de réponse extrêmement courts, ce qui la rend adaptée aux opérations de convoyage à grande vitesse.
Les rideaux de détection réflexe sont dotés de filtres polarisants qui suppriment les effets négatifs causés par les surfaces réfléchissantes, garantissant ainsi des performances fiables, même dans des environnements difficiles.
Identification automatisée des emballages avec le système Lector65x
Le système de suivi et de traçabilité Lector65x excelle dans l'identification automatisée des colis, offrant une détection rapide et précise des colis. Conçu pour un débit optimal et des taux de lecture maximaux à des vitesses de convoyage élevées avec de petits espaces entre les objets, ce système est basé sur la caméra de vision 2D Lector65x.
Avec des images haute résolution, il prend en charge le codage vidéo, la reconnaissance optique de caractères (OCR) et peut identifier et décoder simultanément plusieurs objets adjacents. La polyvalence du système de suivi et de traçabilité permet une intégration transparente avec d'autres solutions SICK, telles que les lecteurs de codes basés sur l'image, les systèmes de mesure du volume, les lecteurs de codes-barres à montage fixe et les balances.
Qu'en est-il du fret entrant ?
L'intégration de solutions de capteurs avancés dans les opérations de réception ne permet pas seulement d'améliorer la précision et l'efficacité, mais aussi d'assurer la pérennité de vos processus logistiques. La synergie entre la technologie de vision avancée et l'automatisation garantit que votre installation fonctionne à la pointe de l'innovation, en s'adaptant à l'évolution des exigences du paysage logistique. Mais il existe un autre aspect important de la logistique entrante : le fret entrant.
Le terme "fret entrant" désigne spécifiquement les biens ou les marchandises qui sont transportés dans un établissement ou qui arrivent à une destination particulière. Il peut s'agir d'expéditions provenant de fournisseurs, de fabricants ou d'autres sources, et la gestion du fret entrant comprend généralement des tâches telles que le déchargement, l'inspection et le stockage au sein de l'établissement.
Pourquoi le fret entrant est-il important ?
Le traitement efficace du fret entrant est la clé de voûte d'une opération logistique bien huilée, et nos solutions de détection offrent une série de produits conçus pour améliorer la précision et la fiabilité de la gestion du fret. Du dimensionnement et du pesage à la numérisation et à la localisation, nos systèmes sont conçus pour répondre aux exigences en constante évolution du traitement du fret entrant.
Dimensionnement, pesage et numérisation rentables avec DWS Dynamic
Notre système de suivi et de traçabilité DWS Dynamic Eco constitue une solution rentable pour le dimensionnement, le pesage et le scannage, qui s'adapte parfaitement à la diversité des flux de marchandises, des codes et des dimensions des objets. Le système modulaire DWS, équipé d'une entrée et d'une sortie manuelles dans sa version de base, utilise des scanners portables mobiles pour la lecture des étiquettes.
Une balance et une tête de mesure du volume déterminent avec précision le poids et les dimensions, avec l'intégration optionnelle d'une caméra IP pour l'imagerie des objets. Au fur et à mesure de l'évolution des besoins opérationnels, le système peut facilement intégrer des lecteurs de codes laser ou à base d'images, des convoyeurs motorisés et des têtes de mesure de volume supplémentaires dans le cadre existant. Le DWS Dynamic Eco, légalement certifié pour le commerce, facilite non seulement la collecte des données de base, mais permet également de calculer avec précision les frais de transport.
Rationalisation des processus de réservation grâce au système Tag-LOC
Notre système Tag-LOC exploite les données collectées par les systèmes de localisation à bande ultra-large (UWB) et les systèmes de passerelles de l'Internet industriel des objets (IIoT). Le logiciel Asset Analytics traite et interprète les données de localisation et les horodatages des systèmes connectés, automatisant ainsi les processus de réservation comme la tenue des stocks dans les systèmes ERP.
L'intégration des données de localisation améliore l'efficacité, permettant aux professionnels de la logistique de prendre des décisions éclairées sur la base d'informations en temps réel sur la localisation des marchandises.
Améliorer la sécurité grâce aux systèmes de détection d'objets
La sécurité est primordiale dans les opérations de fret entrant, en particulier lorsqu'il s'agit de chariots de manutention naviguant à l'intérieur d'une installation. Nous répondons à cette préoccupation avec le système d'aide au recul et le système d'aide à la conduite (DAS) pour la surveillance de la zone arrière et la détection d'objets. Le système d'aide à la marche arrière est une solution rentable à installer sur les chariots de manutention, qui permet de détecter en temps réel les obstacles qui se trouvent sur la trajectoire du véhicule. Des signaux acoustiques et visuels alertent le conducteur, évitant ainsi les collisions potentielles. Le DAS, intégré directement dans le contrôleur du véhicule, offre une solution sur mesure pour différents types de véhicules et scénarios d'utilisation. Il permet de personnaliser les fonctions d'alerte ou les interventions dans le contrôleur du véhicule, telles que la réduction de la vitesse ou l'arrêt du véhicule, afin de garantir un environnement de travail sûr.
Capteurs intelligents et opérations de réception
L'intégration de solutions de capteurs intelligents dans les processus de fret entrant permet non seulement d'améliorer l'efficacité opérationnelle, mais aussi de renforcer les mesures de sécurité, ce qui en fait un choix stratégique pour les entreprises désireuses d'optimiser leurs opérations de gestion du fret.
Ces articles pourraient vous intéresser
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !