Tembo憑藉靈活的模組化機器設計脫穎而出

Oct 12, 2020

從1912年位於荷蘭坎彭的香菸工廠De Olifant開始,到2020年發展成爲一家活躍於全球的集團,旗下擁有無數子公司。在整個歐洲, 衆多公司都冠以Tembo的名字。工程師Danny Corjanus說:「每個公司都擁有自身的核心技術,但是我們也很樂意採用其他公司的技術。對於這類技術而言,我們願意挑選SICK作爲合作夥伴:「SICK是我們首選的供應商。」

Our packaging machine for dishwasher tabs is unique. When the packaging format changes, the manufacturer normally has to physically modify everything. This is not necessary with our flexible packaging machine.
Our packaging machine for dishwasher tabs is unique. When the packaging format changes, the manufacturer normally has to physically modify everything. This is not necessary with our flexible packaging machine.

www.tembo.eu上的公司列表讓人印象深刻。「我們擁有15家公司和1,200多名員工,活躍在10多個國家,尤其是歐洲。我們的總部位於坎彭。」一些公司專注於休閑和生活體驗市場:「例如De Olifant公司始終生產香菸,而De Eenhoorn公司則生產咖啡、茶和特產。 」

 

洗碗機片製造機器

Tembo內部的重點在於機器製造:「最初,我們的主要重點是用於菸草市場的機器,但現在我們的視野更爲廣闊。例如,EME Engel 是我們旗下一家製造液體洗碗機片劑生產機器的公司。從TDC起算,我們之後又提供用於包裝該片材的機器以及製造用於裝包裝膜的袋子。 」

「最近的兩臺機器是公司內部研發而成。我們的洗碗機衝洗片包裝機獨一無二。對於新的包裝方式,製造商通常需要更改所有的機械結構。但是使用我們靈活的包裝機則無需如此。您只需要指定每袋的片材數量,然後便可以直接繼續生產。」

 

及時提供支援

作爲一家創新型集團,我們喜歡與具有同樣思維的合作夥伴攜手。Corjanus:「我在這裏已經工作了十年,除了SICK之外,我就不知道在這期間我們還與誰合作過了。SICK堪稱我們的王冠級供應商。要得到『王冠』之稱並不容易。他們提供的感測器必須質優價廉。代表不必每次都來我們公司,但是我們每次打電話過去時,都是同一個原因。SICK瞭解這一點。他們員工反應迅速,必要時會來我們公司。」

有時,SICK提供的幫助讓我們驚喜:「開發模組化機器時,我們遇到了一個安全難題。僅一個具有一對檢修門的簡單格柵還不夠。機器中每一個模組都有一個檢修門,該檢修門彼此相鄰。如果使用多個安全開關,則安裝板會佔用過多空間。並且這塊板子位於旁邊的門上,而門會無法打開。現在,我們在等待SICK的電子郵件,爲我們提供節省空間的最佳安全解決方案。應我的請求,SICK同事在同一週內發送了來自於他們測試和訓練中心的試用版安全開關。就這樣,我們很快便得以進一步投入工作。」

Besides distance sensors and photoelectric sensors, the modular machine is also jam packed with fork sensors for product detection.
Besides distance sensors and photoelectric sensors, the modular machine is also jam packed with fork sensors for product detection.

獨立機器

Corjanus在Tembo的一間生產工廠內自豪地展示相關的機器。在工廠中擺放著一條亮白色、結構精巧的生產線:「該生產綫由大約十臺獨立的機器構成。他們都與主電腦相連,在該主電腦上可以控制所有安裝設備。」

「每一臺獨立的機器都執行一部分流程:這裏引入管道、進行檢查,在該位置執行過程。透過這種方式,在主生產綫上,反復生產出一件又一件優質的成品。」

 

機器上的SICK感測器解決方案

SICK是Tembo的首選供應商,所使用的很多部件都是SICK所生產的:除了距離感測器光電感測器之外,該模組化機器還配備了進行產品識別的U型感測器

Corjanus:「我們使用SICK公司的Flexi Soft來保護整體機器。該安全系統的優點在於,能夠對控制系統进行模組化組装。各種基本模組都可以互相連接。如果您使用了新的模組進行新的加工,那麼您只需進行簡單的示教,便可以將其作爲生產綫的一部分投入運行。因此,SICK公司完全符合我們機器的模組化理念。

 

靈活的模組化機器結構

雖然工廠中擺放的機器結構幾乎已經可以出厰,但是Tembo公司的專家們還在開發新的拓展方案。由於具有靈活的模組化結構,該機器隨時可以補充上新的創意。像SICK公司這樣的首選供應商能夠跟我們保持一樣的靈活度,這非常好。」

“The 15 companies and 1,200 employees belonging to the group are active in more than 10 countries - in particular in Europe. Our headquarters is still located in Kampen.”
“The 15 companies and 1,200 employees belonging to the group are active in more than 10 countries - in particular in Europe. Our headquarters is still located in Kampen.”

Tembo的未來

作為一家面向未來的集團,Tembo正在尋找新的出路。Danny Corjanus:「Tembo Paper是Tembo家庭的新成員。在Tembo Paper,我們生產紙吸管,希望為減少塑料垃圾做出貢獻。用於生產該產品的機器由我們的盧森堡公司Imatec開發而成,該公司實際上也在生產香菸包裝和香菸捲筒。除了紙吸管本身之外,我們也希望能夠為客戶提供生產該紙吸管的機器。」

Green Products也是Tembo集團旗下一家面向未來的公司。「由於我們在香菸機器製造領域具有悠久的歷史,因此,一位客戶問我們是否能夠生產一種帶有肥沃土壤的香菸紙用於種植菸草幼苗以及插條。即使這筆訂單本身並沒有成功,但給我們注入了進一步開發的靈感。靈感之一就包括用於例如繁殖和育種的紙吸管。」

 

更多文章:

憑藉Flexi Soft安全控制器實現智慧改造

乾淨且安全:包裝領域的特殊挑戰

新一代SICK光電感測器