可自由串聯最高60組的光電感測器-發揮最大靈活度
2018年11月,瓦爾克許市 SICK AG發佈的一則產品訊息中提到,SICK提供靈活的“輕鏈”串聯光電開關,可以靈活定位,輕鬆連接和集中評估,而不再是帶固定式發送器和接收器模組的剛性外殼型材 - 這是FlexChain檢測系統背後的新設計理念。本項市場上即獨特產品,已在2018年11月27日~29日的紐倫堡SPS IPC Drives展會中首次亮相。這款高靈活性的“光柵”,最多可串聯60個獨立的光電感測器,產生獨立的光束相互不受干擾,由於多個感測器的循序連接,免除了長電纜線和複雜的佈線工作。透過FlexChain主機上的按鍵,將自動對感測器進行定址和教導設定,從而使系統立即做好運作準備。不同的感測器技術,如對照式光電感測器、反射片式光電感測器和直接反射式光電感測器可以任意組合和完全自由地佈置。感測器原始資料使用整合式邏輯模組,透過FlexChain主機得到評估,或直接透過IO-Link、CANopen、RS-485或I/O訊號傳輸。詳細的診斷資訊可在運作期間確保最高的流程穩定性與量測安全,以及一致的系統和機器可用性。
感測器的靈活定位,單獨的光束分離,各種檢測方法和感應範圍,以及隨後在串聯中添加更多感測器的簡便方法 - FlexChain代表了自動化光柵設計和使用方式的轉換,我們可以稱它為“開關型自動化光柵”或“串聯光電開關”。
FlexChain串聯光電開關的創新概念-允許多達60個不同的感測器單獨定位。目前市面上唯一僅有,沒有其他自動化光柵或光電感測器可以在設計或安裝方面提供如此卓越的靈活自由度。
單線串接主機和感測器-終極省配線方案
FlexChain串聯系統最多可配置60個感測器。與輕鏈類似,藉由串聯電纜線連接,可自訂長度的尾纖,與單獨佈線的光電感測器相比,大幅減少電氣安裝工作,並使感測器整合至工廠流程時更為簡單。靈活的感測器透過FlexChain主機進行控制,FlexChain主機是一個堅固的中央元件,帶有CANopen fieldbus介面,RS-485介面和IO-Link接口,可靈活整合到機器或工廠的控制環境中。
順序循環以獲得最高的檢測可靠性
FlexChain串聯光電開關的工作方式類似於光柵,無論感測器如何佈置以及它們彼此之間的距離為何,它都能實現最大的測量確定性和檢測可靠性,這是因為各個光束以200μs的速率順序循環,即使光學模組配置相互貼近,依然可防止感測器相互干擾或信號疊加,確實妥善的避免了錯誤的測量數據和輸出信號,並且始終可靠地運行。
感測器定位:從固定到靈活
與傳統光柵相比,創新的FlexChain概念允許不同的感測器單獨定位,從而可以根據應用改變,使光束分離。FlexChain還可以在單個任務中設置不同寬度的測量範圍和檢測區域。此外,使用者可以完全自由地選擇最佳檢測原理:搭配SICK G6系列(已配備特殊ASIC晶片)的直接反射式光電感測器、反射片式光電感測器或對照式光電感測器,成為靈活型的光柵並整合到FlexChain中,它們甚至可以相互搭配使用。因此,FlexChain是一個在設計和安裝方面皆提供極大靈活度的系統 - 同時還避免了一般光電感測器解決方案的缺點。
只需按一下按鈕即可直接前進
FlexChain串聯光電開關可以通過主機的雙鍵顯示立即進行調試。只需按一下按鈕,即可完成自動識別、尋址和教導所有連接的感測器,另外還可以在主機中配置特定的應用程序邏輯。藉由SICK的SOPAS軟體工具,直接以USB執行客製化的參數設定。
實時診斷,實現最高可靠性和可用性
感測器數據可以直接在FlexChain串聯光電開關系統中評估,也可以轉發給控制器;它提供了一系列與此並行的實時診斷選項 - 包括感測器參數化,各個感測器的污染程度以及系統內的當前通訊行為。即早檢測到潛在風險可以有效地防止故障和停機。