SICK'in Fluid Power ürünleri. Bunlar, endüstriye yönelik hidrolik ve pnömatik tahrikler alanında kullanılan akıllı sensörler ve uygulamalardır. Birçok alanda, kolay entegrasyon ve dolayısıyla kurulum ve uygulamada sağladıkları esneklik sayesinde de proseslerin optimize edilmesine ve değer yaratma sürecinin iyileştirilmesine katkıda bulunurlar. Dahice ve şimşek hızında kurulur. Sensörler, diğer alanların yanı sıra, esnek kullanım olanaklarıyla zekalarını gösterir. IO-Link arayüzü gibi sık kullanılan tüm arayüzlerde sensör entegrasyonu zahmetsizce gerçekleştirilir ve SICK'in Fluid-Power sensörlerinde tak ve çalıştır, standart bir özelliktir.
Smart Fluid Power: Hidrolik ve pnömatik sistemlerine kolay entegrasyon
Bununla birlikte sensörlerin değiştirme ve bakım işlemleri de kolaylaşır. Ve bu sayede akıllı SICK sensörlerinin eklenmesi de son derece kolaydır. Bu, çok farklı uygulamalar için belirleyici bir anlama sahiptir. Örneğin pnömatik aktüatörler alanında tutucu gibi cihazlar giderek daha kompakt hale geliyor ve bununla birlikte, entegre edilmesi karmaşık sensör sistemleri için giderek daha az yer sunuyor. Buna paralel olarak, güvenilir ve entegre edilmesi kolay sensörlere yönelik ihtiyaç çok fazla.
Pnömatik sistemlerdeki tüm kullanım yeleri için manyetik silindir sensörleri
SICK'in manyetik silindir sensörleri, C ve T-slota sahip sık kullanılan tüm pnömatik aktüatörlere mükemmel bir şekilde tutunur. Çok hassas bir şekilde çok farklı slot toleranslarına göre uyarlanmışlardır. Çok çeşitli manyetik silindir sensörleri olması sayesinde hiçbir istek karşılıksız kalmaz. Yerine bırakılarak montaj, olağanüstü tutma kuvvetine sahip kısa, kompakt tasarım, rondelalı cıvata, güvenli anahtarlama noktası algılama, ayarlanabilir iki anahtarlama noktalı sensörler ve adaptörün sağladığı çok amaçlı montaj imkanları bir şeyi net olarak gösteriyor: SICK marka manyetik silindir sensörleri her türlü kullanım yeri ve koşul için hazır.
Pozisyonlama sensörleri de pnömatik aktüatörlerde kullanılır ve piston konumunu doğrudan ve temassız olarak tespit eder. Analog çıkışlar ve IO-Link üzerinden, esnek makine konseptleri için sürekli olarak veri gönderirler ve bununla birlikte kalite denetimi ve proses kontrolü gibi görevleri de çözerler. Sensörler, silindire dıştan yerleştirilir ve bu nedenle mevcut tesislere dahi hızlı şekilde monte edilebilir.
IO-Link teknolojisi, proseslere zahmetsizce entegrasyon konusunda önemli bir role sahiptir. Bu teknolojinin yardımıyla, açılma ve kapanma gecikmelerini ayarlamak, sıcaklık değerini okumak veya anahtarlama çevrimlerini saymak mümkündür. Dijital arayüzler ve IO-Link üzerinden programlama özelliği, sensör pozisyonunu bir kez daha değiştirmek zorunda kalmadan tutucularda ve kısa stroklu silindirlerde yerden tasarruf sağlayan çözümlere olanak sağlar.
Basınç ve sıcaklık şalterleriyle maksimum esneklik
Fakat IO-Link, diğer Fluid-Power sensörlerinde de kolay ve hızlı entegrasyonun temelini oluşturur. SICK, makine imalatının farklı proseslerinde görevini güvenilir bir şekilde yerine getiren ve IO-Link aracılığıyla makine kumandasına yönelik ek fonksiyonlar sunan geniş bir sensör yelpazesine sahiptir.
Bu sensöerler, esasen dolum seviyesi, basınç ve sıcaklık, pozisyon ve akış değerlerini ölçer. Kullanım alanları, örn. CNC işleme merkezleri gibi talaş kaldırmalı ve talaşsız takım tezgah makinelerinden hidrolik preslere, vb. kadar uzanır. Bu konuda PAC50, PBS ve TBS basınç ve sıcaklık şalterleri iyi birer örnektir. Bu ürünler, değerlendirme olanakları konusunda maksimum esneklik sunar ve hem analog çıkış sinyallerine hem de dijital anahtarlama çıkışlarına sahiptir.
CNC makinelerinde ölçülen parametrelerin listesi uzundur: Yağ ve soğutma sıvısı dolum seviyesi, parça sıkıştırmasının kapalı tutma pozisyonları veya kuvvetleri ve yağların veya kesme sıvılarının izin verilen çalışma sıcaklıkları. Çalışma sıcaklıkları, burada TBS sıcaklık sensörü tarafından güvenilir şekilde denetlenir. PBS basınç sensörü, basınç denetimi için kontrolöre dijital ve/veya analog sinyaller iletir. IO-Link sayesinde, zor ulaşılabilinen sensörler de uzaktan erişim ile kolay bir şekilde parametrelenebilir ve basınç değerleri makinenin kullanıcı arayüzünde görüntülenebilir. Talaş konveyöründeki sınır seviyeler, bir LFV200 titreşimli seviye sensörü ile güvenli bir şekilde algılanır. Ve son olarak LFP Cubic , bir sensörde dört anahtarlama noktası sunar ve bu sayede mekanik işçiliği ve aksi taktirde gerekli olacak tek sensör maliyetini azaltır. Tüm veriler tek elden çıkar – bu da farkı oluşturur.
Hidrolik ve pnömatik sistemler için sensör çözümleri
SICK'in Fluid-Power sensörleri, pnömatik ve hidrolik alanındaki çok sayıda uygulamada akıllı, esnek ve güvenilir ölçümler yapılmasını sağlar.