Yüksek güvenlik ve verimlilik

1 Eyl 2025

Özelleştirilmiş robot teknolojileri ve yazılım ile baskılı devre testleri 

Elektronik üretiminde her dakika önemlidir. PT-Elektrik bunun çok iyi farkında ve bu nedenle daha yüksek gereksinimleri karşılamak için kalite güvence proseslerini gelişmiş robot teknolojileri ve yenilikçi yazılım çözümleriyle optimize etmeye karar verdi. sBot Speed URCap güvenlik sistemi prosesleri sadece daha verimli hâle getirmiyor, aynı zamanda daha da güvenli yapıyor.

The safety system sBot Speed – URCap is making their processes more efficient and safer.
The safety system sBot Speed – URCap is making their processes more efficient and safer.

Tehlikeli alandaki operatör

Önde gelen bir otomasyon ve kalite güvence şirketi olan PT-Elektrik, baskılı devrelere yönelik kalite güvence prosesinde yeni standartlar belirlemek için bir e-serisi robot (URe robot olarak da bilinir) kullanıyor. Robotun çalışma alanı, insanlar tarafından kullanılan diğer kontrol istasyonlarına yakın olduğu için, robotun çevresindeki alanın güvenli hâle getirilmesi gerekiyordu. Çözümün karmaşık olmaması ve hızlı bir şekilde uygulanması gerekiyordu.

 

sBot Speed iş başında

Kalite güvence prosesi, robotun baskılı devreleri alması ve kapsamlı kalite kontrollerine tâbi tutuldukları kontrol istasyonuna yüklemesiyle başlar. Kontrol istasyonlarındaki URe robotlar, SICK sBot Speed - URCap sistemine dahil olan bir yazılım aracı ile çalıştırılır. Grafik kullanıcı arayüzüyle (GUI) lazer alan tarayıcının koruma alanları hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılabilir. sBot Speed - URCap, üç metreye kadar koruma alanı mesafesine ve 0,1 derece çözünürlüğe sahip bir nanoScan3 güvenli lazer alan tarayıcı kullanır. Bu tarayıcı, doğrudan robot kontrolörüne bağlıdır ve bu sayede hassas nesne algılamaya olanak sağlar.

When the PCBs are in place, several systems from SICK get to work inspecting them.
When the PCBs are in place, several systems from SICK get to work inspecting them.

"sBot Speed - URCap teknolojisinin uygulanması üretim proseslerimizi önemli ölçüde iyileştirdi" 

PT-Elektrik'ten Pavel Troják, CEO

 

Baskılı devreler yerleştirildikten sonra, SICK'in çeşitli sistemleri çalışmaya başlar ve devreleri inceler. Bir InspectorP61x 2D görüntü işleme sensörü, bir Blister'deki çiplerin pozisyonunu ve yönünü kontrol eder. Bu kameralar, bir görüntüde 40 test yapar. Bu arada, GTB2F fotosel, karusel döndürülürken yüklü parçaların varlığını algılar. Baskılı devreler başarıyla test edildikten sonra, robot, bir sonraki üretim adımı için baskılı devreleri dikkatlice bir renkli paletin üzerine yerleştirir.

The safety system is connected and configured directly via the robot hardware, without the need for a computer
The safety system is connected and configured directly via the robot hardware, without the need for a computer

sBot Speed – URCap teknolojisi ile risk alanının korunması

Güvenlik sistemi, bilgisayara ihtiyaç duymadan doğrudan robot donanımı üzerinden bağlanır ve yapılandırılır. Bu sayede, özellikle "nanoScan3 Tool" konfigürasyon yazılımı ile kurulum süreci önemli ölçüde basitleşir ve hızlandırılır. sBot Speed – URCap teknolojisinin kullanımı sayesinde robotun çevresindeki risk alanı uygun şekilde korunur.

 

"Yeni teknolojiyi kullanmaya başladığımızdan beri durma sürelerini azalttık ve üretim rakamlarını artırdık." 

PT-Elektrik'ten Pavel Troják, CEO

 

nanoScan3 lazer alan tarayıcı tarafından bir insan algılandığında hemen durmak yerine robot hareketleri otomatik olarak yavaşlıyor. Bu tür bir yavaşlama, çalışanların güvenliğini artırıyor ve kaza riskini azaltıyor. Risk alanı temizlendiğinde makine otomatik olarak yeniden çalışmaya başlıyor.

 

Çifte fayda: Güvenlik ve verimlilik

Bu modern çözüm, PT-Elektrik'in üretim proseslerini optimize ederken çalışanlarının güvenliğini de sağlamasına olanak sağlar. Kullanıcıların URCap sistemini kullanmak için tarayıcılar hakkında herhangi bir bilgiye ihtiyacı yoktur. Bunun nedeni, güvenlik sistemlerinin önceden seçilmiş cihazlara bağlı olarak ön tanımlı fonksiyonlara ve bir uygulamayı yapılandırmak için kullanılan tek bir GUI'ye sahip olmasıdır. Bu sayede, sistem hızlı bir şekilde kurulur ve kolayca kullanılabilir.

customer was impressed with how intuitive and pleasant the software environment is
customer was impressed with how intuitive and pleasant the software environment is

Güçlü ortaklık ve prosesin derinlemesine anlaşılması

PT-Elektrik, bir toplantı sırasında gelecekteki UR robot projesinden bahsettiğinde, SICK satış ekibi URCap sBot Speed sisteminin bu iş için mükemmel düzeyde uygun olduğunu biliyordu. Müşterileri, yazılım ortamının ne kadar sezgisel ve rahat olduğundan etkilendi. Bu projeyle PT-Elektrik ve SICK arasındaki yakın işbirliği daha da güçlendi.

 

Gelecekteki diğer güvenlik iyileştirmeleri

SICK'ten bu tür dört çözüm sipariş ettikten sonra, PT-Elektrik şimdiden daha fazla sipariş vermeyi planlıyor. sBot Speed – URCap teknolojisi daha fazla üretim hattında uygulanacak ve ek güvenlik özellikleri entegre edilecek. Bu uygulamanın ötesinde, SICK, güvenilir bir ortak ve tek bir kaynaktan danışmanlık ve teknoloji sağlayıcısı olarak hizmet vermeye devam edecek.

 

Diğer katkılar

Read more
Frei und sicher: produktive Kooperation von Mensch und Roboter

Daha fazlasını okuyun

İnsan-robot işbirliği: en büyük beş zorluk

Daha fazlasını okuyun