Demet şeklindeki bir ışık hüzmesi, kahramanları karanlıktan ortaya çıkartır veya sembolik şekilde en iyi ışık altında parlatır. Bu dünya sahnesinde olanlar, SICK’in lazer sensörlerini içeren çok sayıda ürün ailesinde bir tür kılavuz gibidir. Çok sayıda farklı lazer sensörü, demet şeklindeki ışıklarıyla, ortam ışığından ve diğer zorluklardan bağımsız şekilde uygulamaya bağlı olarak nesneleri ve ortamı güvenli ve güvenilir şekilde algılar ve tespit eder.
Işık kapalı, Spot açık: Her uygulama için lazer sensörleri
Güvenilir bir nesne tespiti için kullanılan rakip sistemler, LED ve lazer tabanlı çözümlerdir. Bununla birlikte lazer sensörleri net avantajlara sahiptir: Lazer sensörleri, LED sensörlerin aksine ciddi oranda daha geniş algılama mesafelerine, daha yüksek bir hassasiyete ve ışık konisi çapının keskin şekilde sınırlanmasına olanak sağlar. Bu şekilde, görülebilir spektral aralıktaki ışık noktasının konturları her zaman keskin şekilde belirlenir ve kolayca tanımlanır ve ışık noktasının nesne üzerindeki büyüklüğü, çalışma mesafesine oranla küçük kalır. Bu sayede, lazer sensörleri örneğin iğne ve iplik gibi çok küçük nesneleri de güvenli şekilde tespit edebilir. Buna ek olarak, münferit uygulamalarda lazer sensörlerinin nesneleri delikler veya dar açıklıklardan algılama avantajı da bulunmaktadır.
Hassasiyet, iyi performansın kaynağıdır
Bir sensör şaşı olmamalıdır. Bu, kulağa garip gelebilir, fakat optik elektronik modülünün montajı ve lazer diyotun ayarlanması sırasında bir şaşı açı söz konusudur. Diyot, tam otomatik bir tutucu ile neredeyse hiç şaşı açı olmadan bir ayarlama hedefine hizalanır ve modüle yapıştırılır. Bu şekilde, otomatik üretimde bir kamera sistemiyle sağlanan mikrometre hassasiyetindeki denetimle bu sistem her sensör için aynı etkiyi yaratır. Bu sayede, aynı tipteki tüm lazer sensörlerinin prensip olarak aynı şekilde ayarlanarak fabrikadan çıkması garanti edilir. Bu da; hem ilk montajı hem de ekleme veya değişimi ciddi oranda kolaylaştıran bir tekrarlanabilirliktir.
Tüm lazerler aynı değildir
Gövdeler genelde aynı görünse de uygulama ihtiyacına bağlı olarak iki farklı teknik kullanılır. Burada, daha iyi veya daha kötü yerine sadece ilgili kullanım alanına uygun olan söz konusudur. Bu bağlamda, üçgenleme kullanılan sensörler ve kısaca ToF olarak adlandırılan optik ışık süresi (Time-of-flight) tabanlı sensörler bulunmaktadır.
Üçgenleme - geniş bakış açısı
Arka fon bastırmalı lazerli fotoseller, açı hesaplaması yapılan mesafe ölçümünü temel alır (üçgenleme). Gönderilen ışık, bir nesne tarafından geri yansıtılır ve mesafeye bağlı olarak belirli bir açıda alıcı elemana çarpar. Alıcı elemanın üzerindeki ışık noktasının pozisyonu aracılığıyla nesnenin mesafesi belirlenebilir. Bu ölçüm prensibinin iki avantajı vardır: Bir taraftan, örneğin bir konveyör bandı üzerindeki yassı nesnelerin güvenli şekilde tanımlanmasını sağlayan hassas bir arka fon bastırma ayarlanabilir. Diğer taraftansa üçgenleme prensibi neredeyse hiç geometrik kör alan tanımadığı için çok yakın nesneler de tespit edilebilir. Fakat etki prensibi, özellikle çok karanlık, çok zayıf geri yansıtıcı yüzeylerde ulaşılabilen belirli sınırlara sahiptir.
Optik ışık süresi - daha hızlısı yok
Buna karşın, optik ışık süresi teknolojisini kullanan cisimden yansımalı sensörler için nesne rengi neredeyse hiç fark etmez. Sensör, lazer pasları gönderir ve kendi alıcı elemanına remisyonlar gelene kadar geçen süreyi ölçer. Sensör, aynı zamanda yansımalar, ortam ışığı veya yapay ışık gibi parazit etkilerine karşı da son derece dayanıklıdır. ToF lazer sensörleri, ayrıca büyük algılama açılarında da stabil algılama sonuçları sağlar. ToF lazerli fotosel, sürekli bir mesafe sinyali gönderecek ve bu sinyali analog çıkış veya IO-Link aracılığıyla da kullanıma sunabilecek kadar akıllıdır. Lazer probları, akıllı sensörler olarak tasarlanmıştır. Bu sayede, otomasyon ağlarını daha verimli ve geleceği güvence altına alacak şekilde tasarlamak için Condition Monitoring gibi Endüstri 4.0 uygulamalarında realize edilebilirler.
Farklı uygulamalara yönelik geniş yelpaze
Lazer sensörlerinin farklı ölçüm prensipleri, kullanım alanları için de yol göstericidir. Yakındaki en küçük nesneleri algılayan lazer problarından 60 metreye kadar bir algılama menziline sahip fotosele kadar devasa bir yelpaze. Ve bu, tabi ki tüm sektörler için geçerli: Ambalaj makineleri imalatı, Otomotiv ve tedarikçi endüstrisi, Elektronik veya Güneş enerjisi sektöründe kullanılmaları fark etmez; lazerli fotoseller, çok sayıda alanda otomasyon görevlerinin çözülmesi için güvenilir ve ekonomik çözümlere olanak sağlar. Konum, varlık, taşma ve yükseklik kontrolündeki yüksek oranda hassas ve tekrarlanabilir uygulamalar da buna dahildir. Ve sürekli olarak yenilikler ve modifikasyonlar yapılıyor. Minyatür gövdedeki G6L ürün ailesinin fotoselleri, örneğin hem 1 inç standart delik mesafesiyle montaj hem de tüm serideki fonksiyonla ilgili özellikleri açısından öne çıkıyor. Ve PowerProx serisinin MultiTask fotoselleri de makine tasarımında maksimum esneklik sağlamak için artık minyatür gövdedeki güçlü WTT4SL ile genişletildi. Bu sırada, çeşitli sensörler, lazer ışınının yüksek enerji yoğunluğu ve yakınsaklığıyla LED sensörlerin genelde sınırlarına dayandığı zorlu ortam koşullarının üstesinden geliyor. Ve bu şekilde bir şey kesinleşti: Spotlar, kazananı gösteriyor.
Diğer katkılar
Her koşulda algılama
Avantajları çok net - Ağır hizmet görevlerinde fotoseller
Yeni nesil SICK fotoselleri