Kurum içi lojistikte otomasyon: Otomatik yönlendirmeli forkliftin mükemmelleştirilmesi

11.Eki.2022

Lojistik otomasyonu ilerlemeye devam ediyor: Dijital dönüşüm, global pandemi veya daha yüksek bir otomasyon derecesine odaklanma fark etmeksizin akıllı kurum içi lojistik, sadece bir trendden daha fazlası olmaya başladı. Buradaki belirleyici faktör: en modern, otomatik yönlendirmeli taşıma çözümleri. Ürünlerin taşınması sırasındaki çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için, otonom araçlar alanında global bir tedarikçi olan VisionNoc Robotics ve SICK, bir dizi ortak çözüm sunuyor.

To meet the diverse challenges of transporting goods, VisionNav Robotics, a global provider of autonomous vehicles, and SICK are providing a whole range of joint solutions.
To meet the diverse challenges of transporting goods, VisionNav Robotics, a global provider of autonomous vehicles, and SICK are providing a whole range of joint solutions.

VisionNav Robotics'in forklift teknolojisinin, SICK'in akıllı sensör sistemleri ve uzun yıllara dayanan deneyimiyle birleşmesi, örneğin forkliftlerin otomatik navigasyon gibi zorlu ortamlarda kullanılmasına, engellerin etrafından güvenli ve etkin şekilde dolaşmaya veya ürün raflarının algılanmasına olanak sağlar.

 

Forkliftler için çeşitli sensör çözümleri: Çalışma sırasında güvenlik ve verimlilik için

Peki bu sensörler forkliftte tam olarak nasıl çalışıyor? Forklift için hangi yeni olanaklar sunuluyor? Video, çeşitli yerlerdeki çeşitli görevler için kullanılan sensör çözümlerinin, forkliftlerin güvenli ve yüksek oranda verimli şekilde çalışmasını nasıl garanti ettiğini gösterir:

İç ve dış alandaki yükleme çalışmalarındaki VNE20 karşı ağırlıklı istifleyicilerde, TiM351 2D-LiDAR sensörü kullanılır. Bu sensör, zorlu ortamlarda güvenilir bir engel önleme ve bununla birlikte yüksek bir güvenlik sağlar.

LiDAR sensörleri
Kompakt 2D-LiDAR sensörü – maliyet verimli ve güçlü
TiM
The TiM351 2D LiDAR sensor ensures reliable avoidance of obstacle, thereby increasing safety, especially in demanding environments.
The TiM351 2D LiDAR sensor ensures reliable avoidance of obstacle, thereby increasing safety, especially in demanding environments.

Yer koşullarının dar olduğu depolardaki tel kutuların taşınmasında kullanılan VNP15 otomatik yönlendirmeli karşı ağırlıklı istifleyicilerde, TiM561 2D lazer alan tarayıcı kullanılır. Bu sayede, paletlerin pozisyonu daha doğru şekilde tanımlanabilir ve istifleyicinin çatalları doğru şekilde paletin içine sokulabilir.

The TiM561 2D LiDAR sensor ensures that the position of the pallets is accurately detected and that the forks of the truck are correctly inserted into the pallet.
The TiM561 2D LiDAR sensor ensures that the position of the pallets is accurately detected and that the forks of the truck are correctly inserted into the pallet.

VisionNav Robotics, yüksek raflı depodaki raf erişimi için, VNR14 otomatik yönlendirmeli çatallı istifleme aracında istifleyicinin çatallardaki kaldırma yüksekliğini gerçek zamanlı olarak denetlemesine olanak sağlayan PFG19 halatlı enkoderi kullanıyor. Aynı anda, çatalların yanal itme yolunu ölçmek ve milimetre hassasiyetinde kontrol etmek için Dx35 orta mesafe ölçüm sensörü de kullanılıyor. UM30 ultrasonik sensör, forkliftin yükseklik koruma fonksiyonunu realize ediyor ve bir endüktif yaklaşım sensörü (IME) ise hedef pozisyonların tanımlanmasını destekliyor. Son olarak, DBS36/50 artımsal enkoder, forklift tekerleğindeki tahrik ünitesinin açısını ölçüyor.

The Dx35 mid-range distance sensor controls the sideshift of the forks, and the UM30 ultrasonic sensor controls the forklift’s height protection function.
The Dx35 mid-range distance sensor controls the sideshift of the forks, and the UM30 ultrasonic sensor controls the forklift’s height protection function.
Artımsal enkoder
Endüstriyel uygulamalar için kompakt standart artımsal enkoder
DBS36/50
Endüktif yaklaşım sensörleri
Endüstriyel ortamda ekonomik kullanım için endüktif standart sensörler
IME
Lazerli mesafe sensörleri
Uygulamada gerçek büyüklük gösterilir, esnek ölçü veya 35 metreye kadar anahtarlanır
Dx35
Ultrasonik mesafe sensörleri
Çok amaçlı problem çözücü
UM30
İpli Enkoder
İç ve dış alanlar için çok küçük, hassas ölçüm yapan halatlı enkoder
EcoLine

 

Otomatik yönlendirmeli forkliftte bir CE işareti gerekli olursa, Flexi Soft güvenlik kontrolörü ile birlikte nanoScan3 güvenli lazer alan tarayıcı, aracın çevresindeki gerekli güvenliği sağlar.

Güvenli lazer alan tarayıcılar
SICK'in en küçük güvenli lazer alan tarayıcısı – son derece sağlam ve yüksek oranda esnek
nanoScan3
Güvenlik kontrolörü
Yazılımla programlanabilir güvenlik kontrolörü
Flexi Soft

 

Yüksek depolama kapasitesi ve depodaki hasarları azaltma

SICK'in sensör çözümleri, otomatik yönlendirmeli forkliftlerin görevlerini güvenilir şekilde yerine getirmesini garanti eder ve bu sayede, çeşitli lojistik görevlerinde verimliliği ve güvenliği arttırır. Bu sayede, daha yüksek bir depolama kapasitesi ve depodaki ürünlerde oluşan hasarlarda belirgin bir azalma sağlanır. Lojistik otomasyonu, VisionNav Robotics ve SICK ile ilerlemeye devam ediyor.

 

VisionNav Robotics hakkında

VisionNav Robotics, Chinese University of Hong Kong'taki doktora öğrencilerinin oluşturduğu bir ekip tarafından kuruldu. Şirket; sanayide otonom sürüş alanında yapay zeka, ortam algılama, Deep Learning ve servo kontrol gibi anahtar teknolojilerin uygulanması üzerinde çalışıyor. VisionNav, üretim hattı ve depo lojistiği için otomatik yönlendirmeli araçlar ve esnek otonom lojistik çözümleri sunuyor.

 

 

Diğer katkılar

Hibrit çözümler, üretim ve lojistikte etkinliği artırır

Daha fazlasını okuyun

İçeriden dışarıya otonom kurum için lojistik: SICK ve Stäubli WFT, BASF'nin kesintisiz bir lojistik zincirine sahip olmasına olanak sağlıyor

Daha fazlasını okuyun

Modüler araç filosu sayesinde daha fazla otonomi: Kurum içi lojistikte kesintisiz iç ve dış alan işletimi

Daha fazlasını okuyun

Jungheinrich, transpaletleri otomatikleştiriyor: daha fazla yükleme/boşaltma kapasitesi için virajda çevik ve güvenli

Daha fazlasını okuyun

Sorularınız mı var?

Uzmanlarımıza başvurun

Mobil robotlar:
Move into new dimensions

Robot teknolojileri yola koyuluyor – üretimde, lojistikte veya hizmet alanında fark etmeksizin. Tüm mobil robot çeşitleri için sensör çözümleri

Daha fazlasını öğrenin