IO-Link avantajlarını daha kolay erişilir ve kullanılabilir hâle getirin
SICK; mevcut entegrasyon boşluklarını kapatma, IO-Link cihazlarının kullanımını mümkün olduğunca kolay ve kaynakları koruyucu şekilde tasarlama ve aynı anda IO-Link verilerini IT sistemlerinde alışıldığı gibi Endüstri 4.0 uygulamaları için kullanıma sunma hedefiyle FieldEcho yazılım aracını geliştirdi. Yazılım, bir tarayıcı veya HMI (insan - makine arayüzü) üzerinden çağırma, gözlemleme veya değiştirmek için tüm IO-Link cihaz verilerine her an tam erişim olanakları sunar. Bağlı ve FieldEcho tarafından tanımlanan IO-Link cihazlarının IODD’leri otomatik olarak indirilir ve yapılandırılan IO-Link-Master’ın portlarında kullanıma sunulur. Manüel indirme gereksinimi ortadan kalkar. İletişim, sistemden bağımsız şekilde gerçekleşir, yani farklı PLC’ler, Fieldbus’lar ve IO-Link-Master’lar üzerinden mümkündür. Buradaki geliştirme maliyeti asgari düzeydedir: Makine imalatçısının yazılım geliştiricisi sadece, okuma veya yazma taleplerini IO-Link cihazlarına göndermek için FieldEcho ile gönderilen jenerik fonksiyon bloklarının çağrıldığı tek satırlı bir PLC kodu yazar. Şu an için Beckhoff, Mitsubishi, Rockwell Automation ve Siemens kontrolörleri desteklenmektedir. FieldEcho, yazma ve okuma veri erişimi sırasında, OPC UA veya TCP/IP üzerinden makine PLC’si ile iletişim kurar; bu iki standart da endüstriyel iletişimde uygun gelecek garantisi sunan, gelişmiş standartlardır. Aynı şekilde, verilerin JSON formatında gönderildiği ve alındığı bir REST API de mevcuttur. Bu sayede, verileri Endüstri 4.0 dünyasında örneğin veri analizleri, öngörülü bakım veya stok sayımlarında kullanmak için IO-Link cihaz verileri, ERP ve MES sistemlerine veya Cloud tabanlı hizmetlere aktarılabilir.