Iletisim
Geri bildirim

Safe Motion: durmayan, güvenli prosesler

A worker setting up a machine tool.
A worker setting up a machine tool.

Güvenli hareketler, maksimum makine kullanılabilirliğinin temelidir

Safe Motion, makine hareketlerinin güvenli denetimi ve kumandasını tanımlar. Bu sayede, durmalar azaltılabilir ve makinenizdeki ayarlama süreleri optimize edilebilir.

Dinamik güvenlik, yüksek bir verimlilik elde edilmesine ve etkin bir üretime olanak sağlar. Bu sırada, Safe Motion güvenlik fonksiyonları, makine hareketinin değişen koruma alanlarına otomatik olarak uyarlanmasını sağlar. İyileştirilmiş kullanılabilirlik ve sabit tesislerde prosese mümkün olan en iyi erişim, bu bağlamda özellikle büyük katkı sağlar. Aynı şekilde, mobil uygulamalar için fiziksel korumaya gerek kalmaması sayesinde, makine tasarımındaki esneklik de büyük katkıda bulunur.

Safe Motion'ın uygulama alanlarını keşfedin!

 

Güvenli hareket eden mobil uygulamalar

Otomatik yönlendirmeli sistemlerin (AGS) etkin ve esnek şekilde kullanılmasının ön koşulu, maksimum mobilitedir. Safe Motion, hızı duruma bağlı şekilde uyarlayarak, otomatik yönlendirmeli sisteminizin durmak yerine harekete devam etmesine olanak sağlar. Sürüş hareketinin optimum şekilde tasarlanması sadece otomatik yönlendirmeli sistem filonuzun verimlilik artışı ve bununla birlikte ideal şekilde kullanılmasını sağlamaz, hiçbir fiziksel koruma olmadan filonun güvenli şekilde kullanılmasını da sağlar.

 

Otomatik yönlendirmeli sistemlerin performans artışı için güvenli sürücü denetimi

Bir otomatik yönlendirmeli sistemin mobil olması ve mobil kalması için, SICK'in Safe Motion çözümleri sürüş yönünü ve hızı izler. Koruma alanları, otomatik yönlendirmeli sisteminizin sadece gerçekten gerekli olduğunda durması için kendilerini duruma uyarlar.

Otomatik yönlendirmeli sistemlerin (AGS) güvenli şekilde izlenmesine yönelik çözümler

 

HIPERFACE® Motor-Feedback sistemleri ile hareket izleme

HIPERFACE® arayüzlü Motor-Feedback sistemleri, sinyallerin motordan servo kontrolöre hızlı ve hassas şekilde aktarılmasını sağlar. Bu sistemler, güvenlik kontrolörleriyle birlikte sürüş yönünü ve hızı belirler ve bu sayede üretim proseslerinin etkin şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunur.

Bir bakışta HIPERFACE® ile hareket izleme çözümleri

Sabit uygulamalarda optimize edilmiş ayarlama ve bakım işlemleri

SICK Safe Motion, motorların hızı ve pozisyonu gibi makine parametrelerini sürekli ve güvenilir şekilde izler ve tehlikeye neden olan hareketleri tehlikesiz makine hareketlerine dönüştürür. Güvenli şekilde izlenen eksenler ve güvenli çalışma modları, proses devam ederken de iş parçalarının değiştirilmesi veya makinenin ayarlanması gibi gerekli müdahalelere olanak sağlar. Bu sayede, operatörün güvenliği sağlanarak yüksek bir uygunluk ve verimli iş akışları elde edilir. Örn. bir arıza nedeniyle makinenin yine de durdurulması gerekirse, Safe Motion fonksiyonları prosesin gecikme olmadan tekrar başlamasını sağlar.

 

 

Takım tezgah makinelerinde optimize edilmiş hareket akışları

Takım tezgah makinelerinde bir iş parçasının sıkça değiştirilmesi, Safe Motion fonksiyonlarıyla hızlı ve etkin şekilde mümkündür. Makinenin komple kapatılmasına gerek kalmadan iş parçası değiştirilebilir. Daha sonra üretim prosesi tekrar çalışmaya başlar.

Takım takım tezgah makinelerinin güvenli şekilde izlenmesine yönelik çözümler

 

Kesici merdanelerin verimli şekilde ayarlanması

Çalışanlarınızı koruyun ve aynı anda ekonomik proseslerden kâr sağlayın! Safe Motion fonksiyonları, en büyük kesici merdanelerde de dönen merdanelerin güvenilir ve güvenli şekilde izlenmesi sayesinde mümkün olan en kısa ayarlama sürelerinin elde edilmesini sağlar.

Bir bakışta kesici merdanelerin verimli şekilde ayarlanmasına yönelik çözümler

Her güvenlik konsepti için uygun güvenlik konsepti

Farklı gereksinimler değişken çözümler gerektirir. Otomasyon mimarisine bağlı olarak, harici veya entegre bir güvenlik konsepti gerekir. Özel çözümünüzü oluştururken SICK güvenlik uzmanlarının kapsamlı bilgi birikiminden kâr sağlayın. Basit veya karmaşık güvenlik konseptlerini realize etmek için SICK'te doğru adrestesiniz.

Güvenli sınırlandırılmış hız (SLS) ve güvenli yön (SDI) sürücü güvenlik fonksiyonlarına sahip sabit bir uygulamanın güç aktarma ekipmanı ve güvenlik mimarisinin örnek gösterimi.

Daha fazla bilgi için bizi arayın.

 

Safe Motion Tasks

Safe Motion uygulamalarında, farklı bileşenler tarafından yerine getirilen çeşitli görevler bulunmaktadır. SICK, bu görevlerin her biri için uygun ürünleri sunar. İlgili servis hizmetleriyle birleştirildiğinde hiçbir istek açıkta kalmaz.

 

Safe Motion von SICK wird im Zusammenspiel der 3 Tasks Measure, Monitor und Control realisiert.
 
Safe Motion von SICK wird im Zusammenspiel der 3 Tasks Measure, Monitor und Control realisiert.
 
  • Ölçüm: Pozisyon, açı ve hız tespiti için güvenlik enkoderleri ve güvenli Motor-Feedback sistemleri 
  • İzleme: Makine hareketlerinin güvenli şekilde izlenmesi ve sürücü güvenlik fonksiyonlarının uygulanması için Motion-Monitor modülleri 
  • Kontrol: Bir güvenlik kontrolörü, kullanılan sensörlerden gelen sinyalleri yorumlar ve gerekmesi durumunda ilgili güvenlik fonksiyonlarına kumanda eder.

 

Safe Motion çözümleriniz tek bir elden

Özel Safe Motion gereksiniminizi çözmek için çok sayıda olanağa sahipsiniz.

Güvenlik uzmanlarımızdan danışmanlık hizmeti alın. Bizi arayın ve anahtar teslimi güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın: SICK'in anahtar teslimi güvenlik çözümleri. 

Kişiye özel ve kriterlere göre verilen danışmanlık hizmetinin yanında, kendi çözümünüzü tabi ki kendiniz de oluşturabilirsiniz. Kapsamlı güvenlik portföyümüzden, fonksiyonları en iyi şekilde birbirine uyarlanmış münferit bileşenleri seçebilirsiniz. SICK, bunun dışında mobil ve sabit uygulamalar için ön hazırlığı yapılmış güvenlik sistemleri de sunar.

 

Yukarı